Caricamento di un certificato - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active
Language
Italiano

Informazioni su questa attività

Per caricare un certificato da un controllore di rete in un database di archivio, procedere come segue:

Procedura

  1. Aprire il database dell'archivio.
  2. Nel menu Strumenti, selezionare Gestione dei certificati. Compare la schermata Gestione dei certificati.
  3. Fare clic sulla scheda Dispositivi. Viene aperta una tabella contenente i dispositivi con certificati. Selezionare il dispositivo da cui si desidera caricare il certificato. (Se occorre caricare i certificati di più controllori, è possibile selezionarne più di uno dalla tabella dei dispositivi.)
    Figura 1. Caricamento di un certificato
  4. Fare clic su Caricamento. Viene aperta la procedura di Caricamento guidato certificato.
    Figura 2. Caricamento guidato certificato

  5. Specificare il nome utente e la password del controllore di rete (oppure, fare clic su Comunicazione attraverso Site Director per usare le credenziali del Site Director). Fare clic su Verifica Login. Una volta confermato il login, fare clic su Next per eseguire gli altri passaggi della procedura guidata di caricamento dei certificati. Viene aperta la finestra ActionQ per indicare l'avanzamento del processo di caricamento. Lo stato di completamento OK indica che il caricamento del certificato si è concluso correttamente.
  6. Chiudere la finestra ActionQ.