Backup di un certificato - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

Informazioni su questa attività

Per eseguire il backup di un certificato per un controllore di rete, creare un backup dell'archivio usando il metodo tradizionale in SCT (Strumenti > Database > Crea backup). Oltre a creare un backup dell'archivio, questo processo esegue anche un backup dei certificati dei controllori di rete. Per informazioni dettagliate, vedere la sezione Create Backup in Metasys SCT Help (LIT-12011964). Per scopi di backup e memorizzazione sicura dei certificati, è anche possibile esportare i file di ogni certificato su un computer o un supporto removibile. Vedere la sezione Exporting a Certificate in Metasys SCT Help (LIT-12011964). Infine, il backup e la memorizzazione dei certificati vengono eseguiti anche quando si esporta l'archivio. Vedere la sezione Export Database in Metasys SCT Help (LIT-12011964).
Importante: Una restrizione importante applicata alla creazione e al ripristino dei backup degli archivi contenenti certificati di controllori di rete prevede l'obbligo di utilizzare lo stesso computer SCT per entrambe le operazioni. Non ripristinare l'archivio usando un computer SCT differente, perché in tal caso i dati dei certificati verrebbero eliminati. Si tratta di una precauzione di sicurezza che ha lo scopo di proteggere i certificati contro il furto.