Elenco dei certificati - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

L'elenco dei certificati permette di determinare se tutti i certificati richiesti da ogni dispositivo siano presenti nell'archivio. L'elenco dei certificati fornisce le seguenti informazioni:

  • Indicazione dei certificati scaduti.
  • Indicazione della necessità o meno di un certificato in una o più delle catene di certificati usate da un dispositivo contenuto nell'archivio. L'elenco segnala anche quali certificati non sono necessari e possono essere eliminati.
  • Informazioni sul certificato: destinatario, tipo, nome di dispositivo (certificati server), data di scadenza, dettagli (ad esempio, l'impronta digitale SHA1).
  • Intestazioni delle colonne utilizzabili per ordinare i dati secondo i rispettivi criteri.
  • Opzioni per importare, esportare ed eliminare i certificati radice, intermedi o server.
Figura 1. Visualizzazione dei dettagli dei certificati