Che cos'è il widget Relazioni tra apparati?
Usare questo widget per vedere tutte le relazioni che un apparato ha con altri apparati, ambienti e regolatori di campo di rete. È possibile navigare facilmente verso altri apparati o ambienti per aiutare a risolvere i problemi.
Qual è il layout del widget Relazioni tra apparati?
La figura e la tabella seguenti descrivono il layout del widget Relazioni tra apparati.
Numero |
Nome |
Descrizione |
---|---|---|
1 |
Area Network |
Mostra tutti gli ambienti che l'apparato serve direttamente. |
2 |
Zona servita |
Mostra i dati rimanenti. |
3 |
Serve l'area degli Equipment |
Mostra tutti gli apparati che l'apparato serve direttamente. |
4 |
Pulsante Altro |
Mostra tutti gli apparati da cui l'apparato è direttamente servito. |
5 |
Serve Area Spazi |
Visualizza lo stato online o offline di tutti i regolatori di rete che gestiscono l'apparato. |
Quali informazioni vengono visualizzate nel widget Relazioni tra apparati?
- I regolatori di rete su cui si trovano i punti, comprese le informazioni sul loro stato online o offline
- L'apparato che serve direttamente l'apparato (se presente)
- L'apparato servito direttamente dall'apparato (se presente)
- Gli ambienti che sono direttamente serviti dall'apparato
Quali informazioni vengono visualizzate nel widget Relazioni tra apparati per un oggetto Struttura della rete dell'Edificio?
Come si fa a visualizzare tutti i regolatori, gli apparati o gli ambienti collegati a un apparato?
Se ci sono più regolatori, apparati o ambienti da visualizzare, toccare o fare clic su > ALTRO per visualizzarli tutti. Se non ci sono altri regolatori, apparati o ambienti da visualizzare, > ALTRO non appare. Per visualizzare un numero inferiore di regolatori, apparati o ambienti, toccare o fare clic su MENO.
Il widget Relazioni tra apparati è supportato su tutti i dispositivi?
Sì, il widget Relazioni tra apparati è supportato su desktop, tablet e smartphone.