Widget Riepilogo pianificazione - Metasys - LIT-12011953 - Server - Metasys UI - 6.0

Guida Metasys UI

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12011953
Version
6.0
Revision date
2023-10-04

Che cos'è il widget Riepilogo pianificazione?

Utilizzare questo widget per visualizzare le pianificazioni associate a un ambiente o a un apparato. Il widget Riepilogo pianificazione fornisce quanto segue:
  • una rappresentazione visiva dei sistemi monitorati che consente di verificare rapidamente se una pianificazione associata all'ambiente è abilitata o disabilitata
  • un riepilogo del modo in cui un ambiente è influenzato da una strategia di pianificazione in modo che sia possibile comprendere il quadro completo
  • un metodo efficace per verificare i programmi futuri
  • un modo per apportare modifiche massicce alle pianificazioni, in modo da poter rispondere rapidamente ai cambiamenti di pianificazione richiesti
Figura 1. Widget Riepilogo pianificazione
Tabella 1. Richiami widget Riepilogo pianificazione
Numero Nome Descrizione
1 Azioni Selezionare le pianificazioni richieste, quindi fare clic o toccare AZIONI per aggiungere eccezioni, attivare le pianificazioni o disattivare le pianificazioni in blocco. In questo menu è possibile anche copiare e incollare una pianificazione settimanale, se si seleziona una pianificazione.
2 Orario individuale Fare clic o toccare per aprire un singolo widget Pianificazione.
3 Esporta

Esporta i dati dei programmi previsionali di tutti i programmi elencati in un file .csv. Utilizzare il Filtro se si desidera esportare solo una selezione di pianificazioni.

Nota: La funzionalità di esportazione non è supportata su tablet e smartphone.
4 Filtro Toccare o fare clic su FILTRO per filtrare le pianificazioni in base alla Definizione apparato. I programmi vengono poi raggruppati in base ai nomi degli apparati.
5 Casella di controllo Mostra elementi disabilitati Selezionare questa casella di controllo per visualizzare le pianificazioni disattivate. Le pianificazioni disabilitate appaiono in grigio nell'elenco.
6 Casella di controllo Selezione Fare clic o toccare Seleziona questa pagina per selezionare 100 pianificazioni alla volta. Fare clic o toccare Seleziona tutto per selezionare tutte le pianificazioni.

Come si aggiungono eccezioni a più pianificazioni?

  1. Selezionare le pianificazioni ai quali si desidera aggiungere eccezioni.
  2. Fare clic o toccare AZIONI > Aggiungi eccezione. Si apre la procedura guidata Aggiungi eccezione.
  3. Selezionare il tipo di eccezione che si desidera costruire. Se si selezionano pianificazioni con unità diverse, viene richiesto di selezionare il tipo di pianificazione e il tipo di unità a cui si desidera aggiungere un'eccezione.
    Nota: Se viene apportata una modifica al set di enumerazione o alle unità nell'SMP o nell'SCT, il pool di applicazioni Metasys UI deve essere riciclato prima che le modifiche vengano visualizzate nella procedura guidata. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio del pool di applicazioni Metasys UI, consultare il Metasys UI Technical Bulletin (LIT-12012116).
  4. Fare clic su AVANTI.
  5. Compilare i campi della finestra OCCORRENZA e della finestra EVENTI come opportuno. La tabella seguente elenca le opzioni disponibili.
    Tabella 2. Opzioni della procedura guidata Aggiungi eccezione
    Finestra Tipo Finestra Occorrenza Finestra Eventi
    Durata estesa: Mantenere un singolo valore per uno o più giorni. Impostare i seguenti valori:
    • Data e ora di inizio
    • Data e ora di fine
    • Priorità
    Inserire il valore dell'evento.
    Giornaliero: Ripetere ogni giorno della settimana con un intervallo di date. Impostare i seguenti valori:
    • Data di inizio
    • Data di fine
    • Priorità
    Fare clic su AGGIUNGI EVENTO per aggiungere un evento alla pianificazione. Modificare l'ora di inizio, l'ora di fine e il valore dell'evento.
    Settimanale con una data di inizio: Ripetere in un giorno specifico della settimana per un determinato numero di settimane. Impostare i seguenti valori:
    • Giorno della settimana
    • Data di inizio
    • Occorrenze
    • Priorità
    Settimanale - Sempre attiva: Ripetere in un giorno specifico della settimana senza data di scadenza. Impostare i seguenti valori:
    • Giorno della settimana
    • Priorità
    Riferimento calendario: Applicare ai giorni attivi di un calendario esistente. Impostare i seguenti valori:
    • Riferimento calendario
    • Priorità
    Data: Applicare a una singola data. Impostare i seguenti valori:
    • Mese
    • Giorno
    • Anno
    • Giorno della settimana
    • Priorità
    Intervallo: Applicare a un intervallo di date. Per la Data di inizio e la Data di fine impostare i seguenti valori:
    • Mese
    • Giorno
    • Anno
    • Giorno della settimana
    • Priorità
    Settimana e giorno: Applicare a un giorno della settimana all'interno del mese specificato. Impostare i seguenti valori:
    • Mese
    • Settimana (Settimana di settimana)
    • Giorno della settimana
    • Priorità
    Nota: Assegnare un livello di priorità (1-16, dove 1 riceve la massima priorità) a ogni eccezione, indipendentemente dal tipo, per determinare l'ordine di esecuzione. Se si definiscono due o più eccezioni per la stessa data, viene eseguita l'eccezione con la priorità più alta.
  6. Fare clic su AVANTI.
  7. Rivedere la pianificazione effettiva nella finestra ANTEPRIMA. Nella finestra Anteprima viene visualizzata la pianificazione effettiva, che comprende la pianificazione settimanale, tutte le pianificazioni di eccezione e il comando di pianificazione predefinito.
  8. Fare clic su SALVA per aggiungere alla nuova pianificazione delle eccezioni.

Come si fa a disabilitare o abilitare più pianificazioni?

  1. Selezionare le pianificazioni da disabilitare o abilitare.
  2. Fare clic o toccare AZIONI e quindi Abilita pianificazione o Disattiva pianificazione, come richiesto. Si apre la finestra Attiva/disattiva programmazioni.
  3. Esaminare le informazioni nell'Anteprima. Fare clic o toccare SALVA.

Come si copia una Pianificazione settimanale?

  1. Selezionare la pianificazione da copiare.
  2. Fare clic o toccare AZIONI e quindi Copia programmazione settimanale.
  3. Selezionare una o più pianificazioni in cui si desidera incollare le pianificazioni copiate.
  4. Fare clic o toccare AZIONI, quindi Incolla programmazione settimanale. Si apre la procedura guidata Incolla programmazione settimanale.
  5. Verificare la selezione e fare clic o toccare AVANTI.
  6. Esaminare le informazioni nell'Anteprima. Fare clic o toccare SALVA.

Cosa significa il messaggio Questa pianificazione non è riuscita a scrivere su uno o più elementi pianificati con un punto esclamativo accanto a una pianificazione?

Questo messaggio appare se la pianificazione non è riuscita a scrivere su uno o più Oggetti pianificati. Per esempio, questo messaggio appare quando si disattiva una pianificazione. Fare clic su Dettagli per saperne di più.