Widget Pianificazione - Metasys - LIT-12011953 - Server - Metasys UI - 6.0

Guida Metasys UI

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12011953
Version
6.0
Revision date
2023-10-04

Come si aggiunge una Pianificazione settimanale?

Nota: Per aggiungere una pianificazione settimanale è necessaria l'autorizzazione per la Modifica oggetti della categoria di autorizzazione dell'Oggetto pianificazione.
  1. Fare clic sul pulsante MODIFICA PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE per aprire la vista Programmazione interattiva con la Pianificazione settimanale selezionata.
  2. Trascinare il cursore in un punto qualsiasi del calendario. Si apre la finestra Aggiungi evento.
  3. Completare i campi come richiesto.
    Nota: Gli eventi esistenti negli orari definiti vengono modificati o sostituiti quando si salvano le modifiche.
  4. Fare clic su SALVA.

Come si modifica una Pianificazione settimanale?

Nota: Per modificare una pianificazione settimanale è necessaria l'autorizzazione di Modifica oggetti della categoria di autorizzazione dell'Oggetto pianificazione.
È possibile modificare una Pianificazione settimanale trascinando un evento esistente:
  1. Fare clic sul pulsante MODIFICA PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE per aprire la vista Programmazione interattiva con la Pianificazione settimanale selezionata.
  2. Passare all'evento da modificare.
  3. Trascinare il cursore per espandere o ridurre l'evento esistente o trascinare un intero blocco di eventi in un'altra posizione. Si apre la finestra Modifica evento.
  4. Modificare i campi secondo necessità.
    Nota: Gli eventi esistenti negli orari definiti vengono modificati o sostituiti quando si salvano le modifiche.
  5. Fare clic su SALVA.
È inoltre possibile modificare una Pianificazione settimanale facendo clic sull'icona Modifica:
  1. Fare clic sul pulsante MODIFICA PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE per aprire la vista Programmazione interattiva con la Pianificazione settimanale selezionata.
  2. Fare clic sull'evento da modificare. Fare clic sull'icona Modifica nel pop-up dell'evento di pianificazione.
  3. Modificare i campi della finestra Modifica evento come richiesto.
    Nota: Gli eventi esistenti negli orari definiti vengono modificati o sostituiti quando si salvano le modifiche.
  4. Fare clic su SALVA.

Come si aggiunge un elemento pianificato a una pianificazione?

  1. Aprire la pianificazione alla quale aggiungere un elemento.
  2. Fare clic o toccare la scheda Oggetti pianificati in basso a sinistra del widget Pianificazione.
  3. Fare clic sull'icona Modifica. Si apre la finestra Modifica elementi pianificati.
  4. Fare clic o toccare +. Si apre la finestra Aggiungi articoli.
  5. Selezionare uno o più elementi dalle Risorse di rete o dalle Viste. È possibile selezionare più di un elemento facendo clic sul tasto Maiusc.
  6. Selezionare un'azione dall'elenco Attributo. Se si seleziona più di un elemento dalla struttura Tutti gli oggetti, viene selezionato l'attributo predefinito dei singoli oggetti. È possibile modificare gli attributi nella finestra Modifica elementi pianificati in un secondo momento.
  7. Fare clic o toccare OK.
  8. Il nuovo elemento viene visualizzato nella finestra Modifica elementi pianificati.
  9. Fare clic o toccare SALVA per aggiungere il nuovo elemento pianificato.
  10. Il nuovo elemento pianificato viene visualizzato nell'elenco della scheda Oggetti pianificati.
    Nota: Gli ambienti e gli apparati associati sono elencati solo se l'oggetto aggiunto è mappato su ambienti e apparati.

Come si elimina un elemento programmato?

  1. Aprire la pianificazione da cui si desidera eliminare un elemento programmato.
  2. Fare clic o toccare la scheda Oggetti pianificati in basso a sinistra del widget Pianificazione.
  3. Fare clic sull'icona Modifica. Si apre la finestra Modifica elementi pianificati.
  4. Selezionare l'oggetto da eliminare.
  5. Fare clic sull'icona Elimina. Se si rimuove l'ultimo elemento o l'elemento chiave dall'elenco, viene visualizzato un messaggio di avviso.
  6. Fare clic o toccare OK.
  7. L'elemento pianificato eliminato non appare più in Modifica elementi pianificati. Fare clic o toccare SALVA per completare l'eliminazione.
  8. L'elemento pianificato eliminato e gli ambienti e gli apparati associati non vengono più visualizzati nell'elenco della scheda Oggetti pianificati.

Come si modifica l'attributo di un elemento pianificato?

  1. Aprire la pianificazione da modificare.
  2. Fare clic o toccare la scheda Oggetti pianificati in basso a sinistra del widget Pianificazione.
  3. Fare clic sull'icona Modifica. Si apre la finestra Modifica elementi pianificati.
  4. Passare all'elemento che si desidera modificare e selezionare un altro attributo dall'elenco Attributo pianificato.

Come si designa un elemento pianificazione come elemento chiave?

Una pianificazione può applicare valori di un solo tipo di dati a tutti gli elementi del suo elenco di elementi pianificati; pertanto, il primo elemento dell'elenco degli Oggetti pianificati diventa l'elemento chiave. L'elemento chiave determina il tipo di dati dei valori che la pianificazione scrive negli attributi di tutti gli elementi pianificati. Per designare un elemento pianificato come elemento chiave, completare i passaggi seguenti:
  1. Aprire la pianificazione da modificare.
  2. Fare clic o toccare la scheda Oggetti pianificati in basso a sinistra del widget Pianificazione.
  3. Fare clic sull'icona Modifica. Si apre la finestra Modifica elementi pianificati.
  4. Se non sono presenti voci programmate, aggiungere una nuova voce. Questo nuovo elemento diventa automaticamente l'elemento chiave.
  5. Se sono presenti più elementi programmati, selezionare l'elemento che si desidera nominare come elemento chiave e fare clic sull'elemento chiave.

Come si fa a riordinare gli elementi pianificati?

  1. Aprire la vista Programmazione interattiva per la pianificazione che si desidera modificare.
  2. Fare clic o toccare la scheda Oggetti pianificati in basso a sinistra del widget Pianificazione.
  3. Fare clic sull'icona Modifica. Si apre la finestra Modifica elementi pianificati.
  4. Selezionare l'elemento che si desidera spostare verso l'alto o verso il basso e fare clic sulla relativa freccia. È possibile spostare un solo elemento alla volta.

Come si definiscono i dettagli di esecuzione di un elemento pianificato?

  1. Aprire la vista Programmazione interattiva per la pianificazione che si desidera modificare.
  2. Fare clic o toccare la scheda Oggetti pianificati in basso a sinistra del widget Pianificazione.
  3. Fare clic sull'icona Modifica. Si apre la finestra Modifica elementi pianificati.
  4. Se non sono stati definiti elementi pianificati, nella sezione Esecuzione vengono inseriti i valori predefiniti. Quando si aggiunge un elemento pianificato, questo diventa l'elemento chiave e il campo Tipo di output pianificato cambia in Derivato da elemento chiave.
    Nota: Se è necessario modificare il tipo di dati di un elemento chiave da analogico a binario, rimuovere completamente il programma settimanale definito e crearne uno nuovo con il tipo di dati richiesto, anziché modificare i dettagli di esecuzione.

Come si fa a disattivare o attivare una pianificazione?

  1. Aprire il widget Dettaglio della pianificazione.
  2. Fare clic sul valore, che è il primo elemento elencato nel widget Dettaglio. Si apre la finestra Comando.
  3. Dall'Elenco Comandi, selezionare Disattiva o Attiva, come richiesto.
Nota: Quando si disattiva una pianificazione, viene visualizzato il seguente messaggio: Questa pianificazione non è riuscita a scrivere su uno o più elementi pianificati.