Widget Pianificazione - Metasys - LIT-12011953 - Server - Metasys UI - 6.0

Guida Metasys UI

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12011953
Version
6.0
Revision date
2023-10-04

Come si crea un oggetto di pianificazione?

L'oggetto Pianificazione risiede in un controllore o in un regolatore ed è la base interna della funzione di pianificazione. Per ulteriori informazioni sulla creazione di un oggetto vedere Creazione ed eliminazione di oggetti. È possibile aggiungere gli Oggetti pianificati quando si crea un nuovo oggetto Pianificazione, completando le informazioni nella scheda Pianificazione della finestra Crea elemento.
Nota: È possibile modificare l'identificativo univoco solo durante la creazione dell'oggetto del programma previsionale. L'identificativo univoco viene utilizzato per la creazione automatica del riferimento all'articolo.

Qual è la differenza tra un widget di Riepilogo pianificazione e un widget Pianificazione?

Il widget Riepilogo pianificazione è un riepilogo di tutte le pianificazioni all'interno dell'ambiente e degli ambienti figlio che si stanno visualizzando. È possibile aprire il widget Riepilogo pianificazione quando si fa clic su un ambiente e poi si seleziona Pianificazione dall'elenco a discesa della pagina nella parte superiore destra del dashboard. Fare clic su una singola pianificazione elencata nel riepilogo per aprire il widget Pianificazione. Per ulteriori informazioni, vedere Widget Riepilogo pianificazione e Widget Pianificazione.

Il widget Riepilogo pianificazione e il widget Pianificazione sono supportati da tutti i dispositivi?

Sì, i widget Pianificazione sono supportati su desktop, tablet e smartphone.