Widget Gruppo - Metasys - LIT-12011953 - Server - Metasys UI - 6.0

Guida Metasys UI

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12011953
Version
6.0
Revision date
2023-10-04

Che cos'è un gruppo?

Gruppo è un widget dell'oggetto Gruppo che consente di definire una collezione di riferimenti a oggetti o attributi e include la possibilità di comandare gli elementi del gruppo. Gli oggetti Gruppo sono una collezione di altri oggetti e di uno dei loro attributi (riferimento attributo).

Quali sono i requisiti per utilizzare il widget Gruppo?

Per configurare i dettagli del widget Gruppo, è necessario disporre dell'autorizzazione per Visualizza e Modifica oggetti.

Come si accede al widget Gruppo?

  1. Fare clic sull'oggetto Gruppo nelle Risorse di rete.
  2. Gruppo è il widget predefinito della pagina 1.

Come si aggiunge un nuovo elemento a un widget Gruppo?

  1. Fare clic sull'oggetto Gruppo nelle Risorse di rete.
  2. Fare clic sull'icona Modifica nell'angolo in alto a destra del widget Gruppo.
  3. Fare clic su +.
  4. Selezionare uno o più elementi nella finestra Aggiungi articoli.
  5. Fare clic su AGGIUNGI.
  6. Modificare l'attributo dei nuovi elementi aggiunti, come richiesto.
  7. Fare clic su SALVA.

Come si modifica un Attributo di un elemento in un Gruppo?

È possibile modificare l'attributo di un elemento del Gruppo.
  1. Fare clic sull'oggetto Gruppo nelle Risorse di rete.
  2. Fare clic sull'icona Modifica nell'angolo in alto a destra del widget Gruppo.
  3. Modificare l'attributo nella colonna Attributo.
  4. Fare clic su SALVA.

Come si elimina un elemento da un Gruppo?

  1. Fare clic sull'oggetto Gruppo nelle Risorse di rete.
  2. Fare clic sull'icona Modifica nell'angolo in alto a destra del widget Gruppo.
  3. Selezionare l'oggetto da eliminare e fare clic sull'icona elimina.
  4. Fare clic su SALVA.

Come si fa a riordinare gli elementi di un Gruppo?

  1. Fare clic sull'oggetto Gruppo nelle Risorse di rete.
  2. Fare clic sull'icona Modifica nell'angolo in alto a destra del widget Gruppo.
  3. Selezionare l'elemento che si desidera spostare e fare clic sulla freccia in alto o in basso per modificare l'ordine dell'elemento nell'elenco.
  4. Fare clic su SALVA.