Cosa sono i Grafici tipo Graphic+?
I Grafici tipo Graphic+ forniscono una rappresentazione visiva dei sistemi monitorati, compresi gli impianti HVAC e le planimetrie, che consentono di verificare rapidamente lo stato dei simboli del sistema e di riconoscere condizioni insolite del sistema. È possibile creare e modificare i Grafici tipo Graphic+ utilizzando il Graphic Generation Tool. È possibile salvare i Grafici tipo Graphic+ sul computer o salvarli direttamente su un host Metasys supportato, come un Site Director, un controllore di supervisione o un archivio SCT. Per associare i Grafici tipo Graphic+ a un ambiente o a un apparato, il Grafico tipo Graphic+ deve essere salvata sull'host Metasys.
I Grafici tipo Graphic+ vengono convertiti in runtime quando vengono visualizzati nell'Metasys UI .
Come si crea o si modifica un Grafico tipo Graphic+?
È possibile creare e modificare i Grafici tipo Graphic+ utilizzando il Graphics Generation Tool (GGT). Il GGT è un'applicazione software indipendente che funziona su un computer con un sistema operativo Microsoft Windows supportato. Lo strumento viene utilizzato per costruire le rappresentazioni grafiche degli apparati monitorati e controllati nell'impianto.
Per informazioni generali sul GGT, fare riferimento a Graphics+ Product Bulletin (LIT-12011698) . Per ulteriori informazioni sulla creazione e la modifica di Grafici tipo Graphic+, fare riferimento a Graphic Generation Tool Help (LIT-12011697) e Graphics+ Style Guide Help (LIT-12011705) .
Quali Grafici tipo Graphic+ si possono visualizzare nel widget Grafici?
È possibile visualizzare tutti i Grafici tipo Graphic+, compresi quelli delle planimetrie, dei condizionatori d'aria, degli apparati e degli impianti. È inoltre possibile visualizzare i Grafici tipo Graphic+ con comportamenti personalizzati. Tutti gli elementi della Graphic Enterprise Library (GEL) all'interno dei Grafici tipo Graphic+ sono visualizzabili, ad eccezione del Modulo controllo Ambiente e del modulo di trend, nell'Metasys UI .
Alcuni Grafici tipo Graphic+ creati in GGT versione 1.1 o 1.2 presentano problemi di visualizzazione in Metasys UI . Per i Grafici tipo Graphic+ creati nella versione 1.1 o 1.2 di GGT, potrebbe essere necessario aprire e salvare tali grafici nella versione 1.3 di GGT. Se non si dispone della versione 1.3 di GGT o se la filiale ha configurato la grafica, contattare il rappresentante locale di Johnson Controls.
Quali caratteristiche dei Grafici tipo Graphic+ non sono supportate da Metasys UI ?
Alcune caratteristiche dei Grafici tipo Graphic+ non sono convertite o funzionali quando si visualizzano i grafici nell'Metasys UI .
- Quando si salvano i Grafici tipo Graphic+ sull'host Metasys nello Strumento di generazione grafica, non salvare la grafica sotto l'oggetto Sito. Si consiglia di salvare la grafica in una cartella. I grafici salvati nell'oggetto Sito non appaiono in Metasys UI o in JCT.
- Modulo Trend
- Inneschi con il tasto destro del mouse per i Comportamenti personalizzati
- Comportamento personalizzato della finestra di dialogo Mostra comando
- Navigazione verso un file esterno, mailto o .exe
- Opacità del colore impostata con l'opzione
- Gradienti di colore per i seguenti tipi di simboli: Pompe HVAC, tubi, tela artistica (sfondo) e scatola di valore avanzato
- Gradienti radiali
Quali caratteristiche dei Grafici tipo Graphic+ vengono visualizzate in modo diverso in Metasys UI rispetto a SMP o SCT?
Alcune caratteristiche dei Grafici tipo Graphic+ appaiono in modo diverso in Metasys UI rispetto a SMP o SCT.
- In Microsoft Edge, i suggerimenti per i moduli di controllo dell'ambiente e altri simboli simili potrebbero non essere visualizzati in modo coerente quando un suggerimento supera i 55 caratteri senza caratteri speciali o spazi che separino i caratteri alfanumerici. Per risolvere questo problema, si possono inserire dei caratteri speciali per forzare le interruzioni di riga nella descrizione degli strumenti o non permettere che questi ultimi superino i 55 caratteri.
- Per le forme disegnate nell'area di disegno utilizzando gli strumenti della libreria GGT versione 1.2, il colore di riempimento viene visualizzato su tutti gli oggetti sovrapposti (l'aspetto è diverso da quello dell'SMP). Tuttavia, per le forme disegnate nell'area di disegno utilizzando gli strumenti della libreria GGT versione 1.3, il colore di riempimento viene visualizzato come nell'SMP.
- L'espansione e il collasso per il modulo Dati chiave funzionano solo quando si tocca o si fa clic sul pulsante di espansione o collasso.
- Alcuni tipi di gradienti supportati (per esempio, gradienti lineari). Inoltre, per i gradienti con più colori applicati ad alcuni tubi e pompe, appare solo il primo colore applicato.
- Evidenziazione dell'oggetto dati chiave
- Il modulo dati chiave non è mobile
- Le notifiche degli apparati hanno nuove icone al posto del riquadro di notifica dell'apparato che ne visualizza lo stato Figura 1. Notifica degli apparati in SMP (a sinistra) e in Metasys UI (a destra)
| Icona | Descrizione |
|---|---|
|
|
L'apparato è in stato di allarme. Se sono presenti più allarmi, gli allarmi vengono elencati. |
|
|
L'apparato è bloccato. |
|
|
L'apparato è in manutenzione. |
In alcuni casi, quando il testo non appare o appare tagliato nel Grafico tipo Graphic+ convertito in Metasys UI , potrebbe essere necessario ridimensionare la casella di testo di alcuni pixel nel GGT prima di visualizzare nuovamente il grafico in Metasys UI . Dopo aver ridimensionato la casella di testo, salvato il grafico e visualizzato il grafico in Metasys UI , la larghezza della casella di testo non è precisa al 100% o non viene visualizzata come in SMP o SCT.
Per i disegni CAD e alcuni simboli ed elementi grafici con impostazioni di altezza e larghezza AUTO vengono visualizzati con dati mancanti o appaiono più piccoli di quanto desiderato. Per risolvere questo problema, ridimensionare manualmente il disegno CAD, il simbolo o l'elemento grafico in modo che l'altezza e la larghezza siano valori numerici e non AUTO.
Per l'accuratezza dei colori dei tubi, potrebbero esserci lievi differenze di aspetto sulle piattaforme dei computer e su quelle dei tablet e dei telefoni.
È necessario installare Microsoft Silverlight® per visualizzare i Grafici tipo Graphic+ in Metasys UI ?
No. Per visualizzare i Grafici tipo Graphic+ nell'Metasys UI , non è necessario installare Microsoft Silverlight.
I Grafici tipo Graphic+ visualizzano i valori dei dati correnti nel widget Grafici?
Sì. I Grafici tipo Graphic+ che supportano i valori correnti dei dati visualizzano i valori correnti dei punti vincolati in Metasys UI.
È possibile comandare i Grafici tipo Graphic+ nel widget Grafici?
Per i punti non configurati a Metasys UI, non è possibile comandare i punti. Tuttavia, la vista Comando si apre e si possono visualizzare le informazioni sul punto.
È possibile visualizzare i Grafici tipo Graphic+ alias da un Grafico tipo Graphic+ nel widget Grafici?
Sì. Sono supportati gli alias ad altri grafici associati agli apparati configurati con Metasys UI . Vedere Graphic Generation Tool Help (LIT-12011697) .
Dove si possono trovare ulteriori informazioni sui Grafici tipo Graphic+?
|
Per informazioni su |
Vedere il documento |
|---|---|
|
Utilizzo del Graphic Generation Tool e creazione di Grafici tipo Graphic+ |
Graphic Generation Tool Help (LIT-12011697) |
|
Migliori pratiche per la creazione di Grafici tipo Graphic+ |
Graphics+ Style Guide Help (LIT-12011705) |
|
Caratteristiche di visualizzazione e comportamento degli elementi Grafici tipo Graphic+ |
Graphics+ Runtime Help (LIT-12011708) |
|
Associazione dei grafici ad ambienti e apparati |
Metasys UI Technical Bulletin (LIT-12012115) |