Che cos'è la Grafica standard?
La Grafica standard fornisce una rappresentazione visiva dei sistemi monitorati che consente di controllare rapidamente lo stato di simboli del sistema e di riconoscere le condizioni anomale del sistema. È possibile creare e modificare la Grafica standard utilizzando lo User Graphics Tool (UGT) su SMP o SCT.
- l'immagine di sfondo statica
- simboli che rappresentano gli apparati monitorati e controllati
- collegamenti ipertestuali che consentono di navigare verso grafici e indirizzi web
Quale Grafica standard si può visualizzare nel widget Grafici?
Nel widget Grafici è possibile visualizzare la Grafica standard associata ad ambienti, apparati e regolatori di campo.
Quali caratteristiche della Grafica standard vengono visualizzate in modo diverso in Metasys UI rispetto a SMP o SCT?
Per i simboli in Grafica standard con testo (indicatori, caselle di valore e così via), l'Editore grafico in SMP o SCT utilizza i font disponibili sul computer locale. I font disponibili non sono di tipo web-safe e potrebbero non apparire come previsto quando si visualizza la grafica standard in Metasys UI o in JCT. Si consiglia di utilizzare font sicuri per il web. Per ulteriori informazioni sui font sicuri per il web, consultare https://www.w3schools.com/cssref/css_websafe_fonts.asp.
A cosa servono i pulsanti della Grafica standard?
I pulsanti consentono di spostarsi da un grafico a un oggetto Metasys o a un URL. In Metasys UI non è possibile collegarsi a un'applicazione.
Che cosa sono le caselle di visualizzazione del valore in una Grafica standard?
Le caselle di visualizzazione del valore sono utili per visualizzare il valore e lo stato di un gran numero di punti in un unico grafico. Se una Casella di visualizzazione del valore è configurata per visualizzare lo stato del punto vincolato, il testo e lo sfondo della casella appaiono nei colori di stato standard. Toccare o fare clic sulla Casella di visualizzazione del valore per visualizzare la vista di comando per il punto vincolato.
Quali sono i simboli dinamici di una Grafica standard?
I simboli del ventilatore visualizzano il movimento rotatorio quando sono legati a un punto. Questo componente dinamico viene utilizzato per fornire funzionalità di animazione per ventilatori o pompe che appaiono nell'immagine di sfondo. Se il punto limite ha un valore pari a 0, le pale del ventilatore o della pompa appaiono ferme. Se il punto limite ha un valore superiore a 0, la pala del ventilatore o della pompa gira.
- Se il ventilatore gira, il punto di vincolo ha uno stato normale o non affidabile e il dispositivo su cui risiede il punto di vincolo è online, il colore del ventilatore è impostato sul colore definito nelle preferenze di sistema per lo stato On.
- Se il ventilatore non gira, il punto di vincolo ha uno stato normale o non è affidabile e il dispositivo su cui risiede il punto di vincolo è online, il colore del ventilatore è impostato sul colore definito nelle preferenze di sistema per lo stato Off.
Se nessuno di questi scenari è applicabile, il colore del ventilatore è definito dai colori di stato definiti nelle preferenze del sistema. Toccare o fare clic sul simbolo del ventilatore per visualizzare la vista Comando del punto vincolato.
- Se una forma base è legata a un punto analogico, il colore della forma indica lo stato del punto legato.
- Se una forma di base è legata a un punto binario o multistato, il colore della forma indica lo stato dell'oggetto legato.
Per impostazione predefinita, se lo stato è 0, la forma è bianca. Se lo stato è maggiore di 0, la forma è verde. Questi stati possono essere configurati dall'utente al momento dell'associazione del simbolo. Toccare o fare clic sulla forma per visualizzare la vista di comando del punto vincolato.
Lo switch può essere vincolato a un punto e può essere configurato come switch a due o tre stati. Un testo definito dall'utente appare nella parte superiore dello switch per indicare lo stato in cui si trova il punto. È possibile ridimensionare gli interruttori. I simboli di commutazione indicano lo stato del punto di vincolo. Toccare o fare clic sull'interruttore per visualizzare la vista Comando del punto vincolato.
| Tipo di dinamica | Simbolo | Animazione (disponibile solo in Metasys UI) |
|---|---|---|
| Ventilatori |
|
Le pale del ventilatore/pompa girano o rimangono ferme. |
| Forme di base (cerchio, triangolo e quadrato) |
|
I colori cambiano. |
| Interruttore (a due o tre stati) |
|
L'interruttore cambia posizione. |
Cosa sono gli indicatori della Grafica standard?
Gli indicatori forniscono un'indicazione del valore e dello stato attuale dei punti limite.
I simboli dell'indicatore lineare mostrano il valore attuale di un punto cambiando la dimensione della barra nel grafico e indicando il valore attuale come numero nella casella di visualizzazione. Il colore dell'indicatore lineare indica lo stato dell'oggetto vincolato. Gli istogrammi di riempimento analogico sono comunemente utilizzati con punti analogici. Toccare o fare clic sull'indicatore per visualizzare la vista di comando del punto vincolato.
I comparatori indicano il valore attuale di un punto vincolato con la posizione di un ago su un calibro. Il riquadro dei valori sotto il quadrante mostra il valore numerico e le unità dell'oggetto vincolato. Toccare o fare clic sul comparatore per visualizzare la vista Comando dell'oggetto vincolato.
| Tipo di indicatore | Simbolo | Animazione (disponibile solo in Metasys UI) |
|---|---|---|
| Indicatore lineare |
|
La barra si sposta per indicare il valore dell'oggetto vincolato. |
| Comparatore |
|
L'ago del quadrante si sposta per indicare il valore dell'oggetto vincolato. |
La Grafica standard visualizza i valori attuali dei dati nel widget Grafici?
Sì. I simboli in Grafica standard che supportano i valori dei dati correnti visualizzano i valori dei dati correnti dei punti vincolati in Metasys UI.
È possibile comandare la Grafica standard nel widget Grafici?
Sì. I simboli in Grafica standard che supportano i comandi consentono di comandare i punti vincolati in Metasys UI.
È possibile visualizzare la Grafica standard in alias nel widget Grafici?
Sì. Sono supportati gli alias ad altri grafici associati agli apparati configurati con Metasys UI .
Dove si possono trovare ulteriori informazioni sulla creazione e l'associazione di Grafica standard?
Per ulteriori informazioni sulla creazione della Grafica standard, fare riferimento alla sezione Metasys Site Management Portal Help (LIT-1201793) o SCT: System Configuration Tool Help (LIT-12011964) .
Per ulteriori informazioni sull'associazione della Grafica standard agli ambienti o agli apparati, fare riferimento a Metasys UI Technical Bulletin (LIT-12012115) .