Widget Evento - Metasys - LIT-12011953 - Server - Metasys UI - 6.0

Guida Metasys UI

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document type
User Guide
Document number
LIT-12011953
Version
6.0
Revision date
2023-10-04

Che cos'è il widget Evento?

Evento è un widget dell'oggetto Registrazione evento. Gli attributi dell'oggetto Registrazione evento rappresentano e contengono informazioni per la gestione degli eventi. Gli eventi sono cambiamenti nel valore o nello stato di un oggetto che soddisfano criteri specifici. L'oggetto Registrazione evento definisce i criteri dell'evento e fornisce un collegamento tra un evento e un messaggio di notifica inviato ai destinatari. È possibile utilizzare il widget Evento per configurare gli algoritmi degli eventi e un riferimento all'attributo che viene monitorato per segnalare gli eventi.

Quali sono i requisiti per utilizzare il widget Evento?

Per configurare i dettagli del widget Evento è necessario disporre dell'autorizzazione per Visualizza e Modifica oggetti.

Come si accede al widget Evento?

  1. Fare clic sull'oggetto Registrazione evento nelle Risorse di rete.
  2. Evento è il widget predefinito della Pagina 1.

Come si usa il widget Evento?

È possibile modificare i parametri dell'evento facendo clic sull'icona Modifica nell'angolo superiore destro del widget Evento.
Figura 1. Widget evento in modalità Modifica