Widget Elenco dei destinatari - Metasys - LIT-12011953 - Server - Metasys UI - 6.0

Guida Metasys UI

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12011953
Version
6.0
Revision date
2023-10-04

Che cos'è un widget Elenco dei destinatari?

Elenco dei destinatari è un widget disponibile sull'oggetto Notifica. L'oggetto Notifica fornisce un mezzo per inviare messaggi di notifica di eventi generati da altri oggetti a qualsiasi dispositivo BACnet. L'oggetto Notifica viene utilizzato principalmente per instradare i messaggi di allarme a dispositivi BACnet di terze parti. Il widget Elenco dei destinatari è un elenco di uno o più destinatari a cui vengono inviate le notifiche quando gli oggetti che iniziano gli eventi rilevano il verificarsi di un evento. Utilizzare il widget Elenco dei destinatari per visualizzare e configurare i dettagli di un oggetto Notifica, compresi i destinatari della notifica.

Quali sono i requisiti per utilizzare un widget Elenco dei destinatari?

Per configurare i dettagli del widget Elenco dei destinatari è necessario disporre dell'autorizzazione per Visualizza e Modifica oggetti.

Come si accede al widget Elenco dei destinatari?

  1. Fare clic sull'oggetto Notifica nelle Risorse di rete.
  2. Elenco dei destinatari è il widget predefinito della Pagina 1.

Come si aggiunge un nuovo destinatario al widget Elenco dei destinatari?

  1. Fare clic sull'oggetto Notifica nelle Risorse di rete.
  2. Fare clic sull'icona Modifica situata nell'angolo in alto a destra del widget Elenco dei destinatari.
  3. Fare clic su +.
  4. Compilare i campi della finestra Dettagli destinatari come richiesto. La seguente tabella descrive i campi:
    Tabella 1. Finestra Dettagli destinatari
    Campo Descrizione
    Tipo di destinatario Scegliere tra Indirizzo IP, ID dispositivo, Indirizzo MSTP, Broadcast locale, Broadcast remoto o Broadcast globale.
    Indirizzo IP L'indirizzo IP a 4 byte della destinazione se si esegue l'instradamento per indirizzo IP. Questo valore viene ignorato quando il Numero di rete è impostato su 65.535. Quando è impostato su 255.255.255.255 Indirizzo IP o sull'indirizzo IP di broadcast, le notifiche vengono trasmesse in base al Numero di rete. Un valore pari a 0 invia una trasmissione locale. Un valore di 1-65.534 invia un Broadcast remoto.
    Numero di rete Il numero di rete della destinazione se si effettua l'instradamento per indirizzo IP o MS/TP: 0 indica l'indirizzo della rete locale; 1-65.534 identifica un indirizzo di destinazione sulla rete specificata; 65.535 specifica l'uso della notifica broadcast globale.
    Porta UDP Il numero della Porta UDP utilizzata per inviare il messaggio di notifica alla destinazione se si esegue l'instradamento per indirizzo. Quando la porta è impostata su 0, questo valore viene sostituito in scrittura con la porta utilizzata dal dispositivo di supervisione sulla rete IP.
    ID processo L'ID processo nel dispositivo destinatario che riceve i messaggi di notifica degli eventi.
    Giorni validi I giorni della settimana in cui è possibile inviare notifiche a questa destinazione durante l'Ora di inizio e l'Ora di arresto definite. Per specificare tutti gli orari, utilizzare 00:00:00 per l'Ora di inizio e 23:59:59 per l'Ora di arresto.
    Transizioni Tre opzioni che indicano i tipi di transizioni inviate alla destinazione: Normale Off, Guasto o Normale.
    Conferma Indica se inviare notifiche di eventi confermati o non confermati. Questa selezione viene ignorata quando si utilizzano le notifiche di broadcast globale.
  5. Fare clic su AGGIUNGI.
  6. Fare clic su SALVA.

Come si modifica un destinatario nel widget Elenco dei destinatari?

  1. Fare clic sull'oggetto Notifica nelle Risorse di rete.
  2. Fare clic sul destinatario che si desidera modificare nella colonna Tipo dell'Elenco dei destinatari.
  3. Modificare i campi della finestra Dettagli destinatari, come richiesto.
  4. Fare clic su OK.
  5. Fare clic su SALVA.

Come si elimina un destinatario dal widget Elenco dei destinatari?

  1. Fare clic sull'oggetto Notifica nelle Risorse di rete.
  2. Fare clic sull'icona Modifica situata nell'angolo in alto a destra del widget Elenco dei destinatari.
  3. Selezionare il destinatario da eliminare e fare clic sull'icona elimina.
  4. Fare clic su SALVA.

Come si fa a riordinare i destinatari nel widget Elenco dei destinatari?

  1. Fare clic sull'oggetto Notifica nelle Risorse di rete.
  2. Fare clic sull'icona Modifica situata nell'angolo in alto a destra del widget Elenco dei destinatari.
  3. Selezionare il destinatario da spostare e fare clic sulla freccia verso l'alto o verso il basso per modificare l'ordine dell'elemento nell'elenco.
  4. Fare clic su SALVA.