Widget Dettaglio - Metasys - LIT-12011953 - Server - Metasys UI - 6.0

Guida Metasys UI

Brand
Metasys
Product name
Metasys UI
Document type
User Guide
Document number
LIT-12011953
Version
6.0
Revision date
2023-10-04
Language
Italiano

Come si crea una categoria di autorizzazione personalizzata?

Per creare o modificare una categoria di autorizzazione personalizzata, è necessario il privilegio di sistema Amministra dispositivi e siti e l'autorizzazione Modifica oggetti per la Categoria di autorizzazione dell'oggetto sito, il cui valore predefinito è Generale. Per creare una categoria di autorizzazione personalizzata, procedere come segue:
  1. Nella struttura ad albero Rete dell'Edificio selezionare l'oggetto sito.
  2. Nel widget Dettaglio, fare clic sulla scheda Categoria.
  3. Andare alla sezione Categorie di autorizzazione personalizzate e fare clic sul numero personalizzato ipertestuale da modificare.

Come si crea un'enumerazione personalizzata?

È possibile creare due tipi di insiemi di enumerazioni personalizzate: a due stati e a più stati. È possibile creare fino a 256 set di enumerazione personalizzati con un massimo di 32 stati per singolo set di enumerazione. Per creare un set di enumerazione personalizzato, è necessario il privilegio di sistema Amministra dispositivi e siti e l'autorizzazione Modifica oggetti per la Categoria di autorizzazione dell'oggetto sito, il cui valore predefinito è Generale.

Per creare un valore enumerativo personalizzato, procedere come segue:
  1. Nella struttura ad albero Rete dell'Edificio selezionare l'oggetto sito.
  2. Nel widget Dettaglio, fare clic sulla scheda Enumerazioni personalizzate.
  3. Fare clic sull'icona + e completare i campi.
    Nota: Se si crea un insieme di enumerazioni a due stati, non è possibile modificare il numero di stati in futuro. Se si crea un insieme di enumerazioni a più stati, l'insieme deve rimanere tale e non può essere modificato in un insieme a due stati.
  4. Fare clic su SALVA per salvare le modifiche.

Come si modifica o si elimina un'enumerazione personalizzata?

Per modificare un set di enumerazione personalizzato, è necessario il privilegio di sistema Amministra dispositivi e siti e l'autorizzazione Modifica oggetti per la Categoria di autorizzazione dell'oggetto sito, il cui valore predefinito è Generale.

Per modificare o eliminare un valore enumerativo personalizzato, procedere come segue:
  1. Nella struttura ad albero Rete dell'Edificio selezionare l'oggetto sito.
  2. Nel widget Dettaglio, fare clic sulla scheda Enumerazioni personalizzate.
  3. Fare clic sull'enumerazione personalizzata che si desidera modificare, fare clic sull'icona di modifica e completare i campi. Fare clic su SALVA per salvare le modifiche.
  4. Per eliminare un'enumerazione personalizzata, fare clic sull'icona Elimina.
Nota: Le enumerazioni contrassegnate con * sono create dal sistema e non possono essere modificate o rimosse.

Come si associa un oggetto a un grafico legacy nel widget Dettaglio?

Nota: Solo gli oggetti che supportano l'attributo Grafico e l'attributo Alias grafico possono essere associati a grafici. Per verificare se un oggetto supporta questi attributi, accedere al widget Dettaglio dell'oggetto e verificare se Grafico e Alias grafico sono elencati. Per esempio, i seguenti oggetti supportano l'associazione grafica:
  • Regolatore di campo
  • Registrazione evento
  • Estensione allarme
  • Oggetti con Allarmante intrinseco definito impostato su Vero
  • Programma (oggetto dispositivo SNC)
  • Controllore alla Release 12.0 o successiva
  • Server
  • Sito
Nota: È possibile associare un oggetto supportato a una grafica legacy (Grafico tipo Graphic+ e Grafica standard) nel widget Dettaglio. Utilizzare Gestione grafica per associare la grafica di Metasys UI.
Per associare un oggetto supportato con un grafico legacy, procedere come segue:
  1. Selezionare un oggetto supportato che si desidera associare a un grafico.
  2. Aprire il widget Dettaglio dell'oggetto, andare su Grafico e fare clic su Clic per aggiungere. Si apre la finestra Grafico.
  3. Selezionare il grafico richiesto dalla struttura ad albero Tutti gli oggetti nella finestra Grafico.
  4. Fare clic su SALVA. Quando si passa all'oggetto la volta successiva, il widget Grafici con il grafico associato viene visualizzato come widget predefinito.

Come si rimuove un'associazione grafica?

  1. Selezionare l'oggetto che contiene l'associazione grafica che si desidera rimuovere.
  2. Aprire il widget Dettaglio dell'oggetto, andare su Graficoe fare clic sul nome dell'oggetto con collegamento ipertestuale. Si apre la finestra Grafico.
  3. Fare clic su CANCELLA e fare clic su per confermare che si desidera rimuovere il riferimento attualmente definito.

Che cos'è un Alias grafico e come si configura l'Alias grafico per un oggetto?

Un Alias grafico indica una parte del riferimento all'oggetto grafico, fino al nome dell'oggetto padre che lo contiene. Ciò significa che i punti dell'oggetto selezionato come Alias grafico vengono utilizzati per risolvere automaticamente i punti corrispondenti nel grafico e non è necessario eseguire associazioni esplicite.

Per configurare l'Alias grafico per un oggetto, procedere come segue:
  1. Aprire il widget Dettaglio dell'oggetto, andare su Alias graficoe fare clic su Clic per aggiungere.
  2. Fare clic sull'icona della struttura ad albero per aprire la finestra Aggiungi elemento.
  3. Selezionare l'oggetto richiesto.
  4. Fare clic su OK.
  5. Fare clic sul segno di spunta per salvare le modifiche.

Il widget Dettaglio è supportato su tutti i dispositivi?

Sì, il widget Dettaglio è supportato su desktop, tablet e smartphone.