Che cos'è il widget Coinvolgimento?
Il widget Coinvolgimento fornisce per esaminare una visualizzazione a schermo singolo di come gli oggetti sono collegati e del loro impatto reciproco sul sistema Metasys. Gli operatori possono determinare più facilmente se è necessaria la risoluzione dei problemi e possono identificare tutto ciò che può influire sullo stato controllato di un oggetto e tutto ciò su cui un oggetto può influire. Questo rende il processo di risoluzione dei problemi più rapido ed efficiente.
Cosa si può fare con il widget Coinvolgimento?
Utilizzare il widget Coinvolgimento per vedere cosa potrebbe avere un impatto su un oggetto e cosa su un oggetto.
Chi può accedere al widget Coinvolgimento?
Non sono necessarie autorizzazioni o licenze speciali per accedere al widget Coinvolgimento. Tuttavia, è necessaria l'autorizzazione di visualizzazione basata sulla categoria per l'oggetto che si desidera analizzare con Coinvolgimento. Questo oggetto è chiamato oggetto primario. In Coinvolgimento è possibile vedere gli oggetti secondari, ovvero gli oggetti correlati all'oggetto primario, ma è necessario disporre dell'autorizzazione di visualizzazione basata sulla categoria per l'oggetto secondario, per visualizzare i dettagli, utilizzare i comandi e promuovere l'oggetto secondario come oggetto primario all'interno di Coinvolgimento.
Come si accede al widget Coinvolgimento?
Qual è il layout del widget Coinvolgimento?
| Numero | Nome | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Oggetto primario | Si tratta dell'oggetto selezionato nelle Risorse di rete per l'indagine nel widget Coinvolgimento. L'oggetto primario è rappresentato sotto forma di piastrella con un contorno più marcato rispetto agli oggetti secondari. Il riquadro visualizza almeno le seguenti informazioni:
Ingrandisci per vedere ulteriori informazioni, tra cui:
|
| 2 | Indicatore di relazione tra oggetti | In questo caso, si può notare che l'oggetto Interlock controlla l'oggetto Valore binario. La relazione di controllo è una relazione in cui un oggetto può comandare un altro oggetto o scrivere su un attributo di un altro oggetto. Nota: Gli indicatori di relazione sono evidenziati quando si fa clic sull'oggetto primario, se l'oggetto primario ha la possibilità di comandare o scrivere sull'attributo Valore Attuale dell'oggetto secondario con la sua priorità attuale. Fare clic o toccare l'indicatore di relazione dell'oggetto per visualizzare ulteriori informazioni sulla relazione.
|
| 3 | Oggetto secondario | Questo oggetto è collegato all'oggetto primario. L'oggetto secondario è presentato sotto forma di riquadro. In questo caso, l'oggetto secondario è un oggetto Interlock. Le seguenti informazioni sono disponibili nel riquadro:
Ingrandisci per vedere ulteriori informazioni, tra cui:
|
| 4 | Filtro | Tutti i filtri sono preselezionati per impostazione predefinita. Fare clic o toccare l'icona del filtro per selezionare i filtri per i dati che si desidera visualizzare sul widget. È possibile scegliere di filtrare in base al tipo di controllo, ai riferimenti e agli oggetti non vincolati. |
| 5 | Panoramica |
Fornisce una panoramica degli oggetti coinvolti. Gli oggetti di riferimento sono rappresentati da caselle grigie, mentre l'oggetto primario è rappresentato da una casella blu. Gli oggetti che sono mappati con la massima priorità e che hanno il potenziale per essere scritti o controllati sono rappresentati dalla scatola nera. Fare clic tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse e spostare la cornice blu per visualizzare le diverse sezioni del widget. Utilizzare il piccolo riquadro nero nell'angolo inferiore destro dell'inquadratura per ridurre o estendere l'inquadratura e quindi ingrandire o rimpicciolire l'immagine.
Nota: La funzione Panoramica non è supportata dai dispositivi mobili.
|
| 6 | Zoom | La funzione di coinvolgimento utilizza la divulgazione progressiva. Ciò significa che si vedono più informazioni quando si ingrandisce un oggetto. Utilizzare le icone Ingrandisci, Zoom Reset o Riduci per regolare il livello di dettaglio che si desidera visualizzare. |
| Numero | Nome | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Oggetto primario | Si tratta dell'oggetto selezionato nelle Risorse di rete per l'indagine nel widget Coinvolgimento. L'oggetto primario è rappresentato sotto forma di piastrella con un contorno più marcato rispetto agli oggetti secondari. Il riquadro visualizza almeno le seguenti informazioni:
Ingrandisci per vedere ulteriori informazioni, tra cui:
|
| 2 | Indicatore di relazione tra oggetti | In questo caso, si può notare che l'oggetto Calendario è referenziato dall'oggetto Pianificazione. La relazione di riferimento è una relazione in cui un oggetto fa semplicemente riferimento a un altro oggetto o a un attributo di un altro oggetto. Nota: Fare clic o toccare l'indicatore di relazione dell'oggetto per visualizzare ulteriori informazioni sulla relazione.
|
| 3 | Oggetto secondario | Questo oggetto è collegato all'oggetto primario. L'oggetto secondario è presentato sotto forma di riquadro. In questo caso, l'oggetto secondario è un oggetto Pianificazione. Le seguenti informazioni sono disponibili nel riquadro:
Ingrandisci per vedere ulteriori informazioni, tra cui:
|
Quali sono le relazioni tra gli oggetti?
-
Relazione di controllo: La relazione tra due oggetti in cui un oggetto controlla/comanda o è controllato da/comandato da un altro oggetto del sistema. Gli oggetti possono essere configurati in vari modi per avere un riferimento di controllo tra gli oggetti:
- Un oggetto ne comanda un altro: Per esempio, un oggetto Comandi multipli può essere configurato per comandare un oggetto dispositivo (reset del dispositivo).
- Un oggetto ne comanda un altro (attributo Valore Attuale) con una priorità: Per esempio, un oggetto Comandi multipli può essere configurato per inviare un comando Regola a un punto di Temperatura ambiente con un valore qualsiasi con priorità da 1 a 16.
- Un oggetto scrive sul valore di un attributo di un altro oggetto: Per esempio, un oggetto Dati globali configurato in modo da poter scrivere sull'attributo Valore Min di alcuni punti analogici del sistema, oppure un Selettore segnali che scrive l'uscita media sull'attributo Valore Max di un oggetto AV.
- Un oggetto scrive sull'attributo Valore Attuale di un altro oggetto con una priorità: Per esempio, un oggetto pianificazione può scrivere sull'attributo Valore Attuale di un altro oggetto con priorità, oppure un oggetto Dati globali può scrivere sull'attributo Valore Attuale di altri oggetti con priorità.
- Relazione di riferimento: La relazione tra due oggetti quando un oggetto fa riferimento a un altro oggetto o a un attributo di un altro oggetto nel sistema Metasys. Per esempio, un oggetto Interlock può fare riferimento all'attributo Valore Attuale di un punto di temperatura della zona nella sua definizione di Interlock.
Lo stato predefinito di Coinvolgimento visualizza un solo livello di relazioni. Ciò significa che si vede un livello a monte e uno a valle.
Come si ottengono ulteriori informazioni sulle relazioni tra gli oggetti?
Fare clic o toccare l'indicatore di relazione dell'oggetto per visualizzare ulteriori informazioni sulla relazione. Per esempio, fare clic su Referenziato da per visualizzare un elenco di attributi referenziati, oppure fare clic su Controlli per visualizzare un elenco di attributi scritti o controllati.
Quali oggetti e relazioni sono supportati in Coinvolgimento?
La tabella seguente illustra i tipi di oggetti e le loro relazioni.
| Tipo di oggetto | Relazione | ||
|---|---|---|---|
| Comandi | Scritture | Riferimenti | |
| Interlock | X | X | |
| Comandi Multipli | X | ||
| Dati globali | X | ||
| Selettore segnali | X | ||
| Pianificazione | X | X | |
| Autoshutdown | X | ||
| Avvio ottimale | X | ||
| Programma (LCT) | X | ||
| Valore analogico (AV), Valore binario (BV), valore multistato (MV) | X | ||
| Limitazione carichi rotazione carichi (DLLR) | X | ||
| Calendario | X | ||
| Conta impulsi | X | ||
| Accumulatore | X | ||
| Registrazione evento | X | ||
Cosa significa quando un oggetto viene visualizzato con un indicatore di relazione punteggiato e un contorno di riquadri?
Una linea tratteggiata indica un oggetto non vincolato. Il coinvolgimento include gli oggetti che sono stati eliminati nella configurazione.
È possibile promuovere un oggetto secondario a oggetto primario in Coinvolgimento?
Sì, è possibile promuovere un oggetto secondario a un oggetto primario, se si è autorizzati a visualizzare l'oggetto secondario. Per tornare all'oggetto padre dopo la promozione, è sufficiente selezionare l'oggetto origine.
Il widget Coinvolgimento è supportato su tutti i dispositivi?
Sì, il widget Coinvolgimento è supportato su desktop, tablet e smartphone.