Trend utente - Metasys - LIT-12011953 - Server - Metasys UI - 6.0

Guida Metasys UI

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12011953
Version
6.0
Revision date
2023-10-04

Che cos'è un punto live e come si aggiunge a Trend utente?

Un punto live è un punto che non ha un valore attuale o un'estensione predefinita. Il trend live viene tracciato dall'ora corrente fino al termine della sessione. È possibile aggiungere un punto live al Trend utente nello stesso modo in cui si aggiungono le serie di trend.

Come si passa da un grafico a linee a un istogramma? Come si passa a un grafico a candela?

Come si può creare un'Analisi Trend in Trend utente?

  1. In Trend utente, fare clic o toccare l'icona Punti di modifica (matita) in alto a destra dello schermo.
  2. Fare clic o toccare CREA ANALISI TREND.
  3. Fare clic o toccare APPLICA.