Notifiche di aggiornamento del software - Metasys - LIT-12011953 - Server - Metasys UI - 6.0

Guida Metasys UI

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document type
User Guide
Document number
LIT-12011953
Version
6.0
Revision date
2023-10-04

Chi può utilizzare la funzione di notifica dell'aggiornamento software?

Lo scopo della funzione Software Update Notification è quella di identificare gli aggiornamenti software per ADS/ADX, ADS-Lite A, ADS-Lite E ed OAS. Sono compresi gli aggiornamenti software per le patch, le release minori e le release principali. I dati del Software Manager vengono quindi visualizzati direttamente in Metasys UI.

Chi può utilizzare la funzione di notifica dell'aggiornamento software?

Questa funzione è applicabile solo agli utenti amministratori.

La funzione di notifica dell'aggiornamento software è sempre disponibile?

Le notifiche di aggiornamento del software non sono disponibili se il Software Manager è configurato solo per l'offline o se il Software Manager non dispone di connettività Internet. Le informazioni di aggiornamento non sono disponibili nemmeno quando il computer host di Metasys UI non è connesso a Internet.

Si ricevono notifiche per tutti gli aggiornamenti disponibili?

Le notifiche in Metasys UI sono limitate all'ultimo aggiornamento software rilevante per Metasys UI. La funzione di notifica di aggiornamento del software identifica il più recente aggiornamento del software per i prodotti Server Metasys, in base a quale è installato Metasys UI. Per esempio, se Metasys UI è installata con un OAS Metasys, si vedranno esclusivamente le notifiche di aggiornamento per OAS.

Dove si trova la notifica di aggiornamento del software?

Le notifiche di aggiornamento del software vengono visualizzate sotto forma di messaggio toast nella schermata di accesso a Metasys UI. Il messaggio di brindisi contiene il Server Metasys in questione e la sua versione, oltre a un link a Dettagli, che reindirizza alla finestra Informazioni. La notifica continua a essere visualizzata nella schermata di accesso a ogni accesso, finché non viene chiusa facendo clic su x.

Quando è disponibile un aggiornamento, viene visualizzata anche un'icona a forma di bolla blu accanto a Guida e Informazioni nel menu Utente.

Come si accede alle informazioni sugli aggiornamenti software disponibili dopo aver chiuso la notifica nella schermata di accesso?

Dopo aver chiuso una notifica nella schermata di accesso, è possibile visualizzare un elenco dell'ultimo aggiornamento software disponibile nella sezione Cosa c'è di nuovo della finestra Informazioni. Per accedere alla finestra Informazioni, accedere al menu Utente Guida > Informazioni.

Perché nella finestra Informazioni non sono elencati gli aggiornamenti del software?

L'elenco degli aggiornamenti software nella finestra Informazioni è vuoto se il software è già aggiornato o se si è verificato un errore durante il tentativo di recuperare gli aggiornamenti software.

Dove si possono vedere gli aggiornamenti software più vecchi che sono disponibili per il download?

L'indicazione di Metasys UI dell'ultimo aggiornamento software disponibile per ogni prodotto include solo l'aggiornamento più recente per un determinato prodotto. Accedere a Software Manager del Server Metasys per verificare la presenza di aggiornamenti più vecchi da scaricare.

La funzione di notifica dell'aggiornamento software è disponibile in JCT?

Attualmente la funzione è disponibile solo in Metasys UI.

Come si scarica l'aggiornamento software disponibile?

È possibile scaricare l'aggiornamento software disponibile dal Software Manager del Server Metasys. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al documento Software Manager Help (LIT-12012389).