Operazioni con il pannello Anteprima - Metasys - LIT-12011953 - Server - Metasys UI - 6.0

Guida Metasys UI

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12011953
Version
6.0
Revision date
2023-10-04

Che cos'è un Alias grafico e come si configura l'Alias grafico per un oggetto?

Un alias grafico indica una parte del riferimento all'oggetto grafico, fino al nome della cartella che contiene questo oggetto o del regolatore che contiene questo punto. Ciò significa che i punti dell'oggetto selezionato come Alias grafico vengono utilizzati per risolvere automaticamente i punti corrispondenti nel grafico e non è necessario eseguire associazioni esplicite.

Per configurare l'Alias grafico per un oggetto, procedere come segue:
  1. Aprire Gestione grafica e selezionare l'oggetto richiesto.
  2. Nel pannello Anteprima, andare su Alias graficoe fare clic su Clic per aggiungere.
  3. Fare clic sull'icona della struttura ad albero per aprire la finestra Aggiungi elemento.
  4. Selezionare l'oggetto richiesto.
  5. Fare clic su OK.
  6. Fare clic sul segno di spunta per salvare le modifiche.