Lavorare con l'Elenco dei grafici - Metasys - LIT-12011953 - Server - Metasys UI - 6.0

Guida Metasys UI

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document type
User Guide
Document number
LIT-12011953
Version
6.0
Revision date
2023-10-04

Cosa rappresentano le icone dell'Elenco dei grafici?

La tabella seguente descrive le icone presenti nell'Elenco dei grafici.
Tabella 1. Icone Elenco dei grafici
Icona Nome icona Descrizione icona
Aggiungi un nuovo grafico Crea un nuovo grafico.
Copia Copia un grafico di Metasys UI.
Incolla Incolla il grafico di Metasys UI copiato.
Sposta in basso Sposta il grafico in basso nell'elenco.
Sposta in alto Sposta il grafico in alto nell'elenco.
Elimina Elimina il grafico dall'elenco.
Grafico Alias abilitato Questa icona viene visualizzata quando i Grafici Alias sono abilitati. Questo vale per l'Elenco dei grafici di un apparato e per una Definizione apparato.
Grafici Alias disabilitati Questa icona viene visualizzata quando i Grafici Alias sono disabilitati. Questo vale per l'Elenco dei grafici di un apparato e per una Definizione apparato.