Creazione di apparati, ambienti, reti o grafici non assegnati - Metasys - LIT-12011953 - Server - Metasys UI - 6.0

Guida Metasys UI

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12011953
Version
6.0
Revision date
2023-10-04

Che cos'è un grafico di rete?

Un grafico di rete è un grafico di Metasys UI associato a un oggetto di rete.

Come si crea un grafico di rete?

  1. Selezionare la scheda Grafici.
  2. Selezionare Rete dall'elenco e selezionare un oggetto di rete.
  3. Fare clic su + o +AGGIUNGI GRAFICO nell'Elenco dei grafici. Si apre la finestra Nuovo grafico.
  4. Selezionare un modello dall'elenco Predefinito o dall'elenco Personalizzato.
  5. Inserire un nome nel campo Nome.
    Nota: I seguenti sono caratteri non validi per un nome di grafico: <, >, :, &quot;, /, \, ?, *, |, @, #, . (punto) e , (virgola).
  6. Se necessario, inserire una descrizione.
  7. Selezionare una categoria di autorizzazione.
  8. Fare clic su CREA. La mappa viene aperta nell'Editore grafico. Per ulteriori informazioni su come lavorare con l'Editore grafico, vedere Editore grafico.