Come si aggiunge l'effetto Suggerimento?
Per aggiungere l'effetto Suggerimento a una forma, un simbolo, un elemento di un simbolo o a un'immagine:
- Fare clic sul campo Nome del comportamento per aggiungere un nome. Fare clic sul pulsante del segno di spunta.
- Fare clic su
per selezionare l'effetto Suggerimento.
- Configurare l'effetto Suggerimento. Digitare testo nel campo Testo. È possibile aggiungere fino a 64 caratteri. Figura 1. Effetto Suggerimento
Fare clic su Avanti.
- Selezionare un trigger. Vedere Operazioni con i Trigger.
- Aggiungere una regola. Le regole sono facoltative, a meno che non si utilizzi un trigger Cambio valore per il Comportamento personalizzato. Vedere Operazioni con le Regole.
- Fare clic su SALVA.
Figura 2. Esempio di suggerimento completato

Quali sono i casi d'uso dell'effetto Suggerimento?
L'effetto Suggerimento può essere utilizzato per visualizzare del testo quando si passa il mouse su una forma, un simbolo, un elemento di un simbolo o un'immagine.
A cosa si può applicare l'effetto Suggerimento?
È possibile applicare l'effetto Suggerimento a qualsiasi forma, simbolo, elemento di un simbolo o immagine.