Come si aggiunge l'effetto Modifica il colore?
- Fare clic sul campo Nome del comportamento per aggiungere un nome. Fare clic sul pulsante del segno di spunta.
- Fare clic su + per selezionare l'effetto Modifica il colore.
- Configurare l'effetto Modifica il colore.
- Se si seleziona il tipo di effetto Colore personalizzato:
- Scegliere Riempimento se si desidera che l'area riempita della forma, del simbolo o dell'elemento cambi colore.
- Scegliere Linea se si desidera che il bordo intorno alla forma,al simbolo, o all'elemento cambi colore.
- Oppure scegliere sia Riempimento sia Linea.
Figura 1. Effetto Modifica il colore personalizzato
- Se si seleziona il Tipo di effetto Colore definito da sistema:
- Scegliere Riempimento se si desidera che l'area riempita della forma, del simbolo o dell'elemento cambi colore.
- Scegliere Linea se si desidera che il bordo intorno alla forma,al simbolo, o all'elemento cambi colore.
- Oppure scegliere sia Riempimento sia Linea.
- Associare l'effetto Modifica il colore a un punto utilizzando il campo Selezione punto. Fare clic su
. È possibile eseguire l'associazione a un punto alias, a un punto diretto o a un punto della Rete dell'edificio. Vedere Operazioni con Selezione punto.
- Selezionare le opzioni di Colore stato sistema. È possibile selezionare più stati. Questi stati corrispondono ai Colori di stato delle Preferenze di sistema in SMP (Figura 3).Figura 2. Effetto Modifica il colore definito dal sistema
Figura 3. Colori delle Preferenze di sistema Metasys
Fare clic su Avanti.
- Se si seleziona il tipo di effetto Colore personalizzato:
- Selezionare un trigger. Vedere Operazioni con i Trigger.
- Aggiungere una regola. Le regole sono facoltative, a meno che non si utilizzi un trigger Cambio valore per il Comportamento personalizzato. Vedere Operazioni con le Regole.
- Fare clic su SALVA.
Quali sono i casi d'uso dell'effetto Modifica il colore?
L'effetto Modifica il colore può essere utilizzato per una casella di valore personalizzata che cambia colore in base allo stato del punto di associazione.
A cosa posso applicare l'effetto Modifica il colore?
L'effetto Modifica il colore può essere applicato alle forme, ai simboli e agli elementi dei simboli elencati nelle tabelle seguenti.
Categoria di simboli | Simbolo |
---|---|
Unità Trattamento Aria (Packaged) | Ventilatore ripresa, Ventilatore di mandata |
Ventilatori | Ventilatore di ripresa a cinghia, Ventilatore di mandata a cinghia, Ventilatore di mandata diretto, Ventilatore verticale a cinghia |
Forme di base, Forme freccia e Forme Flowchart | Tutto |
Simboli di base | Cerchio, Ellisse, Rettangolo, Triangolo, Casella valore avanzata, Casella valore base, Pulsante, Droplet, Indicatore lineare, Indicatore semicircolare, Interruttore, Termometro, Ventilatore di base |
Unità CRAC | Motore ventilatore |
Elettrico | Batteria, Interruttore, Interruttore dispersione a terra, Contattore, Sezionatore, Fusibile, Generatore, Rettificatore, Interruttore, Trasformatore, UPS |
Unità FanCoil | Package FCU raffreddamento a 2 tubi, Package FCU riscaldamento a 2 tubi, Ventilatore FCU, Package FCU verticale raffreddamento a 2 tubi, Package FCU verticale riscaldamento a 2 tubi, Ventilatore FCU verticale |
Rivelazione Incendio | Annunciatore (Cerchio), Rivelatore a raggi (Cerchio), Rivelatore combinato (Cerchio), Rilevatore da condotto (Cerchio), Sensore Fire (Cerchio), Centrale antincendio (Cerchio), Pressione flusso (Cerchio), Flussostato (Cerchio), Allarme generale (Cerchio), Contatto generale (Cerchio), Rilevatore di calore (Cerchio), Pull Station (Cerchio), Sensore di fumo (Cerchio), Sirena (Cerchio), Sirena con lampeggiante (Cerchio), Lampeggiante (Cerchio), Tamper Interruttore antimanomissione (Cerchio), Sensore giorno (Cerchio), Apparato illuminazione emergenza (Cerchio), Interruttore luce (Cerchio), Apparato di illuminazione (Cerchio), Sensore di movimento (Cerchio) |
Illuminazione |
Sensore giorno (Cerchio), Apparato illuminazione emergenza (Cerchio), Interruttore luce (Cerchio), Apparato di illuminazione (Cerchio), Sensore di movimento (Cerchio) |
Tubi | Tutto |
Unità Roof Top (Packaged) | Ventilatore di mandata |
Sicurezza |
Barriera (Cerchio), Allarme barriera (Cerchio), Contatto barriera (Cerchio), Allarme sistema cieco (Cerchio), Lettore di badge (Cerchio), Computer (Cerchio), Contatto porta (Cerchio), Allarme ascensore (Cerchio), Chiamata di emergenza toilette disabili (Cerchio) Allarme intrusione (Cerchio), Contatto porta basculante (Cerchio), Controller Pegasys (Cerchio), Interruttore di servizio (Cerchio) Lettore a strisciamento (Cerchio), Tornello (Cerchio), Contatto Finestra (Cerchio) |
Unità terminali | Ventilatore Parallelo, Ventilatore in serie |
Pompe acqua |
Pompa ausiliaria, Pompa booster destra sinistra, Pompa di circolazione orizzontale sinistra per apparecchiature, Pompa di circolazione orizzontale destra per apparato Air-Side, Pompa orizzontale destra a sinistra, Pompa orizzontale destra a destra, Pompa di circolazione verticale per apparato Air-Side, Pompa verticale orizzontale a sinistra, Pompa verticale orizzontale a destra, Pompa a motore verticale anteriore posteriore, Pompa a motore verticale sinistra destra, Pompa verticale a sinistra, Pompa verticale a destra |
Categoria di simboli | Simbolo |
---|---|
Forme di base, Forme freccia e Forme Flowchart | Tutto |
Simboli di base | Ellisse, Rettangolo, Triangolo, Casella valore avanzata, Casella valore base, Pulsante, Droplet, Termometro |
Elettrico | Batteria, Interruttore, Interruttore dispersione a terra, Contattore, Sezionatore, Fusibile, Generatore, Rettificatore, Interruttore, Trasformatore, UPS |
Rivelazione Incendio | Annunciatore (Cerchio), Rivelatore a raggi (Cerchio), Rivelatore combinato (Cerchio), Rilevatore da condotto (Cerchio), Sensore Fire (Cerchio), Centrale antincendio (Cerchio), Pressione flusso (Cerchio), Flussostato (Cerchio), Allarme generale (Cerchio), Contatto generale (Cerchio), Rilevatore di calore (Cerchio), Pull Station (Cerchio), Sensore di fumo (Cerchio), Sirena (Cerchio), Sirena con lampeggiante (Cerchio), Lampeggiante (Cerchio), Tamper Interruttore antimanomissione (Cerchio), Sensore giorno (Cerchio), Apparato illuminazione emergenza (Cerchio), Interruttore luce (Cerchio), Apparato di illuminazione (Cerchio), Sensore di movimento (Cerchio) |
Illuminazione |
Sensore giorno (Cerchio), Apparato illuminazione emergenza (Cerchio), Interruttore luce (Cerchio), Apparato di illuminazione (Cerchio), Sensore di movimento (Cerchio) |
Sicurezza |
Barriera (Cerchio), Allarme barriera (Cerchio), Contatto barriera (Cerchio), Allarme sistema cieco (Cerchio), Lettore di badge (Cerchio), Computer (Cerchio), Contatto porta (Cerchio), Allarme ascensore (Cerchio), Chiamata di emergenza toilette disabili (Cerchio) Allarme intrusione (Cerchio), Contatto porta basculante (Cerchio), Controller Pegasys (Cerchio), Interruttore di servizio (Cerchio) Lettore a strisciamento (Cerchio), Tornello (Cerchio), Contatto Finestra (Cerchio) |
Categoria di simboli | Simbolo |
---|---|
Strumenti disegno | Testo |
Simboli di base | Casella valore avanzata, Casella valore base, Pulsante, Droplet, Indicatore lineare, Indicatore semicircolare |