Come si aggiunge l'effetto Durata Transizione?
- Fare clic sul campo Nome del comportamento per aggiungere un nome. Fare clic sul pulsante del segno di spunta.
- Fare clic su + per selezionare l'effetto Durata Transizione.
- Configurare l'effetto Durata Transizione. Figura 1. Effetto Mostra
- Selezionare le opzioni di colore dell'area di riempimento (fino a tre).
Colore 1: il colore visualizzato quando il punto limite si trova al valore minimo.
Colore 2: il colore visualizzato quando il punto limite si trova al valore medio. Questo colore è opzionale.
Colore 3: il colore visualizzato quando il punto limite si trova al valore massimo.
Figura 2. Opzioni del riempimento
- Associare l'effetto Durata Transizione a un punto utilizzando il campo Selezione punto. Fare clic su
. È possibile eseguire l'associazione a un punto alias, a un punto diretto o a un punto della Rete dell'edificio. Vedere Operazioni con Selezione punto.
Fare clic su Avanti.
- Selezionare le opzioni di colore dell'area di riempimento (fino a tre).
- Selezionare un trigger. Vedere Operazioni con i Trigger.
- Aggiungere una regola. Le regole sono facoltative, a meno che non si utilizzi un trigger Cambio valore per il Comportamento personalizzato. Vedere Operazioni con le Regole.
- Fare clic su SALVA.
Quali sono i casi d'uso dell'effetto Durata Transizione?
L'effetto Durata Transizione può essere utilizzato per mostrare un gradiente di temperatura su una zona della planimetria.
A cosa si può applicare l'effetto Durata Transizione?
| Categoria di simboli | Simbolo |
|---|---|
| Unità Trattamento Aria (Packaged) | Ventilatore ripresa, Ventilatore di mandata |
| Ventilatori | Ventilatore di ripresa a cinghia, Ventilatore di mandata a cinghia |
| Forme di base, Forme freccia e Forme Flowchart | Tutto |
| Simboli di base | Cerchio, Ellisse, Rettangolo, Triangolo, Casella valore avanzata, Casella valore base, Pulsante, Droplet, Indicatore lineare, Indicatore semicircolare, Interruttore, Termometro |
| Unità CRAC | Motore ventilatore |
| Elettrico | Batteria, Interruttore, Interruttore dispersione a terra, Contattore, Sezionatore, Fusibile, Generatore, Rettificatore, Interruttore, Trasformatore, UPS |
| Unità FanCoil | Package FCU raffreddamento a 2 tubi, Package FCU riscaldamento a 2 tubi, Ventilatore FCU, Package FCU verticale raffreddamento a 2 tubi, Package FCU verticale riscaldamento a 2 tubi, Ventilatore FCU verticale |
| Rivelazione Incendio | Annunciatore (Cerchio), Rivelatore a raggi (Cerchio), Rivelatore combinato (Cerchio), Rilevatore da condotto (Cerchio), Sensore Fire (Cerchio), Centrale antincendio (Cerchio), Pressione flusso (Cerchio), Flussostato (Cerchio), Allarme generale (Cerchio), Contatto generale (Cerchio), Rilevatore di calore (Cerchio), Pull Station (Cerchio), Sensore di fumo (Cerchio), Sirena (Cerchio), Sirena con lampeggiante (Cerchio), Lampeggiante (Cerchio), Tamper Interruttore antimanomissione (Cerchio), Sensore giorno (Cerchio), Apparato illuminazione emergenza (Cerchio), Interruttore luce (Cerchio), Apparato di illuminazione (Cerchio), Sensore di movimento (Cerchio) |
| Illuminazione |
Sensore giorno (Cerchio), Apparato illuminazione emergenza (Cerchio), Interruttore luce (Cerchio), Apparato di illuminazione (Cerchio), Sensore di movimento (Cerchio) |
| Tubi | Tutto |
| Unità Roof Top (Packaged) | Ventilatore di mandata |
| Sicurezza |
Barriera (Cerchio), Allarme barriera (Cerchio), Contatto barriera (Cerchio), Allarme sistema cieco (Cerchio), Lettore di badge (Cerchio), Computer (Cerchio), Contatto porta (Cerchio), Allarme ascensore (Cerchio), Chiamata di emergenza toilette disabili (Cerchio) Allarme intrusione (Cerchio), Contatto porta basculante (Cerchio), Controller Pegasys (Cerchio), Interruttore di servizio (Cerchio) Lettore a strisciamento (Cerchio), Tornello (Cerchio), Contatto Finestra (Cerchio) |
| Unità terminali | Ventilatore Parallelo, Ventilatore in serie |
| Categoria di simboli | Simbolo |
|---|---|
| Simboli di base | Termometro |
| Elettrico | Generatore |
| Categoria di simboli | Simbolo |
|---|---|
| Strumenti disegno | Testo |