Operazioni con comportamenti multipli ed effetti multipli - Metasys - LIT-12011953 - Server - Metasys UI - 6.0

Guida Metasys UI

Brand
Metasys
Product name
Metasys UI
Document type
User Guide
Document number
LIT-12011953
Version
6.0
Revision date
2023-10-04
Language
Italiano

Come si seleziona la modalità di esecuzione di più Comportamenti personalizzati o Effetti multipli?

Per selezionare la modalità di esecuzione dopo aver creato più Comportamenti personalizzati o Effetti multipli, scegliere:
  • Primo valido: ogni comportamento o effetto viene eseguito in ordine dall'alto verso il basso. Il primo comportamento ha la massima priorità e viene eseguito per primo. L'ultimo comportamento ha la priorità più bassa e viene eseguito per ultimo.
    Nota: È possibile ordinare i Comportamenti personalizzati trascinandoli nell'ordine desiderato.
  • Tutti validi: tutti i comportamenti o gli effetti vengono eseguiti contemporaneamente se il trigger e le regole sono veri.
    Nota: Se le funzioni Lampeggia, Modifica il colore e Durata Transizione sono applicate con la modalità di esecuzione Tutti validi, viene eseguito solo il Comportamento personalizzato o l'effetto in cima a questo elenco, mentre gli altri vengono ignorati.