Viste - Metasys - LIT-12011953 - Server - Metasys UI - 6.0

Guida Metasys UI

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12011953
Version
6.0
Revision date
2023-10-04

Cosa sono le Viste e quando si usano?

Le Viste sono strutture di navigazione definite dall'utente che contengono riferimenti agli elementi selezionati che si trovano nella Struttura della rete dell'Edificio. È possibile creare Viste per due scopi principali:
  • Limitare l'accesso alla navigazione per alcuni utenti
  • Raggruppare gli articoli di uso comune
Nota: È possibile utilizzare una particolare Vista per entrambi gli scopi contemporaneamente.
Nota: Nella Release 12.0, è possibile visualizzare i Tailored Summary solo attraverso le Viste.

Come si crea una Vista per limitare l'accesso alla navigazione a determinati utenti?

È possibile creare una Vista che contenga punti per aree specifiche di una struttura e poi dare agli utenti l'accesso a questa Vista. In Metasys Release 12.0, per creare e modificare una Vista si può utilizzare SMP o SCT.

Come si fa a creare una Vista per raggruppare gli elementi di uso comune?

È possibile creare una Vista che raggruppa elementi simili e poi dare agli utenti l'accesso a questa Vista. Per esempio, è possibile creare una Vista con tutte le temperature delle zone o una Vista con tutti i grafici. È inoltre possibile raggruppare i punti rappresentativi di ambienti e apparati che servono gli ambienti. In Metasys Release 12.0, per creare e modificare una Vista si può utilizzare SMP o SCT.

Come si assegna una Vista a un utente in Metasys UI?

Prima che un utente possa accedere a una Vista, l'Amministratore deve assegnare la Vista all'utente. Per aggiungere una Vista a un utente, procedere come segue:
  1. Aprire il menu Utente.
  2. Toccare o fare clic su Attività amministrative.
  3. Toccare o fare clic su Gestione utente.
  4. Toccare o fare clic su Viste.
  5. Cercare e selezionare la Vista da modificare.
  6. Selezionare i ruoli che possono navigare nella Vista.
  7. Selezionare gli utenti che possono navigare nella Vista.
  8. Per salvare le modifiche, toccare o fare clic su SALVA. Per annullare le modifiche, toccare o fare clic su RESET.

Come si passa da una vista all'altra?

  1. Nel riquadro di navigazione a sinistra della dashboard Metasys UI, fare clic su Viste.
  2. Selezionare la Vista desiderata dall'elenco a discesa. La struttura si aggiorna automaticamente in base alla Vista selezionata.
La figura seguente mostra una Vista di esempio chiamata High School (Scuole superiori).
Figura 1. Visualizza

Le Viste includono anche i grafici di Metasys UI e le Analisi Trend?

Sì, le viste possono includere grafici di Metasys UI e Analisi Trend. Si possono vedere gli oggetti Grafico e Analisi Trend di Metasys UI in SCT rispettivamente nelle cartelle Grafico del sito di Site Director e Analisi Trend. Queste cartelle e questi oggetti non sono visualizzabili in Metasys UI. I grafici e le Analisi trend di Metasys UI sono disponibili in Metasys UI come pagina quando si seleziona la cartella in cui sono contenuti.