Reportistica - Metasys - LIT-12011953 - Server - Metasys UI - 6.0

Guida Metasys UI

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12011953
Version
6.0
Revision date
2023-10-04

Cosa rappresentano le icone nella scheda Salvato dalla ricerca?

La tabella seguente descrive le icone, i pulsanti e i menu della scheda Salvato dalla ricerca.

Tabella 3. Icone della schedaSalvato dalla ricerca
Icona Nome icona Descrizione
Modifica Modificare un rapporto.
Interruttore Attiva/Disattiva Fare clic sull'interruttore per attivare o disattivare un singolo rapporto.
Riesegui Eseguire nuovamente un report con l'opzione di consegna precedentemente selezionata.
Elimina Eliminare un rapporto.

Quali sono i prerequisiti per pianificare un rapporto?

È possibile accedere alla funzione Report pianificati solo se si dispone del privilegio di sistema Report pianificati. È possibile assegnare questo privilegio di sistema agli utenti nella funzione Gestione utente. Per ulteriori informazioni sull'assegnazione di un privilegio di sistema, vedere Come si modifica un utente? Quali sono le mie opzioni di modifica? in Gestione utente.

Prima di programmare un rapporto, configurare le impostazioni di posta elettronica nella funzione Notifiche remote di Metasys UI. Per ulteriori informazioni, vedere Come modificare le impostazioni della funzione Notifiche remote? in Notifiche remote. Sono supportate solo le impostazioni e-mail di tipo Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). Le impostazioni e-mail di tipo POP Before SMTP non sono supportate per la funzione Report di pianificazione.

Nota: Se la dimensione del file del report generato supera il limite del server di e-mail, che per impostazione predefinita è di 20 MB, la generazione del report ha successo, ma la consegna via e-mail del Report pianificato potrebbe non riuscire.

Come si fa a rendere accessibile una postazione di rete alla funzione Reportistica?

  1. Creare una cartella in rete.
  2. Configurare la condivisione per la cartella da condividere con Tutti.
  3. Impostare il livello di autorizzazione per Tutti su Leggere/scrivere.

Come si esegue un rapporto di base?

  1. Aprire il menu Utente.
  2. Fare clic su Ricerca e reportistica avanzata.
  3. Fare clic sulla scheda Report.
  4. Fare clic sulla scheda Base.
  5. Selezionare il tipo di rapporto richiesto dall'elenco Seleziona il tipo di rapporto.
  6. Per eseguire il report sull'intero sito, selezionare INTERO SITO. Per eseguire il report su uno o più dispositivi specifici, selezionare DISPOSITIVI SPECIFICI, selezionare i dispositivi richiesti nella finestra Seleziona dispositivi e fare clic su ESEGUI.
    Nota: Il tempo di completamento del rapporto è proporzionale al numero di dispositivi selezionati.