Comando Carico - Metasys - LIT-12011953 - Server - Metasys UI - 6.0

Guida Metasys UI

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document type
User Guide
Document number
LIT-12011953
Version
6.0
Revision date
2023-10-04

Gli oggetti con estensione Carico e destinati all'uso con la funzione DLLR consentono i seguenti comandi dell'operatore o programmati.

Tabella 1. Comandi disponibili per caricare gli oggetti

Comando

Parametri

Descrizione

Shed

Tipo

Percentuale, Livello o Somma

Valore

Nuovo valore shed

Effettua o shed del carico immediatamente. L'uscita viene scritta con priorità 13 (LR) se la Strategia disattivazione è impostata su Solo Rotazione Carichi. Altrimenti, viene scritta con priorità 11 (DL). Quando viene emesso questo comando, l'uscita viene comandata indipendentemente dal fatto che DLLR sia in modalità Shed o Solo monitoraggio.

Selezionare solo il comando Livello e utilizzare il valore predefinito di 1. Le opzioni di comando Percentuale e Somma sono destinate a un uso futuro.

Rilascia Caricamento

Nessuno

Rilascia il carico, che rilascia il comando alla priorità con cui era stato precedentemente scritto dal comando shed (11 o 13). L'attributo Su rilascio, definito nell'oggetto Carico, determina se il rilascio avviene immediatamente quando viene emesso il comando o se attende la scadenza del Tempo minimo disattivazione.

Forzatura comfort

Rilascio immediato

Rilascio Dopo Scadenza Tempo

Rilascia un carico nello stato shed con conseguente disagio degli occupanti. Questo comando rilascia lo shed e impedisce un futuro shed fino a quando non viene emesso il comando Rilascio forzatura comfort. Si può scegliere di rilasciare il carico immediatamente quando viene emesso il comando, oppure solo dopo la scadenza del Tempo minimo disattivazione. Se non viene selezionato alcun parametro, l'impostazione predefinita prevede il rilascio immediato del carico.

Rilascio forzatura comfort

Nessuno

Rilascia il comando Forzatura comfort e consente lo shed del carico.

Blocca

Nessuno

Blocca il carico nel suo stato attuale di shedding o rilasciato. Il carico rimane in questo stato finché non viene emesso un comando Sblocca (o Disattiva).

Sblocca

Nessuno

Rilascia un comando di blocco. Se il carico era bloccato nello stato shed e il suo Tempo massimo disattivazione è scaduto, ora viene rilasciato.

Disattiva

Nessuno

Disabilita il carico, che rilascia immediatamente il suo comando di uscita se si è verificato uno shed, e cancella qualsiasi comando Blocca o Forzatura comfort che sia stato emesso. Quando è disattivato, il carico non può essere soggetto a shed.

Attiva

Nessuno

Abilita il carico, che può essere controllato da DLLR.

La tabella seguente illustra le interazioni dei comandi che riguardano gli oggetti Load.

Tabella 2. Interazioni dei comandi di carico

Comandi di carico attualmente in effetto

Comando di carico non consentito

Spiegazione

Shed

Shed

Il carico non può essere posto nello stato shed perché è già stato sottoposto a shed.

Shed + Bloccato

Forzatura comfort

o

Rilascia Caricamento

Il comando Blocca deve essere rimosso con il comando Sblocca.

Forzatura comfort

Shed

Il comando Forzatura comfort deve essere rilasciato con il comando Rilascio forzatura comfort.

Rilasciato + Bloccato

Shed

Il comando Blocca deve essere rimosso con il comando Sblocca.

Rilasciato + Bloccato

e

Forzatura comfort

Shed

Il comando Forzatura comfort deve essere rilasciato con il comando Rilascio forzatura comfort.

Il comando Blocca deve essere rimosso con il comando Sblocca.