Sono disponibili tre tipi di oggetti di estensione del carico: Binario, Multistato e Analogico. La tabella seguente descrive gli attributi di questi oggetti.
Nome attributo |
Note |
Valore iniziale |
Valori/Opzioni/Intervallo |
Descrizione |
---|---|---|---|---|
Timer Attuale |
Nessuno |
Set Timer Attuale |
Indica quale timer di carico è attivo: Minima disattivazione, Massima disattivazione, Rilascio minimo o Nessuno. L'attributo Tempo rimanente indica il tempo rimanente per il timer attivo. |
|
Livello disattivazione attuale |
0 |
Indica il livello di potenza di shed quando è attiva una richiesta di shed. Quando il valore dell'attributo Valore Attuale è Disattivazione conforme, il Livello disattivazione attuale è uguale al valore dell'elemento della matrice Livelli disattivazione; altrimenti è uguale a zero. |
||
Riferimento Allarme per Ineleggibilità |
C, N, W |
Impedisce che il carico venga sottoposto a shed se il riferimento è in allarme. Si tratta di un riferimento opzionale a un oggetto che può essere impostato su qualsiasi oggetto, compreso l'oggetto di output. Per esempio, se l'oggetto di riferimento è un sensore di temperatura ambiente e l'oggetto va in allarme (una stanza diventa troppo calda), impedisce che il ventilatore di alimentazione (l'oggetto Carico) venga sottoposto a shed. Se l'oggetto Carico è già stato sottoposto a shed quando l'oggetto di riferimento entra in allarme, lo shed scade come di norma, ma non si può procedere a uno nuovo shed finché l'oggetto di riferimento non esce dallo stato di allarme. |
||
Forzatura comfort |
C,W |
Inattivo |
Imposta forzatura comfort |
Configura il comportamento del comando Forzatura comfort per questo carico. Di tanto in tanto, potrebbe essere necessario eseguire la forzatura di un carico per accendere le luci in una sala conferenze normalmente vuota o per aumentare il flusso d'aria in una zona. Il comando Forzatura comfort è destinato a questo scopo. Questo comando può essere impartito direttamente dal Sommario Carico di DLLR per rilasciare i carichi se sono stati rilasciati e per evitare che vengano sottoposti a shed. Il carico non può essere nuovamente sottoposto a shed fino a quando non viene emesso il Rilascio forzatura comfort. Questo attributo può essere impostato sui seguenti valori: Inattivo—Nessuna forzatura comfort in atto. Forzatura e rilascio immediato—La forzatura comfort del carico avviene immediatamente e impedisce lo shed. Se il Carico è in corso di shedding, la scrittura in uscita viene immediatamente rilasciata. Forzatura e rilascio dopo un tempo limite—La forzatura comfort del carico avviene immediatamente e impedisce lo shed. Se il Carico è attualmente in shedding, la scrittura in uscita viene rilasciata allo scadere del Tempo minimo disattivazione del Carico. Se il Tempo minimo disattivazione è già scaduto quando viene emesso il comando, la scrittura in uscita viene immediatamente rilasciata. Questo attributo è sincronizzato con i comandi di Forzatura comfort/Rilascia comfort. |
Risparmio di Energia Attuale |
Indica quanta energia si risparmierebbe se il carico venisse sottoposto a shed ora. |
|||
Formato Visualizzato |
C,W |
10ths |
Utilizza il Formato Visualizzato (impostazione 0). |
Indica la posizione arrotondata e il numero di cifre decimali da visualizzare per questa estensione. |
Visualizza Riferimento |
C,W |
Sincronizzato con il Formato Visualizzato dell'oggetto di output. |
Indica la precisione di visualizzazione attuale dell'oggetto di output del carico. |
|
Finestra Servizio |
W |
0 |
1–65.535 |
Indica la finestra temporale per determinare la conformità allo shedding. |
Eleggibilità |
Impostare Idoneità Carico |
Indica a DLLR se il carico può essere sottoposto a shed e identifica con quale o quali strategie (DL, LR o entrambe) si può eseguire lo shedding del carico. |
||
Stato evento |
Normale, Guasto |
Determina se uno stato di evento attivo è associato a questa estensione. Il valore è impostato su Normale quando non vi sono allarmi intrinseci definiti per questo oggetto. Se l'allarme intrinseco è abilitato (Abilita allarmi intrinseci = Vero), questo valore è Normale o Guasto (si è verificato un problema con l'oggetto che sottoscrive le COV). Questo attributo appare nella vista quando il sito è definito come sito BACnet. |
||
Livello disattivazione atteso |
0 |
Indica il livello di potenza che l'oggetto Carico prevede di eliminare quando una richiesta di eliminazione è attiva o in sospeso. Quando il valore dell'attributo Valore Attuale è Richiesta disattivazione in sospeso o Disattivazione conforme, il Livello disattivazione atteso è uguale al valore dell'elemento della matrice Livelli disattivazione; altrimenti, il valore del Livello disattivazione atteso è uguale a zero. |
||
Riferimento ingresso |
C |
Specifica l'oggetto e l'attributo monitorati da questa estensione. L'affidabilità del Riferimento ingresso viene monitorata e imposta l'attributo Affidabilità di questa estensione. |
||
Data ultima disattivazione |
Indica la data dell'ultimo shedding del carico (dallo scaricamento). |
|||
Ora ultima disattivazione |
Indica la data dell'ultimo shedding del carico (dallo scaricamento). |
|||
Carico Bloccato |
W |
Falso |
Specifica se il carico è bloccato. Un carico bloccato mentre viene rilasciato non può essere sottoposto a shed finché il blocco del carico non viene rilasciato. Un carico bloccato durante lo shedding rimane tale finché il blocco del carico non viene rilasciato. Questo attributo è sincronizzato con i comandi di Blocco/Sblocca. |
|
Priorità Carico |
C,W |
10 |
1–10 |
Indica quanto è critica l'uscita del carico e determina l'ordine in cui i carichi vengono sottoposti a shed. È possibile visualizzare fino a 10 priorità di carico: Dalla Priorità 1 alla Priorità 10. I carichi a Priorità 10 sono i primi ad essere sottoposti a shed; i carichi a Priorità 1 sono gli ultimi a essere sottoposti a shed. La Priorità Carico configurata è indicata con il carico nel Sommario Carico dell'oggetto DLLR. L'ordine di shedding è dall'alto verso il basso, come indicato nel Sommario Carico quando la colonna Priorità Carico è ordinata con i carichi a priorità più bassa elencati per primi. Nota: Anche se è prevista la capacità di 10 livelli di priorità, è possibile implementare meno di 10 livelli; in un esempio con priorità da 1 a 4, i carichi di priorità 4 vengono sottoposti a shed per primi e quelli di priorità 1 per ultimi.
|
Carico nominale |
C,W |
|||
Abilitato |
W |
Vero |
Indica se l'oggetto Carico risponde alle richieste di shed. |
|
Tempo massimo disattivazione |
C, N, W |
15 |
1–65.535 Indefinito = 65.535 Unità = Minuti |
Specifica il numero massimo di minuti in cui un carico può essere sottoposto a shed prima di essere rilasciato automaticamente. Se il valore di Tempo massimo disattivazione non è definito, viene utilizzato il valore predefinito di 65.535. L'intervallo va da 0 a 65.535 minuti. È possibile che il carico venga rilasciato prima di questo momento. Un carico non rimane bloccato oltre il Tempo massimo disattivazione, a meno che non sia stato bloccato. |
Tempo minimo di rilascio |
C,W |
5 |
1–65.535 Unità = Minuti |
Specifica il numero minimo di minuti durante i quali un carico deve essere rilasciato dallo shed prima di poter essere nuovamente sottoposto a shed. Sebbene il DLLR non possa effettuare lo shedding del carico prima della scadenza di questo periodo di tempo, è possibile eseguire lo shedding manuale di un carico prima della scadenza di questo valore. |
Tempo minimo disattivazione |
C,W |
5 |
1–65.535 Unità = Minuti |
Specifica il numero minimo di minuti durante i quali un carico deve essere sottoposto a shed prima di essere rilasciato automaticamente. Un carico può essere rilasciato manualmente prima che questo valore scada. |
Su rilascio |
C,W |
Rilascio immediato |
Impostare Tipo di forzatura comfort |
Specifica quanto presto il carico deve essere rilasciato quando viene emesso un comando Rilascia Caricamento o quando l'attributo Comando disattivazione è impostato su Rilascia. Se questo attributo è impostato su Rilascio immediato, il carico viene rilasciato immediatamente anche se il Tempo minimo disattivazione è attivo. Se questo attributo è impostato su Rilascio Dopo Scadenza Tempo, il carico rimane in stato di shedding fino alla scadenza del Tempo minimo disattivazione. Se viene emesso un rilascio ma il carico rimane bloccato fino alla scadenza del Tempo minimo disattivazione, l'attributo Stato disattivazione del carico lo indica utilizzando uno dei seguenti stati. Lo stato utilizzato dipende dal fatto che il carico sia stato sottoposto a shed in funzione di Demand Limiting o di Load Rolling. Disattiva per DL Disattiva per LR |
Comando uscita disattivazione |
L'insieme è specificato dall'attributo Testo stati dell'output. |
Lo stato che viene scritto nell'attributo Valore Attuale dell'uscita quando il carico viene sottoposto a shed. Il DLLR non sottopone a shed il Carico se il Valore Attuale dell'uscita è uguale al valore del Comando uscita disattivazione, poiché non verrebbe risparmiata energia. |
||
Valore Attuale |
Inattivo |
Utilizza l'impostazione Stato disattivazione BACnet. |
Indica lo stato attuale di shedding del carico dell'oggetto Carico. |
|
Unità tariffa |
C,W |
kW |
Unità impostate |
Specifica le unità di misura dell'energia utilizzate per la visualizzazione di Capacità di carico Risparmio energetico. |
Affidabilità |
Affidabile |
Utilizza l'affidabilità (impostazione 503). |
Rappresenta l'affidabilità del Valore Attuale. Se il Riferimento ingresso non è affidabile, l'estensione che monitora l'ingresso non è affidabile. |
|
Livello disattivazione richiesto |
W |
0 |
1–65.535 |
Controlla il livello desiderato di shedding del Carico per uno shed. Specificando un valore superiore a quello configurato nell'attributo Livelli disattivazione, si ottiene la copertura del valore Livelli disattivazione. Specificando un valore inferiore a quello configurato nell'attributo Livelli disattivazione (per esempio zero) si annulla uno shed. L'oggetto DLLR scrive questo attributo a uno e sottopone a shed l'oggetto Carico. Una volta completato lo shedding, l'oggetto Carico azzera questo valore. Se l'oggetto Carico esegue lo shed attraverso un metodo non BACnet, come il Comando disattivazione, il Carico imposta questo attributo su uno e lo riporta a zero al termine dello shed. |
Comando Shed |
W |
Nessuno |
Imposta comando disattivazione |
Indica l'attuale stato di shed/rilascio del carico. Questo attributo offre anche la possibilità di eseguire lo shedding o il rilascio di un carico. Release—rilascia il carico. L'attributo Su rilascio determina quando il carico viene rilasciato. Se il carico è già stato rilasciato, non ci sono cambiamenti. Shed—effettua immediatamente lo shed di un carico rilasciato, indipendentemente dal suo valore di Tempo Minimo Accensione. Se il carico è già stato sottoposto a shed, non ci sono cambiamenti. |
Durata disattivazione |
W |
0 |
1–65.535 |
Indica il numero di minuti di shedding del carico. La scrittura di questo attributo a un valore inferiore all'ora corrente meno il valore dell'attributo Ora di inizio annulla uno shed. L'oggetto DLLR imposta questo attributo per eseguire lo shedding del carico. Al termine dello shedding, il carico viene azzerato. Se l'oggetto Carico esegue la rimessa attraverso un metodo non BACnet, come il Comando disattivazione o l'attributo Comando disattivazione, allora imposta questo valore sul Tempo Massimo disattivazione e lo riporta a zero al termine dello Shed. Se non è stato definito alcun Tempo Massimo disattivazione, il Carico imposta questo valore sul suo valore massimo (0xFFFF), che è il numero massimo di minuti in cui un Carico può rimanere in modalità shed senza essere bloccato. |
Descrizione livelli disattivazione |
Shed di tutto il carico |
Utilizza Impostazione descrizione livello disattivazione. |
Fornisce una descrizione del livello di shed supportato dall'oggetto Carico. |
|
Livelli disattivazione |
C,W |
1 |
1–65.535 |
Specifica i livelli di shedding utilizzati per l'attributo Livello disattivazione richiesto. Impostare questo attributo su un valore pari a uno (1) per far sì che il DLLR esegua automaticamente lo shedding del carico. Se questo attributo è impostato su un altro valore, il DLLR non esegue lo shed del carico; anche se il carico può essere sottoposto a shed e rilasciato manualmente o da un'altra funzione, il carico viene rilasciato automaticamente allo scadere del Tempo massimo disattivazione, a meno che non si trovi in stato di Carico disattivato fisso. |
Stato disattivazione |
Data di rilascio |
Impostazione stato disattivazione |
Indica se il carico è stato sottoposto a shed o rilasciato e, se è stato sottoposto a shed, quale strategia è stata utilizzata per lo shedding del carico (DL o LR). |
|
Ineleggibilità disattivazione |
Set di inammissibilità del carico |
Indica se un carico è idoneo allo shedding al momento attuale e, se non è idoneo, la causa dell'inidoneità. |
||
Strategia disattivazione |
C,W |
0 |
Impostare Strategia disattivazione |
Indica quale strategia è autorizzata a eseguire lo shedding del carico (DL, LR o entrambe). |
Tempo rimanente |
C,W |
Indica la durata del timer di caricamento. L'attributo Timer Attuale indica quale timer è in vigore. |
||
Ora di inizio |
W |
Struttura BACnet Data e ora |
Indica la data e l'ora in cui il carico viene sottoposto a shed. Scrivendo questo attributo a un carattere jolly, si rilascia un carico sottoposto a shed. L'oggetto DLLR imposta questo attributo per eseguire lo shedding del carico. Una volta completato lo shed, l'oggetto Carico imposta il valore sui caratteri jolly di data e ora (NONE_FFFF). Se l'oggetto Carico esegue la rimessa attraverso un metodo non BACnet, come il Comando disattivazione, imposta questo attributo sull'ora corrente e lo restituisce a NONE_FFFF al termine dello shedding. |
|
Indicatore stato |
Falso, Falso, Falso, Falso, Falso |
In Allarme, Guasto, Forzato, Fuori servizio |
Indica lo stato generale dell'oggetto in termini BACnet e contiene quattro stati indipendenti. I quattro indicatori sono: In Allarme— Falso se il valore dell'attributo Stato evento è Normale; altrimenti, il flag In allarme è Vero. (Impostato solo da BACnet Allarme intrinseco). Guasto— Vero (1) se l'attributo Affidabilità non è affidabile; altrimenti, il flag Guasto è Falso. Forzato— Il flag Forzato è Vero se il Valore Attuale viene sovrascritto dal livello di origine hardware. Fuori servizio— Il flag Fuori servizio è Vero se il valore dell'attributo Fuori servizio è Vero; altrimenti, il flag Fuori servizio è Falso. |
|
Unità |
C,W |
IP SI |
Indica le unità di misura di questa estensione. |