Estensione allarme analogico - Metasys - LIT-12011953 - Server - Metasys UI - 6.0

Guida Metasys UI

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12011953
Version
6.0
Revision date
2023-10-04
L'estensione dell'allarme analogico aggiunge la capacità di allarmare gli attributi con valori reali, come il Valore Attuale di un oggetto Ingresso Analogico. Questa estensione rileva un allarme basato su un massimo di quattro limiti e può essere configurata per segnalarlo. Imposta anche l'attributo Stato Allarme dell'oggetto a cui viene aggiunto. L'estensione dell'allarme analogico viene utilizzata anche con le Preferenze di impostazione grafica, che servono a stabilire le scelte di colore per le condizioni di allarme nei grafici e in tutto Metasys UI.
Nota: Con la Release 12.0, è possibile impostare le preferenze di allarme e grafica in Impostazioni del sito.

Per esempio, è possibile configurare l'estensione di allarme analogico in modo che emetta un allarme se la temperatura in una stanza scende al di sotto di 60˚F (15,6˚C).