Attributi dell'Allarme multistato - Metasys - LIT-12011953 - Server - Metasys UI - 6.0

Guida Metasys UI

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document type
User Guide
Document number
LIT-12011953
Version
6.0
Revision date
2023-10-04

L'estensione allarme multistato contiene attributi comuni agli oggetti di sistema Metasys.

La tabella seguente elenca gli attributi specifici dell'estensione allarme multistato.

Nota: Nella colonna Note, le lettere indicano quanto segue: C - Configurabile, D - Attributo predefinito per la visualizzazione, N - Valore non richiesto, R - Influenzato dall'affidabilità dell'estensione, W - Scrivibile. È possibile creare gli attributi contrassegnati da una C in Metasys UI e modificare gli attributi contrassegnati da una W in Metasys UI.
Tabella 1. Attributi dell'Allarme Multistato

Nome attributo

Note

Valore Iniziale

Valori/Opzioni/Intervallo

Descrizione

Riconoscimento allarme in attesa

 

Falso

Riconoscimento non in sospeso, Riconoscimento in attesa

Riconoscimento allarme richiesto

C,W

Falso

Riconoscimento non richiesto, Riconoscimento richiesto

Data Allarme

     

Testo del messaggio di allarme

C, N, W

   

Priorità Allarme

C,W

70

Orario allarme

     

Valori allarme

C,W

   

Modifiche alla cattura

 

Falso

 

Riferimento comando

C,W

   

Per ulteriori informazioni sul funzionamento di questo attributo in relazione al feedback dei punti AO/BO, vedere Feedback AO/BO.

Data

     

Indica la data dell'ultima condizione segnalata.

Abilita Evento

C,W

Vero

 

Grafico

C, N, W

Nullo

Tipo di oggetto = Grafico

Alias grafico

C,W

 

Massimo 256 caratteri

Ingresso

   

Derivato da Riferimento ingresso, l'oggetto a cui è stata collegata l'estensione Allarme Multistato.

Riferimento ingresso

C

   

Riconoscimento normale in attesa

 

Falso

Riconoscimento non in sospeso, Riconoscimento in attesa

Riconoscimento normale richiesto

C,W

Falso

Riconoscimento non richiesto, Riconoscimento richiesto

Data Normale

     

Priorità Normale

C,W

200

Orario normale

     

Stato Normale

C,W

Stato 0

Derivato da Riferimento ingresso, l'oggetto a cui è stata collegata l'estensione Allarme Multistato.

Valore Attuale

D,R

Normale

Normale, Allarme, In sospeso

Tempo Ritardo Riferimento

C,W

0

0-65.535 secondi

Quando un Oggetto Uscita binaria (BO) (comando ventilatore mandata) viene comandato su On, anche lo Stato Normale dell'estensione allarme dell'Oggetto Ingresso binario (BI) associato (stato ventilatore mandata) è On. Dopo il Tempo Ritardo Riferimento, lo Stato attuale del BI viene confrontato con lo Stato Normale. Se il BI è ancora Off, viene rilevato un allarme. Il Tempo Ritardo Riferimento viene utilizzato anche quando il BO è comandato su Off.

Specifica il ritardo feedback in secondi. Lo scopo del Tempo Ritardo Riferimento è quello di consentire l'avvio o l'arresto dell'apparato prima che lo stato venga confrontato con il comando.

Timer ritardo attivo

 

Falso

 

Affidabilità

 

Ingresso inaffidabile

Utilizza l'affidabilità (impostazione 503).

Ritardo Notifica

C,W

0

0-65.535 secondi

Ritardo notifica attivo

C,W

Falso

 

Stato

     

Disabilitato: Il valore dell'attributo Abilitato è Falso.

Inaffidabile: L'attributo Affidabilità non è affidabile.

Normale: Condizione operativa prevista.

Tempo