Estensioni Valore medio - Metasys - LIT-12011953 - Server - Metasys UI - 6.0

Guida Metasys UI

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document type
User Guide
Document number
LIT-12011953
Version
6.0
Revision date
2023-10-04

L'Estensione valore medio calcola il valore medio, minimo e massimo di un attributo in un intervallo specifico (per esempio, la temperatura dell'ambiente in 24 ore). L'estensione è in grado di campionare i tipi di valore degli attributi Booleano, Intero, Non firmato, Enumerato o Float per qualsiasi oggetto estendibile di un dispositivo BACnet.

Le estensioni Valore medio contengono attributi comuni agli oggetti del sistema Metasys. La tabella seguente elenca gli attributi specifici dell'estensione valore medio.

Nota: Nella colonna Note, le lettere indicano quanto segue: C - Configurabile, D - Attributo predefinito per la visualizzazione, N - Valore non richiesto, R - Influenzato dall'affidabilità dell'estensione, W - Scrivibile.
Tabella 1. Attributi dell'Estensione valore medio

Nome attributo

Note

Valore Iniziale

Valori/Opzioni/Intervallo

Descrizione

Riferimento ingresso

C

   

Massimo Valore Data/Ora

 

Data e ora non valide

Se Valore medio, Valore minimo o Valore massimo sono inaffidabili, il valore data/ora è Indefinito.

Valore Minimo Data/Ora

 

Data e ora non valide

Se Valore medio, Valore minimo o Valore massimo sono inaffidabili, il valore data/ora è Indefinito.

Riferimento Proprietà Oggetto

     

Campioni validi

     

Se una di queste variabili è inaffidabile e viene eseguita una lettura BACnet dei tre attributi seguenti, i valori restituiti sono NaN per il Valore medio, -INF per il Valore minimo e INF per il Valore massimo. Se questi valori sono Inaffidabile e non viene eseguita una lettura BACnet, gli attributi restituiscono zero.

Valore medio

D,R

NaN

Unità dell'attributo esteso

Valore massimo

R

-INF

Unità dell'attributo esteso

Valore minimo

R

INF

Unità dell'attributo esteso

Se uno dei tre attributi seguenti viene scritto o modificato, tutti i campioni nel buffer di campionamento diventano non validi (impostati su zero, NaN, -INF o INF), il che li rende non definiti per l'UI.

Campioni tentati

W

 

L'unico valore accettabile che può essere scritto su questa proprietà è zero utilizzando il comando Cancella.

Intervallo di calcolo

C,W

3.600

Unità = secondi

Intervallo: 900–360.060

Numeri di campioni

C,W

15

Intervallo: 2–200

I quattro attributi seguenti non vengono visualizzati in una vista, ma possono essere pianificati, elaborati come trend e così via.

Incremento COV

C,W

0.01

Qualsiasi valore > 0

Valore in virgola mobile del Formato Visualizzato.

Formato Visualizzato

C,W

100ths

Utilizza il Formato Visualizzato (impostazione 0).

Affidabilità

 

Affidabile

Utilizza l'affidabilità (impostazione 503).

Unità

 

Nessuna unità

Unità dell'attributo esteso

La tabella seguente elenca i comandi supportati dall'estensione valore medio.

Tabella 2. Comandi dell'estensione valore medio

Nome del comando

Parametri

Descrizione

Attiva

Nessuno

Disattiva

Nessuno

Cancella

Nessuno