Totalizzazione funzionamento - Metasys - LIT-12011953 - Server - Metasys UI - 6.0

Guida Metasys UI

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12011953
Version
6.0
Revision date
2023-10-04

L'Estensione totalizzazione tempo tiene traccia del tempo trascorso mentre un ingresso designato, come un valore binario o multistato, corrisponde a uno stato specificato.

Questi due parametri essenziali determinano la modalità di funzionamento dell'estensione di Totalizzazione funzionamento:

  • il Riferimento ingresso monitorato
  • il Riferimento (stato) che identifica il runtime attivo

Utilizzare questa estensione per tenere traccia del tempo in cui un apparato, come un ventilatore o una pompa, è operativa. Questa estensione determina anche la quantità di tempo in cui un punto è in allarme o il tempo di funzionamento dei carichi fissi (come l'illuminazione) per il consumo energetico e la fatturazione agli inquilini.

L'Estensione totalizzazione tempo contiene attributi comuni agli oggetti di sistema Metasys. La tabella seguente elenca gli attributi specifici dell'Estensione totalizzazione tempo.

Nota: Nella colonna Note, le lettere indicano quanto segue: C - Configurabile, D - Attributo predefinito per la visualizzazione, N - Valore non richiesto, R - Influenzato dall'affidabilità dell'estensione, W - Scrivibile.
Tabella 1. Attributi di Totalizzazione funzionamento

Nome attributo

Note

Valore Iniziale

Valori/Opzioni/Intervallo

Descrizione

Formato Visualizzato

C,W

10ths

Utilizza il Formato Visualizzato (impostazione 0).

In Esecuzione

 

Attivo

Attivo

Limite totalizzazione

Inattivo

Attivo: L'estensione sta calcolando e non ha raggiunto il Limite totalizzazione.

Limite totalizzazione: L'estensione ha raggiunto il limite e ha smesso di calcolare perché Sovrascrivi è impostato su Falso.

Inattivo: L'estensione non è affidabile o è disattivata e non viene calcolata.

Riferimento ingresso

C

   

Valore Attuale

C,D,R,W

   

Riferimento

C,W

Stato 1

L'attributo Prova degli Stati identifica l'insieme di enumerazioni per questo attributo.

Affidabilità

 

Affidabile

Utilizza l'affidabilità (impostazione 503).

Reset

(Questo attributo non appare in una vista, ma può essere pianificato, inserito in trend e così via).

W

Falso

Falso

Vero

Data del riavvio

     

Ora del riavvio

     

Sovrascrivi

C,W

Falso

Falso

Vero

Sovrascrivi Conteggio

R,W

0

0–4.294.967.295

Testo stati

(Questo attributo non appare in una vista, ma può essere pianificato, inserito in trend e così via).

C,W

Stati

 

Base tempo

C,W

Ore

Secondi, minuti, ore, giorni

Limite totalizzazione

C, N, W

Ore

 

Unità

C,W

Nessuna unità

 

Valore prima del reset