Totalizzazione Eventi - Metasys - LIT-12011953 - Server - Metasys UI - 6.0

Guida Metasys UI

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12011953
Version
6.0
Revision date
2023-10-04

L'estensione di Totalizzazione Eventi tiene traccia del numero di eventi binari o impulsi nel tempo, ossia conta il numero di transizioni che si verificano su un Riferimento ingresso. A differenza di altri tipi di totalizzazione, la totalizzazione eventi aumenta il valore ogni volta che si verifica un evento, invece di calcolarlo una volta al minuto.

Questi tre parametri essenziali determinano la modalità di funzionamento dell'estensione della totalizzazione eventi:

  • il Riferimento ingresso monitorato
  • i tipi di transizioni o eventi registrati
  • il Valore Per Impulso (evento) registrato

È possibile utilizzare questa estensione per determinare il numero di variazioni di un valore di ingresso, che può essere utile per la manutenzione e il monitoraggio degli apparati. Per esempio, si può utilizzare la Totalizzazione Eventi per determinare quante volte si è avviato un motore, quante volte un sensore è entrato in allarme o quante auto sono entrate in un parcheggio.

L'estensione Totalizzazione Eventi contiene attributi comuni agli oggetti del sistema Metasys. La tabella seguente elenca gli attributi specifici dell'estensione Totalizzazione Eventi.
Nota: Le lettere nella colonna Note indicano quanto segue: C - Configurabile, D - Attributo predefinito per la visualizzazione, N - Valore non richiesto, R - Influenzato dall'affidabilità dell'estensione, W - Scrivibile.
Tabella 1. Attributi di Totalizzazione Eventi

Nome attributo

Note

Valore Iniziale

Valori/Opzioni/Intervallo

Descrizione

Formato Visualizzato

C,W

1s

Utilizza il Formato Visualizzato (impostazione 0).

In Esecuzione

 

Attivo

Attivo

Limite totalizzazione

Inattivo

Attivo: L'estensione sta calcolando e non ha raggiunto il Limite totalizzazione.

Limite totalizzazione: L'estensione ha raggiunto il limite e ha smesso di calcolare perché Sovrascrivi è impostato su Falso.

Inattivo: L'estensione non è affidabile o è disattivata e non viene calcolata.

Riferimento ingresso

C

   

Valore Attuale

C,D,R,W

   

Riferimento

C,W

Stato 0

L'attributo Testo stati identifica l'insieme di enumerazioni per questo attributo.

Affidabilità

 

Affidabile

Utilizza l'affidabilità (impostazione 503).

Reset

(Questo attributo non viene visualizzato in una vista, ma può essere pianificato e monitorato).

W

Falso

Falso

Vero

Data del riavvio

     

Ora del riavvio

     

Sovrascrivi

C,W

Falso

Falso

Vero

Sovrascrivi Conteggio

R,W

0

0–4.294.967.295

Fattore di Scala

C,W

1.0

Valore minimo > 0

Testo stati

(Questo attributo non viene visualizzato in una vista, ma può essere pianificato e monitorato).

C,W

Stati

 

Limite totalizzazione

C, N, W

   

Transizione

C,W

Entering State

Entering State

Conta tutto

Unità

C,W

 

IP

SI

Valore prima del reset

     

Valore Per Impulso

C,W

1