Totalizzazione Analogica - Metasys - LIT-12011953 - Server - Metasys UI - 6.0

Guida Metasys UI

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12011953
Version
6.0
Revision date
2023-10-04

L'estensione di Totalizzazione analogica traccia e registra l'utilizzo di qualsiasi materiale di consumo monitorato attraverso un attributo analogico. Alcuni esempi di materiali di consumo sono l'elettricità, il gas, il vapore e l'acqua refrigerata.

Questi tre parametri essenziali determinano la modalità di funzionamento dell'estensione di Totalizzazione analogica:

  • il Riferimento ingresso da monitorare
  • la Base tempo su cui si basa il calcolo
  • il Valore di interruzione basso che l'ingresso deve rispettare o superare

Utilizzare l'estensione di Totalizzazione analogica per determinare l'utilizzo di un determinato materiale di consumo. Per esempio, è possibile determinare la quantità di gas o vapore utilizzata dall'impianto in un determinato mese. Inoltre, utilizzare la Totalizzazione Analogica per determinare quanti kilowatt/ora sono stati utilizzati in una settimana o per totalizzare un valore calcolato (per esempio, i gradi giorno).

L'Estensione di Totalizzazione analogica contiene attributi comuni agli oggetti di sistema Metasys. La tabella seguente elenca gli attributi specifici dell'estensione di totalizzazione analogica.

Nota: Nella colonna Note, le lettere indicano quanto segue: C - Configurabile, D - Attributo predefinito per la visualizzazione, N - Valore non richiesto, R - Influenzato dall'affidabilità dell'estensione, W - Scrivibile.
Tabella 1. Attributi di estensione della Totalizzazione Analogica

Nome attributo

Note

Valore Iniziale

Valori/Opzioni/Intervallo

Descrizione

Formato Visualizzato

C,W

10ths

Utilizza il Formato Visualizzato (impostazione 0)

In Esecuzione

 

Attivo

Attivo

Limite totalizzazione

Inattivo

Attivo: L'estensione sta calcolando e non ha raggiunto il Limite totalizzazione.

Limite totalizzazione: L'estensione ha raggiunto il limite e ha smesso di calcolare perché Sovrascrivi è impostato su Falso.

Inattivo: L'estensione non è affidabile o è disattivata e non viene calcolata.

Riferimento ingresso

C

   

Valore di interruzione basso

C,W

   

Valore Attuale

C,D,R,W

   

Affidabilità

 

Affidabile

Utilizza l'affidabilità (impostazione 503)

Reset (questo attributo non appare in una vista, ma può essere pianificato, inserito in trend e così via).

W

Falso

Falso

Vero

Data del riavvio

     

Ora del riavvio

     

Sovrascrivi

C,W

Falso

Falso

Vero

Sovrascrivi Conteggio

 

0

0–4.294.967.295

Fattore di Scala

C,W

1.0

Valore minimo > 0

Base tempo

C,W

Ore

Secondi

Minuti

Ore

Limite totalizzazione

C, N, W

 

Limite > 0

Unità

C,W

 

IP

SI

Valore prima del reset