Che aspetto ha l'icona del menu Utente?
Icona | Nome icona | Descrizione icona |
---|---|---|
|
Menu Utente | Apre le opzioni del menu Utente, tra cui Ricerca e reportistica avanzata, Attività di sistema, Gestione funzionalità, Sicurezza di Rete, Attività amministrative, Guida, Il mio profilo e Disconnetti. |
Quali sono le opzioni del menu Utente di Metasys UI?
La tabella seguente illustra le opzioni del menu Utente disponibili in Metasys UI.
Pulsante |
Descrizione |
---|---|
Ricerca e reportistica avanzata |
È possibile cercare qualsiasi oggetto nel sito Metasys, applicare ai punti un comando globale e una modifica di massa, report pianificati e creare rapporti di base. |
Attività di sistema |
È possibile visualizzare e gestire tutti gli audit e gli allarmi inoltrati da un controllore a un Server Metasys direttamente in Metasys UI con Attività di sistema. Questa funzione aiuta a comprendere i cambiamenti avvenuti nel sistema Metasys in un periodo di tempo. |
Gestione funzionalità |
In Gestione funzionalità è possibile accedere alle seguenti funzioni:
Nota: Le voci qui elencate non sono visibili agli utenti non amministratori, ad eccezione delle Notifiche remote.
|
Sicurezza di Rete |
È possibile accedere alle seguenti funzioni in Sicurezza di rete
:
|
Attività amministrative | È possibile accedere alle seguenti funzioni in Attività amministrative:
|
Guida |
Nella Guida è possibile accedere alle seguenti funzioni:
|
Utente | Qui si può vedere il nome dell'utente che ha effettuato l'accesso. Vengono visualizzati solo i primi tre caratteri del nome utente. I caratteri rimanenti sono nascosti per garantire che gli utenti non autorizzati non possano accedere al nome utente utilizzato per accedere al sistema. |
Il mio profilo |
In Il mio profilo è possibile gestire i propri dati personali, i privilegi e l'accesso alle categorie, la lingua preferita, l'impostazione della sveglia, le impostazioni di visualizzazione, le impostazioni dei trend e il servizio Analitiche di utilizzo a livello utente. |
Disconnetti |
Permette di uscire da Metasys UI. |
Quali opzioni del menu Utente di Metasys UI sono supportate su piattaforme tablet e smartphone oltre che su desktop?
Opzione di menu Utente | Desktop | Tablet | Smartphone |
---|---|---|---|
Ricerca e reportistica avanzata | X | X | |
Attività di sistema | X | X | X |
Gestione grafica | X | ||
Notifiche remote | X | ||
Gestione analisi Trend | X | ||
Gestione Dashboard | X | ||
Gestione guasti | X | X | X |
Cyber Health dashboard | X | X | X |
Associazione dispositivo | X | X | X |
Gestione BACnet/SC | X | ||
Impostazioni del sito | X | X | X |
Gestione utente | X | X | X |
Autorizzazione ambiente | X | X |
- È possibile utilizzare alcune funzioni di Metasys UI specifiche per il desktop sull'iPad™ (versione iOS 13.2.3), se si attiva la visualizzazione desktop. Per abilitare la visualizzazione desktop sull'iPad passare a .
- Le opzioni del menu Utente Guida, Il mio profilo e Disconnetti sono supportate su tutte le piattaforme.
Come si accede alle informazioni sulle licenze software?
- Aprire il menu Utente.
- Toccare o fare clic su Guida.
- Toccare o fare clic su Informazioni.
Per ulteriori informazioni sulle licenze vedere Concessione di licenza.