Modifica degli attributi dell'oggetto Rete dell'edificio - Metasys - LIT-12011953 - Server - Metasys UI - 6.0

Guida Metasys UI

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12011953
Version
6.0
Revision date
2023-10-04

Che cos'è il comando Aggiorna Cache di tutti gli oggetti e come si esegue?

A partire dalla Release 11.0, la Struttura della rete dell'Edificio in Metasys UI dipende dai dati memorizzati nella cache di Site Director, chiamata Cache di tutti gli elementi. La Cache di tutti gli elementi si aggiorna automaticamente per i controllori alla Release 5.0 o successiva. La cache non si aggiorna automaticamente per i controllori con una Release precedente alla 5.0 quando si scarica un controllore dall'SCT e non attraverso il Site Director. In questo scenario, è necessario utilizzare il comando Aggiorna Cache di tutti gli oggetti per aggiornare la Cache di tutti gli elementi sul Site Director. Questo attributo appare solo in Metasys UI.

Per eseguire un comando Aggiorna Cache di tutti gli oggetti, procedere come segue:
  1. Spostarsi nella Struttura della rete dell'Edificio e selezionare il Site Director.
  2. Toccare o fare clic su Comando nell'angolo superiore sinistro del widget Dettagli.
  3. Dal menu a discesa Comando, selezionare Aggiorna Cache di tutti gli oggetti.
  4. Selezionare un'annotazione preimpostata o inserire la propria annotazione nella casella di testo.
  5. Toccare o fare clic su SALVA.
Nota: L'esecuzione di un comando Aggiorna Cache di tutti gli oggetti non termina le sessioni attive di Metasys UI, a differenza del riciclo dell'UI_AppPool o del riavvio del server.