Che cos'è l'Autorizzazione ambiente in Metasys UI?
Usare Autorizzazione ambiente di Metasys UI per definire l'autorizzazione per gli ambienti, che poi definisce l'autorizzazione per apparati, allarmi, pianificazioni e grafici associati agli ambienti e agli apparati che servono l'ambiente. È possibile modificare l'autorizzazione dopo la configurazione e l'impostazione iniziale degli ambienti e degli apparati nell'SCT. Si possono concedere autorizzazioni esplicite o ereditate agli ambienti, con autorizzazioni ereditate per apparati, allarmi, pianificazioni e grafici.
|
Tipo di accesso |
Cosa è possibile vedere? |
|---|---|
|
Accesso esplicito o ereditato a un ambiente |
In tutti i widget del dashboard Ambiente vengono visualizzati solo gli apparati che servono direttamente quell'ambiente (e tutti gli altri ambienti ai quali è stato concesso l'accesso). Vengono inoltre visualizzati gli allarmi, le pianificazioni e i grafici associati all'ambiente e agli apparati che lo servono. |
|
Accesso esplicito o ereditato a un ambiente figlio, ma non all'ambiente padre |
L'ambiente padre viene visualizzato nel riquadro di navigazione e si ha accesso al dashboard Ambiente padre. Tuttavia, si vedono solo gli apparati che servono direttamente l'ambiente figlio. Vengono visualizzati gli allarmi, le pianificazioni e i grafici associati all'ambiente figlio, ma non all'ambiente padre, a meno che gli allarmi, le pianificazioni e i grafici non siano condivisi con l'ambiente padre. |
|
Accesso negato a un ambiente |
L'ambiente non viene visualizzato nel riquadro di navigazione (a meno che non si abbia accesso esplicito all'ambiente figlio). Non si ha accesso al dashboard Ambiente o al dashboard Apparati dell'apparato che serve l'ambiente (a meno che l'apparato non serva un ambiente al quale si ha accesso). Inoltre, non si ha accesso agli allarmi, alle pianificazioni e ai grafici associati all'ambiente, a meno che non sia condiviso con un ambiente a cui si ha accesso. |
L'Autorizzazione ambiente in Metasys UI corrisponde alle autorizzazioni di accesso al sistema Metasys o alle categorie di autorizzazione?
No. L'Autorizzazione ambiente di Metasys UI è un'autorizzazione separata dalle autorizzazioni di accesso al sistema Metasys e dalle categorie di autorizzazione applicate agli ambienti e agli apparati nel sistema Metasys.
Le autorizzazioni di accesso al sistema Metasys e le categorie di autorizzazione degli ambienti e degli apparati applicate in SCT sono ancora utilizzate in Metasys UI. Per ulteriori informazioni sui permessi di accesso e sulle categorie di autorizzazione, consultare le sezioni Metasys Site Management Portal Help (LIT-1201793) e alla sezione Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528) .
Come si accede all'Autorizzazione ambiente in Metasys UI?
Per accedere all'Autorizzazione ambiente, è necessario aver effettuato l'accesso a Metasys UI come utente con il ruolo di Amministratore o con l'utente MetasysSysAgent nel sistema Metasys.
- Aprire il menu Utente.
- Fare clic su o toccare Attività amministrative.
- Fare clic o toccare Autorizzazione ambiente.
Qual è il layout della finestra Autorizzazione ambiente?
La figura seguente mostra il layout della finestra Autorizzazione ambiente.
|
Numero |
Nome |
Descrizione |
|---|---|---|
|
1 |
Elenco utenti |
Visualizza un elenco degli utenti configurati nell'SMP. Toccare o fare clic su Nome per ordinare l'elenco degli utenti in ordine crescente o decrescente. |
|
2 |
Ricerca utenti |
Cercare gli utenti nell'elenco Utenti. L'elenco Utenti viene filtrato in base al termine di ricerca digitato. |
|
3 |
Area di lavoro Autorizzazione ambiente |
Visualizza l'utente attualmente selezionato e l'area di lavoro Autorizzazione ambiente. L'area di lavoro Autorizzazione ambiente comprende un elenco di ambienti, l'autorizzazione attuale per gli ambienti e le autorizzazioni che è possibile impostare per l'utente. |
|
4 |
Pulsante Espandi tutto Pulsante Riduci tutto |
Toccare o fare clic su ESPANDI TUTTO per espandere tutti gli ambienti elencati nella colonna Ambienti. Toccare o fare clic su RIDUCI TUTTO per comprimere tutti gli ambienti elencati nella colonna Ambienti. |
|
5 |
Pulsante Copia impostazioni |
Copia le impostazioni di Autorizzazione ambiente su altri utenti. |
|
6 |
Pulsante Salva |
Salva le impostazioni di Autorizzazione ambiente per l'utente attualmente selezionato ed esce. |
|
7 |
Pulsante Esci |
Esce dalla finestra Autorizzazione ambiente. |
|
8 |
Colonna Imposta autorizzazione |
Imposta l'autorizzazione per l'utente attualmente selezionato per gli ambienti corrispondenti elencati nella colonna Ambienti.
|
|
9 |
Colonna Autorizzazione attuale |
Visualizza l'icona di autorizzazione attuale per l'utente attualmente selezionato per l'ambiente corrispondente elencato nella colonna Ambienti. |
|
10 |
Colonna Ambienti |
Visualizza un elenco degli ambienti configurati per il sito. |
La funzione Autorizzazione ambiente è supportata su tutti i dispositivi?
Come si richiede l'Autorizzazione ambiente? Come si modifica l'Autorizzazione ambiente dopo averla applicata a un utente?
- Fare clic o toccare un utente nell'elenco degli utenti.
- Se necessario, toccare o fare clic su un ambiente nella colonna Ambienti per espandere o comprimere l'elenco degli ambienti. Oppure fare clic o toccare ESPANDI TUTTO o RIDUCI TUTTO.
- Modificare l'Autorizzazione ambiente come desiderato.
- Fare clic su o toccare ACCETTA serve a consentire l'accesso al dashboard Ambiente, al dashboard Apparati che serve direttamente l'ambiente, e ad eventuali allarmi, pianificazioni e grafici associati all'ambiente elencati nella riga corrispondente.
- Fare clic su o toccare NEGA serve a negare l'accesso al dashboard l'accesso al dashboard Ambiente, al dashboard Apparati che serve direttamente l'ambiente, e ad eventuali allarmi, pianificazioni e grafici associati all'ambiente elencati nella riga corrispondente.
- Fare clic su o toccare EREDITA per ereditare l'Autorizzazione ambiente padre dell'ambiente figlio attualmente selezionato.
- Fare clic o toccare SALVA.
Come si fa a copiare l'Autorizzazione ambiente da un utente a un altro?
- Fare clic o toccare COPIA IMPOSTAZIONI.
- Viene visualizzata la finestra Copia le impostazioni per renderle disponibili ad altri utenti. Selezionare uno o più utenti dall'elenco Tutti gli utenti e toccare o fare clic sui pulsanti freccia per aggiungere l'utente o gli utenti all'elenco Utenti Target.
- Fare clic o toccare ANTEPRIMA.
- Compare la finestra Anteprima. Toccare o fare clic su COPIA ALL'UTENTE.
- Fare clic o toccare CHIUDI per chiudere la finestra Copia le impostazioni per renderle disponibili ad altri utenti.
Cosa indicano le icone nella colonna Autorizzazione attuale?
La tabella seguente descrive le icone della colonna Autorizzazione attuale.
|
Icona |
Descrizione |
|---|---|
|
|
L'utente attualmente selezionato ha accesso esplicito o ereditato all'ambiente corrispondente. |
|
|
L'utente attualmente selezionato ha accesso a questo ambiente padre, ma non ha accesso a uno o più ambienti figlio. |
|
|
L'utente attualmente selezionato non ha ereditato l'accesso all'ambiente corrispondente. |
|
|
L'utente attualmente selezionato non ha accesso a questo ambiente padre, ma non ha accesso a uno o più ambienti figlio. |
In che modo l'Autorizzazione ambiente influisce sui widget dashboard Ambiente e dashboard Apparati? In che modo l'Autorizzazione ambiente influisce sulla ricerca di ambienti e apparati? In che modo l'Autorizzazione ambiente influisce sugli allarmi nel pannello Allarme e in Gestore allarmi?
Se si ottiene l'accesso esplicito o ereditato a un ambiente, si vede l'ambiente nel riquadro di navigazione e si ha accesso al dashboard Ambiente, compreso il widget Grafici e i grafici associati all'ambiente, nonché il widget Pianificazione e le pianificazioni associate agli apparati che servono quell'ambiente (e qualsiasi altro ambiente al quale si ha accesso). Si ha accesso ai dashboard Apparati per gli apparati che servono quell'ambiente, compreso il widget Grafici e i grafici associati, nonché il widget Pianificazione e le pianificazioni associate agli apparati. I widget dashboard Apparati visualizzano gli apparati e i dati relativi agli apparati (punti e valori) se questi servono l'ambiente in questione o un altro ambiente al quale si ha accesso.
Se l'accesso a un ambiente viene esplicitamente negato o viene negato per eredità, l'ambiente non viene visualizzato nel riquadro di navigazione, a meno che non si abbia accesso al suo ambiente figlio. Se si ha accesso al suo ambiente figlio, si vede l'ambiente nel riquadro di navigazione e si ha accesso al suo dashboard Ambiente. Tuttavia, il dashboard Ambiente visualizza solo gli apparati che servono direttamente l'ambiente figlio al quale si ha accesso.
I risultati della ricerca visualizzano solo gli ambienti e gli apparati che servono tali ambienti ai quali si ha accesso.
In generale, i collegamenti ipertestuali ambiente e all'apparato sono disabilitati se non si ha accesso all'ambiente o se l'apparato serve un ambiente non autorizzato.
Gli allarmi nell'Elenco degli allarmi (telefono) e in Gestore allarmi o Monitoraggio allarmi sono visualizzabili solo se si ha accesso all'ambiente in cui l'apparato è utilizzato.
L'Autorizzazione ambiente di Metasys UI ha effetto sugli utenti di SMP?
No. L'Autorizzazione ambiente applicata a Metasys UI non influisce su SMP o SCT. Inoltre, i dati di Autorizzazione ambiente vengono salvati nel database Autorizzazione ambiente, utilizzato solo da Metasys UI.
Per ulteriori informazioni sul database di Autorizzazione ambiente di SCT, consultare il documento Metasys UI Technical Bulletin (LIT-12012115) .
L'Autorizzazione ambiente di Metasys UI influisce sul JCT?
No, gli utenti di Metasys UI sono diversi da quelli di JCT.