Operazioni con le associazioni - Metasys - LIT-12011953 - Server - Metasys UI - 6.0

Guida Metasys UI

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12011953
Version
6.0
Revision date
2023-10-04

Come si possono visualizzare gli attributi di un punto associato?

L'associazione dell'attributo è supportato dal simbolo Associazione attributi. Procedere come segue per visualizzare gli attributi di un punto associato:
  1. Aprire il grafico da modificare nell'Editore grafico.
  2. Aggiungere un Simbolo Associazione attributi sulla Tela grafica.
  3. Fare clic sul Simbolo Associazione attributi sulla Tela grafica. Si apre la barra degli strumenti Modifica.
  4. Nella barra degli strumenti Modifica, fare clic sull'icona Associazioni. Si apre il pannello Associazioni.
  5. Selezionare l'oggetto desiderato e trascinarlo nel campo Oggetto.
  6. Dall'elenco Attributo, selezionare l'attributo da visualizzare nel widget Grafici.
  7. Fare clic su SALVA e uscire da Gestione grafica. I valori degli attributi si risolvono quando si apre il widget Grafici.
    Nota: I valori degli attributi potrebbero non essere risolti correttamente se al punto 6 è stato selezionato un attributo Ripristina priorità comandi.