Che cos'è la Tela grafica?
La Tela grafica è l'area dell'Editore grafico che contiene tutti gli elementi di un grafico. Elementi è un termine generico per indicare i componenti che possono essere posizionati sulla Tela grafica, tra cui forme, immagini, testo e simboli.
Quali sono le dimensioni della Tela grafica?
La dimensione della Tela grafica è di 1920 per 1080 pixel. Al momento della visualizzazione, l'intera Tela grafica viene visualizzata nel widget Grafici a un livello di zoom relativo, che si basa sulle dimensioni del browser Web. La Tela grafica si ridimensiona e si adatta al Widget Grafici e viene considerata al 100% del livello di zoom. Durante la progettazione dei grafici di Metasys UI, tenere conto dello spazio bianco e delle aree di delimitazione della Tela grafica.
Come si fa a ingrandire o ridurre la Tela grafica?
Per ingrandire la Tela grafica, fare clic su . È possibile utilizzare anche la rotella del mouse.
Per ridurre lo zoom della Tela grafica, fare clic su . È possibile utilizzare anche la rotella del mouse.
Per riportare il livello di zoom al 100%, fare clic su .
Come si fa a fare una panoramica o a spostarsi all'interno della Tela grafica quando si esegue lo zoom?
Per spostarsi all'interno della Tela grafica, selezionare (scelta rapida da tastiera: h). Oppure si può utilizzare il pulsante di scorrimento del mouse (pulsante centrale).
Quali sono le scelte rapida da tastiera disponibili nell'Editore grafico?
| Azione eseguita | Scelta rapida da tastiera |
|---|---|
| Selezionare tutte le forme, le immagini (esclusa l'immagine di sfondo) e i simboli sulla Tela grafica. | A |
| Copia la forma, l'immagine o il simbolo selezionati. | Ctrl + C |
| Incolla forma, immagine o simbolo dagli appunti (forma, immagine o simbolo precedentemente copiati). | Ctrl + V |
| Taglia la forma, l'immagine o il simbolo selezionati. | Ctrl + X |
| Sposta la forma, l'immagine o il simbolo selezionato in avanti di un livello. | Ctrl + ] |
| Sposta la forma, l'immagine o il simbolo selezionato indietro di un livello. | Ctrl + [ |
| Sposta la forma, l'immagine o il simbolo selezionato sul livello superiore. | Ctrl + Maiusc+ ] |
| Sposta la forma, l'immagine o il simbolo selezionato sul livello inferiore. | Ctrl + Maiusc + [ |
| Raggruppare forme, immagini e simboli selezionati in un gruppo. | Ctrl + G |
| Raggruppamento di forme, immagini e simboli selezionati in un unico gruppo. | Ctrl + U |
| Incolla un duplicato della forma, dell'immagine o del simbolo selezionato sull'area di disegno, comprese le sue proprietà. | D |
| Selezionare lo strumento Seleziona dal pannello Strumenti di disegno e forme di base. | V |
| Selezionare un cerchio dal pannello Strumenti di disegno e forme di base. | C |
| Selezionare un'ellisse dal pannello Strumenti di disegno e forme di base. | E |
| Selezionare un rettangolo dal pannello Strumenti di disegno e forme di base. | R |
| Selezionare un Quadrato dal pannello Strumenti di disegno e forme di base. | S |
| Selezionare lo strumento Percorso dal pannello Strumenti di disegno e forme di base. | P |
| Selezionare una linea dal pannello Strumenti di disegno e forme di base. | L |
Come si seleziona una forma, un'immagine o un simbolo?
Fare clic sulla forma, sull'immagine o sul simbolo per selezionarlo. Le caselle di selezione appaiono intorno alla forma, all'immagine o al simbolo quando viene selezionato.
Se è stato selezionato un altro strumento, fare clic su dal pannello Strumenti disegno e forme e quindi fare clic sulla forma, sull'immagine o sul simbolo. Oppure premere A sulla tastiera per selezionare tutti gli elementi della Tela grafica.
Come si aggiunge una forma o un simbolo alla Tela grafica?
- Selezionare una forma o un simbolo e fare clic e trascinare il cursore del mouse sulla Tela grafica per disegnare la forma o il simbolo.
- Fare clic e trascinare la forma o il simbolo sulla Tela grafica. La forma, l'immagine o il simbolo vengono visualizzati sulla Tela grafica.
Come si fa a ridimensionare una forma, un'immagine o un simbolo?
- Fare clic su una forma, un'immagine o un simbolo. Le maniglie di selezione appaiono intorno alla forma, all'immagine o al simbolo.
- Fare clic e trascinare una delle maniglie di selezione angolari o laterali per ridimensionare la forma, l'immagine o il simbolo.
- Dopo il ridimensionamento di un simbolo, la funzione di snapping potrebbe non funzionare come previsto. Lo snapping funziona meglio sui simboli nelle loro dimensioni predefinite.
- È possibile ridimensionare un gruppo di elementi (forme, immagini e simboli) e gli elementi all'interno del gruppo mantengono le loro proporzioni.
Come si fa a copiare, incollare o eliminare una forma, un'immagine o un simbolo?
- Fare clic su una forma, un'immagine o un simbolo.
- Dalla barra degli strumenti Modifica, fare clic su
. Oppure premere D sulla tastiera. In alternativa, è possibile premere Ctrl + C e poi Ctrl + V per copiare e incollare l'immagine.
- Fare clic su una forma, un'immagine o un simbolo.
- Dalla barra degli strumenti Modifica, fare clic sul pulsante Cestino. In alternativa, è possibile premere Canc o Elimina sulla tastiera quando si utilizza l'Editore grafico nei browser Web Google Chrome o Apple Safari.
È anche possibile usare Ctrl + X per tagliare una forma, un'immagine o un simbolo dalla Tela grafica. Queste procedure funzionano anche quando vengono selezionate più forme, immagini o simboli.
Come si ruota una forma, un'immagine o un simbolo?
- Fare clic su una forma, un'immagine o un simbolo. Le maniglie di selezione appaiono intorno alla forma, all'immagine o al simbolo.
- Fare clic e trascinare la maniglia di selezione centrale in alto per ruotare la forma, l'immagine o il simbolo. Figura 1. Esempio di rotazione della forma
- Quando si lavora con MAC IOS versione 10.13.1 (Safari versione 11.0.1), la forma, l'immagine o il simbolo tornano alla loro posizione originale quando vengono prima ruotati e poi ridimensionati. Per impedire tutto questo, procedere come segue:
- Fare clic sulla forma, sull'immagine o sul simbolo. Le maniglie di selezione appaiono intorno alla forma, all'immagine o al simbolo.
- Fare clic e trascinare una delle maniglie di selezione angolari o laterali per ridimensionare la forma, l'immagine o il simbolo.
- Fare clic e trascinare la maniglia di selezione centrale in alto per ruotare la forma, l'immagine o il simbolo.
Come si raggruppano forme, immagini o simboli?
- Premere Ctrl + Maiusc per selezionare più forme, immagini o simboli. Viene visualizzata la barra degli strumenti Modifica.
- Fare clic su
. Oppure premere Ctrl + G.
Come si fa a separare forme, immagini o simboli?
- Fare clic su un gruppo di forme, immagini o simboli.
- Fare clic su
. Oppure premere Ctrl + U.
Come si annulla un'azione? Come si inverte un annullamento?
Per annullare un'azione, premere Ctrl + Z o fare clic sul pulsante Annulla per annullare l'azione precedente.
- Annullamento di un'azione di allineamento dopo aver ruotato e quindi allineato un elemento o un gruppo di elementi. In questo caso, l'elemento o il gruppo di elementi può annullare entrambe le azioni e apparire con l'orientamento e l'allineamento originali o in una posizione inaspettata. Si consiglia di allineare e poi ruotare un elemento o un gruppo di elementi. Inoltre, in questo scenario non è possibile annullare queste azioni.
- Annullamento di un'azione di associazione. In questo caso, l'azione precedente a quella associazione viene invertita. Per eliminare un'associazione, fare clic sul pulsante cestino nel menu a discesa Associazioni della barra degli strumenti Modifica.
- Annullamento delle modifiche alle proprietà di associazione, comprese le unità.
Per invertire un annullamento, premere Ctrl + Y o fare clic sul pulsante Ripeti. Il pulsante Ripeti è disponibile solo dopo aver annullato un'azione.
Le categorie di simboli e i simboli seguenti non supportano le funzioni annulla e ripeti: Batterie aria, Ventilatori, Travi fredde, Unità FanCoil (Packaged), Tubi, simboli per gruppi di tubi, simboli per gruppi batteria, Gruppo Frigorifero Assorbitore, simbolo Cloud, simbolo Pagina iniziale, simbolo Monitor e simbolo Stazione meteo.
Se si vogliono sovrapporre gli elementi sulla Tela grafica. È possibile bloccare un elemento della Tela grafica in modo che non possa essere spostato o modificato?
No, non esiste una funzione di blocco per gli elementi della Tela grafica. Aggiungere elementi su livelli diversi in modo da poterli sovrapporre senza spostare o modificare accidentalmente l'elemento sbagliato.