Quali sono i Simboli di base disponibili?
Casella valore base |
Casella valore avanzata |
Modulo dati chiave |
Pulsante |
Indicatore lineare |
Indicatore semicircolare |
Interruttore |
Stato circolare |
Stato triangolare |
Stato quadrato |
Ventilatore di base |
Logo di Johnson Controls |
Pagina iniziale |
Droplet |
Termometro |
Associazione attributi |
Quali sono le proprietà disponibili per i Simboli di base?
Proprietà del Pannello proprietà
I seguenti Simboli di base hanno le proprietà Mostra stato, Mostra unità, Mostra valore, Mostra intervallo o una combinazione di queste proprietà del Pannello proprietà: Casella valore avanzata, Casella valore base, Indicatore lineare, Indicatore semicircolare e Associazione attributi.
I seguenti Simboli di base hanno lo Stato iniziale (Espanso o Compresso) o le proprietà del Pannello proprietà È nascosto: Casella valore avanzata, pulsante e Modulo dati chiave.
I seguenti Simboli di base hanno le proprietà del Pannello proprietà Valore massimo, Valore minimo e Stati (Stato 0, Stato 1, Stato 2, Stato 3, Tutti gli altri stati e Numero di stati): Indicatore lineare, Indicatore semicircolare, Stato circolare, Stato triangolare, Stato quadrato e Stato interruttore 2.
Il seguente simbolo di base ha le proprietà del Pannello proprietà Mostra unità attributo, Mostra valore attuale e Mostra nome attributo, oltre a Mostra stato: Associazione attributi.
Proprietà di associazione
I seguenti Simboli di base hanno proprietà generiche di associazione del valore: Casella valore avanzata, Casella valore base, Stato circolare, Stato triangolare e Stato quadrato.
I seguenti Simboli di base hanno proprietà di associazione per i valori degli indicatori o degli switch: Indicatore lineare, Indicatore semicircolare e Stato interruttore 2.
I seguenti simboli di base hanno proprietà di associazione di navigazione: Pulsante e Pagina iniziale.
Il seguente simbolo di base ha come attributo le Proprietà di associazione: Associazione attributi.
Quali informazioni aggiuntive sono disponibili per la Casella valore base?
- Quando si aumenta la larghezza della linea/bordo a 10 punti o più, la linea/bordo si sovrappone al testo all'interno della Casella valore base.
Quali informazioni aggiuntive sono disponibili per il simbolo del Modulo dati chiave?
Il Modulo dati chiave può contenere fino a 10 elementi di dati chiave (associazione). A differenza del Modulo dati chiave nella libreria dei simboli del Graphic Generation Tool, l'elemento Dati chiave non è un simbolo separato. È invece possibile trascinare e rilasciare i punti dal pannello Associazioni al Modulo dati chiave. I punti vengono aggiunti in fondo all'elenco.
Il simbolo del Modulo dati chiave non supporta il raggruppamento con altri elementi o simboli e non supporta il raggruppamento degli elementi dei dati chiave all'interno del simbolo del Modulo dati chiave.
Il Modulo dati chiave non si ridimensiona automaticamente e non rimuove gli elementi dei dati chiave se i punti non si risolvono.
Quali informazioni aggiuntive sono disponibili per il simbolo Pulsante?
È possibile inserire un'etichetta nel campo di testo del Pannello proprietà. Tuttavia, l'etichetta si inserisce nel pulsante in base alla larghezza del Pulsante, fino alla dimensione massima della larghezza. La larghezza può essere impostata al valore minimo di 150 e al valore massimo di 1900.
Quali informazioni aggiuntive sono disponibili per il simbolo Indicatore lineare?
L'orientamento predefinito dell'Indicatore lineare è verticale. È possibile impostare l'orientamento su verticale o orizzontale nel Pannello proprietà.
Quali sono le proprietà del Pannello proprietà e le proprietà di associazione disponibili per il simbolo Ventilatore di base?
La proprietà del Pannello proprietà del Ventilatore di base per la Direzione girante può essere impostata su Orario o Antiorario.
Associazione | Disponibile animazione |
---|---|
Valore ventilatore | Sì |
Quali informazioni aggiuntive sono disponibili per il simbolo del logo Johnson Controls®?
La proprietà del Pannello proprietà per il simbolo Logo Johnson Controls® consente di selezionare un logo completamente bianco, un logo a colori o un logo completamente nero.
Quali sono le proprietà del Pannello proprietà e le proprietà di associazione disponibili per il simbolo Droplet?
Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
---|---|---|
Umidità Aria Esterna | OA-H | No |
Quali sono le proprietà di associazione disponibili per il simbolo del termometro?
Associazione | Nome breve | Disponibile animazione |
---|---|---|
Temperatura aria esterna | OA-T | No |