Come si lavora con un livello master nell'Editore grafico?
Il Livello principale funge da livello di sfondo per tutti i grafici, in modo da non dover più gestire sfondi separati per ogni grafico di Metasys UI sul sito. Il Livello principale contiene in genere un logo aziendale, immagini o colori di sfondo e dati comuni, tra cui la temperatura e l'umidità dell'aria esterna.
Per creare o modificare un Livello principale:
- Fare clic sul pulsante della matita nell'angolo superiore destro dell'anteprima del grafico del Livello principale. Il grafico del Livello principale si apre nell'Editore grafico.
- Fare clic sul pulsante del livello per aprire il pannello Livelli. Aggiungere un'immagine di sfondo. Aggiungere altri livelli per qualsiasi elemento, immagine o simbolo da aggiungere al grafico del Livello principale.
- Aggiungere elementi, immagini o simboli.
- Fare clic sul pulsante Catena per associare elementi e simboli a punti diretti. L'associazione ai punti alias non è supportata nel grafico del Livello principale.
- Fare clic su SALVA. L'anteprima del grafico del Livello principale si apre in Gestione grafica.
Per modificare un Livello principale esistente, seguire la stessa procedura.
Qual è il comportamento del Livello principale (interruttore e casella di controllo)?
La tabella seguente descrive il comportamento del Livello principale nell'Editore grafico, nell'anteprima della Gestione grafica, nel widget Grafici (visualizzatore) e nel pannello Layers del widget Grafici.
| Impostazione nel pannello Layers per il grafico di Metasys UI | Editore grafico | Anteprima di Gestione grafica | Widget Grafici (Visualizzatore) | Pannello Layers widget Grafici |
|---|---|---|---|---|
| Attiva Casella di controllo Selezionato |
visualizzato | visualizzato | visualizzato | visualizzato |
| Disattiva Casella di controllo Deselezionata |
non visualizzato | non visualizzato | non visualizzato | non visualizzato |
| Attiva Casella di controllo Deselezionata |
non visualizzato | non visualizzato | non visualizzato | visualizzato |
| Disattiva Casella di controllo Selezionato |
visualizzato | non visualizzato | non visualizzato | non visualizzato |
Come si fa a nascondere il Livello principale nella grafica mentre si modifica il grafico?
Per nascondere il Livello principale nel grafico durante la modifica dello stesso:
- Fare clic sul pulsante Livello.
- Deselezionare la casella di controllo Livello principale.