Come si apre il pannello Strumenti disegno e forme?
Per aprire il pannello Strumenti disegno e forme, fare clic su nell'Editore grafico.
Quali forme sono disponibili nel pannello Strumenti disegno e forme?
Quali sono gli strumenti di disegno disponibili nel pannello Strumenti disegno e forme?
Strumento | Nome | Descrizione |
---|---|---|
|
Strumento Seleziona | Seleziona una forma o un simbolo sulla Tela grafica. Scelta rapida da tastiera: v |
|
Strumento Valutazione | Sposta in modo panoramico la Tela grafica. Scelta rapida da tastiera: h |
|
Strumento Linea | Traccia una linea. Scelta rapida da tastiera: l Nota: La scelta rapida da tastiera per questa forma seleziona la forma dagli Strumenti disegno. Per disegnare la forma è necessario fare clic e trascinare il cursore sulla Tela grafica.
|
|
Strumento Percorso | Disegna una forma personalizzata. Scelta rapida da tastiera: p Nota: La scelta rapida da tastiera per questa forma seleziona la forma dagli Strumenti disegno. Per disegnare la forma è necessario fare clic e trascinare il cursore sulla Tela grafica.
|
|
Strumento Testo | Aggiunge testo sulla Tela grafica o per etichettare una forma o un simbolo. Scelta rapida da tastiera: t Nota: La scelta rapida da tastiera per questa forma seleziona la forma dagli Strumenti disegno. Per disegnare la forma è necessario fare clic e trascinare il cursore sulla Tela grafica.
|
|
Strumento Immagine | Aggiunge un'immagine dal computer. Nota: Sono supportati i seguenti formati di file: .jpg, .jpeg, .png, .gif e .bmp. La dimensione massima del file supportata è di 1 MB.
|
Come si esegue la panoramica della Tela grafica?
Quando si esegue lo zoom della Tela grafica, alcune parti della Tela grafica possono essere nascoste.
- Fare clic sull'icona dello strumento Valutazione nel pannello Strumenti disegno e forme.
- Fare clic e trascinare la Tela grafica.
Come si traccia una linea?
- Fare clic sull'icona dello strumento Linea nel riquadro Strumenti disegno e forme e tenere premuto il tasto sinistro del mouse. Trascinare la linea sulla Tela grafica e disegnare la linea della lunghezza desiderata.
- Fare clic sull'icona dello strumento Linea. Fare clic sulla Tela grafica e tracciare la linea della lunghezza desiderata.
Che cos'è lo strumento Percorso e come si usa?
Lo strumento Percorso consente di creare una forma personalizzata. È possibile utilizzare lo strumento Percorso per disegnare una forma non disponibile tra le Forme di base, le Forme freccia e le Forme Flowchart. È inoltre possibile utilizzare lo strumento Percorso per disegnare una forma su un piano di un edificio o su una stanza di una planimetria. È possibile usare lo strumento Percorso sul piano di un edificio per navigare al dashboard Ambiente di quel piano o usare lo strumento Percorso sulla stanza in una planimetria per visualizzare una termografia dello stato della temperatura.
- Fare clic sull'icona dello strumento Percorso nel pannello Strumenti disegno e forme. Il cursore diventa un'icona più.
- Fare clic sulla Tela grafica per creare un punto di ancoraggio e iniziare a disegnare la forma personalizzata.Nota: Questo primo punto di ancoraggio appare in rosso sulla Tela grafica. Il tipo di punto di ancoraggio predefinito è la linea retta. Per la creazione delle curve, vedere il passo 6.
- Continuare a fare clic sulla Tela grafica per disegnare la forma.
- Fare clic sul primo punto in cui si è fatto clic (il punto di ancoraggio rosso) per completare il disegno della forma. Un riquadro di selezione blu incornicia la forma.
- Fare doppio clic sulla forma per attivare la funzione Modifica e utilizzare la barra degli strumenti Modifica per modificare le proprietà della forma personalizzata.
- Per creare una curva, fare clic con il pulsante destro del mouse sul punto di ancoraggio desiderato e selezionare Curvato.
- Accertarsi che l'immagine di sfondo dell'edificio sia stata aggiunta alla Tela grafica.
- Aggiungere un livello alla grafica.
- Fare clic sull'icona Percorso nel pannello Strumenti disegno e forme. Il cursore diventa un'icona più.
- Fare clic sulla Tela grafica per creare un punto di ancoraggio e iniziare a disegnare la forma del percorso per delineare il pavimento. Nota: Questo primo punto di ancoraggio appare in rosso sulla Tela grafica. Il tipo di punto di ancoraggio predefinito è la linea retta. Per la creazione delle curve, vedere il passo 8.
- Continuare a fare clic sulla Tela grafica per disegnare il contorno del pavimento.
- Fare clic sul primo punto in cui si è fatto clic (il punto di ancoraggio rosso) per la forma per completare il disegno del contorno del pavimento. Un riquadro di selezione blu incornicia la forma.
- Fare doppio clic sulla forma per attivare la funzione Modifica.
- Per creare una curva, fare clic con il pulsante destro del mouse sul punto di ancoraggio desiderato e selezionare Curvato.
- Dalla barra degli strumenti Modifica, fare clic su
per modificare l'opacità della forma del percorso.
- Fare clic sull'opzione Colore di riempimento. Viene visualizzata la finestra Colore di riempimento. Utilizzare il cursore Opac. o il campo nell'angolo inferiore destro della finestra per modificare l'opacità della forma del percorso. Fare clic su OK.
- Dalla barra degli strumenti Modifica, fare clic su
per associare la forma del percorso a un dashboard Ambiente o del dashboard Apparati. Si apre il pannello Associazioni.
- Dal pannello Associazioni – scheda Diretto, fare clic sull'ambiente o sull'apparato desiderati e trascinarli nel campo di navigazione sotto l'opzione Associazioni della barra degli strumenti Modifica. In alternativa, selezionare la scheda Rete dal pannello Associazioni, fare clic sul punto desiderato e trascinarlo nel campo di navigazione sotto l'opzione Associazioni della barra degli strumenti Modifica.Figura 1. Associazione – esempio di navigazione
- Accertarsi di avere un'immagine di sfondo della planimetria aggiunta alla Tela grafica.
- Fare clic sull'icona dello strumento Percorso nel pannello Strumenti disegno e forme. Il cursore diventa un'icona più.
- Fare clic sulla Tela grafica per creare un punto di ancoraggio e iniziare a disegnare la forma del percorso per delineare la stanza.Nota: Questo primo punto di ancoraggio appare in rosso sulla Tela grafica. Il tipo di punto di ancoraggio predefinito è la linea retta. Per la creazione delle curve, vedere il passo 7.
- Continuare a fare clic sulla Tela grafica per disegnare il contorno della stanza.
- Fare clic sul primo punto in cui si è fatto clic (il punto di ancoraggio rosso) per la forma per completare il disegno del contorno della stanza. Un riquadro di selezione blu incornicia la forma.
- Fare doppio clic sulla forma per attivare la funzione Modifica.
- Per creare una curva, fare clic con il pulsante destro del mouse sul punto di ancoraggio desiderato e selezionare Curvato.
- Dalla barra degli strumenti Modifica, fare clic su
per modificare l'opacità della forma del percorso.
- Fare clic sull'opzione Colore di riempimento. Viene visualizzata la finestra Colore di riempimento. Utilizzare il cursore Opac. o il campo nell'angolo inferiore destro della finestra per modificare l'opacità della forma del percorso. Fare clic su OK.
- Dalla barra degli strumenti Modifica, fare clic su
per associare la forma del percorso a un dashboard Ambiente o del dashboard Apparati. Si apre il pannello Associazioni.
- Dal pannello Associazioni – scheda Diretto, selezionare il punto desiderato e trascinarlo nel campo del punto di associazione sotto l'opzione Associazioni della barra degli strumenti Modifica. In alternativa, selezionare la scheda Rete dal pannello Associazioni, fare clic sul punto desiderato e trascinarlo nel campo di navigazione sotto l'opzione Associazioni della barra degli strumenti Modifica.
- Selezionare la casella di controllo Punto di associazione. Figura 2. Associazione – esempio di punto
Che cos'è la funzione Modifica dello strumento Percorso?
La funzione Modifica consente di modificare un percorso esistente creato con lo strumento Percorso. Questa funzione include i percorsi creati nelle versioni 2.1 e 3.0 di Metasys UI.
Come si attiva la funzione Modifica nello strumento Percorso?
Come si modifica un percorso esistente creato con lo strumento Percorso?
- Fare doppio clic sul percorso per attivare la funzione di modifica. Quando si attiva la funzione Modifica, appaiono tutti i punti di ancoraggio.Nota: Per attivare la funzione Modifica, è necessario fare doppio clic sul percorso vero e proprio e non sulla casella di selezione, in quanto la funzione Modifica è disabilitata al di fuori del confine del percorso.
- Modificare la forma del percorso come desiderato, spostando i punti di ancoraggio.
Come si modifica un percorso esistente creato dallo strumento Percorso e raggruppato con altri elementi?
- Fare doppio clic sul gruppo per attivare la modifica del gruppo.
- Fare doppio clic sul percorso nel gruppo per attivare la funzione di modifica. Quando si attiva la funzione Modifica, appaiono tutti i punti di ancoraggio. Nota: Per attivare la funzione Modifica è necessario fare doppio clic sul percorso vero e proprio e non sul riquadro di selezione, poiché la funzione Modifica è disabilitata al di fuori del confine del percorso.
- Modificare la forma del percorso come desiderato.
Come si aggiungono nuovi punti di ancoraggio e di controllo a un percorso esistente?
- Fare doppio clic sul percorso esistente per attivare la funzione di modifica.
- Spostando il cursore sul tratto del percorso, appare l'icona più dello strumento Percorso
. Quando si sposta il cursore su una linea, questa diventa blu.
Nota: Quando si sposta il cursore fuori dall'area del percorso,ritorna all'icona standard del cursore.
- Spostare il cursore lungo la linea fino a visualizzare il cursore Aggiungi punto con un punto blu, che indica la posizione esatta del nuovo punto proposto:
- Fare clic sulla linea con il punto blu per creare il punto di ancoraggio proposto.
- Fare doppio clic sul percorso esistente per attivare la funzione di modifica.
- Spostando il cursore sul tratto del percorso, appare l'icona più dello strumento Percorso
. Quando si sposta il cursore su una curva, questa diventa blu.
Nota: Quando si sposta il cursore fuori dall'area del percorso,ritorna all'icona standard del cursore.
- Spostare il cursore lungo la curva fino a visualizzare il cursore Aggiungi punto con un punto blu, che indica la posizione esatta del nuovo punto proposto:
- Fare clic sulla curva con il punto blu per creare il punto di ancoraggio proposto con le maniglie di controllo.Nota: Questa azione non modifica la forma della curva. Per informazioni sulla modifica della forma della curva, vedere Come si possono modificare un percorso o una forma trascinando i punti?.
Esiste una restrizione sul numero di punti di ancoraggio e di controllo che possono essere aggiunti?
Non ci sono limitazioni all'aggiunta di punti. È possibile aggiungere un punto a un punto esistente, per esempio.
Come si possono modificare un percorso o una forma trascinando i punti?
Quando si attiva la funzione Modifica, appaiono tutti i punti di ancoraggio. È possibile modificare il percorso o la forma spostando questi punti di ancoraggio:
- Tenere premuto il tasto sinistro del mouse per selezionare un punto da trascinare.
- Trascinare il punto per modificare la forma del percorso o della forma.
- Premere Esc per completare la modifica.
- Spostare il percorso o la forma nella posizione desiderata sulla tela.
- Tenere premuto il tasto sinistro del mouse per selezionare un punto da trascinare.
- Trascinare il punto per modificare la forma del percorso o della forma.
- Premere Esc per completare la modifica.
- Fare clic su SALVA.
- Fare clic su ESCI per uscire dall'Editore grafico.
- Riaprire la grafica modificata nell'Editore grafico.
- Spostare il grafico sulla tela come desiderato.
Come si convertono i tipi di punti di ancoraggio?
Per cambiare il punto di ancoraggio da curvo a rettilineo o viceversa:
- Facendo clic con il pulsante destro del mouse sul punto di ancoraggio che si desidera modificare, viene visualizzata la finestra di modifica del percorso.
- Selezionare di conseguenza Curvato o Diritto.
Come si possono eliminare i punti di ancoraggio e di controllo?
- Facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'ancora o sul punto di controllo che si desidera eliminare, viene visualizzata la finestra di modifica del percorso.
- Selezionare Elimina.
- È possibile eliminare i punti di ancoraggio solo se sono più di tre.
- Dopo aver eliminato un punto, i punti adiacenti vengono collegati e la forma cambia di conseguenza.
- Non è possibile eliminare punti da più livelli, poiché l'opzione di modifica del percorso si applica solo al livello attivo in un determinato momento.
La Tela grafica è disabilitata quando è attiva la funzione Modifica?
No, la Tela grafica non è disabilitata quando è attiva la funzione Modifica.
Cosa succede quando si fa clic sul tasto Tab della tastiera mentre è attiva la funzione Modifica?
- Con il primo clic si esce dalla modalità di modifica.
- Il secondo clic funziona come di consueto e porta all'elemento successivo della Tela grafica.
Come si esce dalla funzione Modifica?
Per uscire dalla funzione Modifica è possibile premere Esc o qualsiasi altro tasto di scelta rapida supportato, ad eccezione di P, H, Ingrandisci e Riduci.
Come si aggiunge il testo?
- Fare clic sull'icona dello strumento Testo nel pannello Strumenti disegno e forme.
- Fare clic sulla Tela grafica.
- Inserire il testo.
Come si aggiunge un'immagine?
- Fare clic sull'icona dello strumento Immagine nel pannello Strumenti disegno e forme. Quando si passa il cursore sulla Tela grafica,
appare come cursore.
- Fare clic nella posizione in cui si desidera inserire l'immagine. Compare la finestra Importa file.
- Fare clic su Seleziona file. Viene visualizzata la finestra di dialogo Aperto.
- Sfogliare la posizione dell'immagine e selezionarla. Fare clic su Aperto. Nota: Sono supportati i seguenti formati di file: .jpg, .jpeg, .png, .gif e .bmp.
- Nella finestra Importa file, fare clic su SALVA.
Come si intersecano due forme?
- Disegnare due forme che si sovrappongono. Oppure selezionare due forme che si sovrappongono.
- Fare clic su
. Le forme intersecate sono ora un'unica forma sulla Tela grafica.