Annotazioni - Metasys - LIT-12011953 - Server - Metasys UI - 6.0

Guida Metasys UI

Brand
Metasys
Product name
Metasys UI
Document type
User Guide
Document number
LIT-12011953
Version
6.0
Revision date
2023-10-04
Language
Italiano

È possibile modificare o eliminare le annotazioni esistenti?

Non è possibile, modificare o eliminare le annotazioni esistenti. Invece, aggiungere una nuova annotazione alla modifica dell'utente, alla modifica del sistema o all'istanza di allarme.

Cosa rappresentano le icone utilizzate per le annotazioni?

La tabella seguente descrive le icone visualizzate in relazione alle annotazioni.
Tabella 1. Icone di annotazione
Icona Nome icona Funzione Descrizione
Annotazioni Widget Attività apparati, Attività di sistema Le annotazioni sono disponibili per la visualizzazione.
Annotazioni Gestore allarmi e Allarmi (telefono), Attività di sistema Le annotazioni sono disponibili per la visualizzazione.
Aggiungi annotazione Widget Attività apparati, Gestore allarmi e Allarmi (telefono), Attività di sistema Possibilità di aggiungere un'annotazione.

Come si visualizzano le annotazioni nel Gestore allarmi (computer o tablet) o in Allarmi (telefono)?

  1. Passare a Gestore allarmi (computer o tablet) o Allarmi (telefono).
  2. Toccare o fare clic su un allarme. Si aprono i dettagli dell'allarme. Quando un allarme ha delle annotazioni da visualizzare, appare l'icona delle annotazioni.
  3. Toccare o fare clic sull'icona delle annotazioni.
    Nota: Le annotazioni aggiunte a un allarme non appaiono nelle annotazioni di una nuova occorrenza di un allarme. Per visualizzare le annotazioni di una particolare occorrenza, toccare o fare clic sull'icona delle annotazioni accanto all'occorrenza.

Come si aggiunge un'annotazione nel Gestore allarmi (computer o tablet) o in Allarmi (telefono)?

  1. Navigare sino a Gestore allarmi (computer o tablet) o Allarmi (telefono).
  2. Toccare o fare clic su un allarme.
  3. Toccare o fare clic su Annotazioni.
    Nota: Le annotazioni aggiunte a un allarme non appaiono nelle annotazioni di una nuova occorrenza di un allarme. Per aggiungere annotazioni a una particolare occorrenza, toccare o fare clic su Annotazioni accanto all'occorrenza.
  4. Toccare o fare clic sull'icona Aggiungi annotazione. Si apre la finestra Annotazioni.
  5. È possibile selezionare un'annotazione predefinita dall'elenco a discesa oppure inserire la propria annotazione nella casella di testo.
    Nota: È possibile selezionare un'annotazione predefinita, quindi modificare manualmente il testo predefinito nella casella di testo. Questa modifica non si riflette successivamente nel menu a discesa di Metasys UI o SMP. Il testo modificato si applica solo a quella particolare azione. È possibile configurare le annotazioni predefinite in Metasys UI. Vedere Come si configura un'annotazione predefinita? per ulteriori informazioni.
  6. Toccare o fare clic su AGGIUNGI. L'annotazione appare nella finestra Annotazioni.

Come si aggiunge un'annotazione nella finestra Comando?

  1. Toccare o fare clic sul valore del punto per aprire la finestra Comando.
  2. Selezionare il tipo di comando dal menu a discesa Comando.
    Nota: Su tablet e telefoni, toccare il campo Comando per selezionare il tipo di comando dall'elenco e toccare Fatto.
  3. Comandare il punto come desiderato.
  4. È possibile selezionare un'annotazione predefinita dall'elenco a discesa oppure inserire la propria annotazione nella casella di testo.
    Nota: È possibile selezionare un'annotazione predefinita, quindi modificare manualmente il testo predefinito nella casella di testo. Questa modifica non si riflette successivamente nel menu a discesa di Metasys UI o SMP. Il testo modificato si applica solo a quella particolare azione. È possibile configurare le annotazioni predefinite in Metasys UI. Vedere Come si configura un'annotazione predefinita? per ulteriori informazioni.
  5. Toccare o fare clic nel campo Aggiungi annotazione per inserire un'annotazione opzionale.
  6. Toccare o fare clic su SALVA.
Nota:
  • Quando si aggiungono annotazioni durante il comando di punti che hanno la capacità di inoltrare audit dai controllori al Site Director, le annotazioni potrebbero non apparire immediatamente nel widget Attività apparati.
  • Qualsiasi telefono Samsung™ per Android funziona al meglio quando si utilizza una tastiera di terze parti per i comandi. Per prima cosa è necessario scaricare una tastiera di terze parti. Per utilizzare una tastiera di terze parti, andare su Impostazioni > Personalizzazione > Lingua e immissione > Tastiera e metodi di input > Predefinito e selezionare una tastiera di terze parti. La posizione effettiva per cambiare la tastiera può variare a seconda del dispositivo.

Come si aggiunge un'annotazione nella finestra Comando globale?

  1. Dopo aver selezionato gli oggetti, selezionare un comando dal menu a discesa.
  2. È possibile selezionare un'annotazione predefinita dall'elenco a discesa oppure inserire la propria annotazione nella casella di testo.
    Nota: È possibile selezionare un'annotazione predefinita, quindi modificare manualmente il testo predefinito nella casella di testo. Questa modifica non si riflette successivamente nel menu a discesa di Metasys UI o SMP. Il testo modificato si applica solo a quella particolare azione. È possibile configurare le annotazioni predefinite in Metasys UI. Vedere Come si configura un'annotazione predefinita? per ulteriori informazioni.
  3. Toccare o fare clic su AVANTI per visualizzare un'anteprima del comando selezionato.

Come si aggiunge un'annotazione in Attività di sistema?

Per aggiungere una singola annotazione o un gruppo di annotazioni a un audit, procedere come segue:
  1. Selezionare un singolo audit o più audit toccando o facendo clic sulla casella di controllo accanto agli audit.
  2. Toccare o fare clic su AZIONI nella parte superiore sinistra dello schermo.
  3. Selezionare Annotazione. La finestra Annotazione singola si apre quando si seleziona una revisione. La finestra Annotazione multipla si apre quando si selezionano più audit.
  4. Selezionare un'annotazione predefinita o inserire un proprio commento nella casella di testo.
  5. Toccare o fare clic su AGGIUNGI.
È anche possibile aggiungere una singola annotazione a un audit nel riquadro a comparsa dei dettagli dell'audit:
  1. Toccare o fare clic su un audit. Si apre il riquadro a comparsa Dettagli dell'audit.
  2. Toccare o fare clic sul collegamento ipertestuale Annotazioni. Si apre la finestra Annotazioni.
  3. Toccare o fare clic sull'icona Aggiungi annotazione nella finestra Annotazioni.
  4. Selezionare un'annotazione predefinita o inserire un proprio commento nella casella di testo.
  5. Toccare o fare clic su AGGIUNGI.

Come si configura un'annotazione predefinita?

  1. Aprire il menu Utente.
  2. Toccare o fare clic su Attività amministrative.
  3. Toccare o fare clic su Impostazioni del sito.
  4. Toccare o fare clic su Annotazioni.
  5. Nella sezione Annotazioni predefinite, toccare o fare clic sul simbolo +.
  6. Inserire il testo della nuova annotazione predefinita. Selezionare la casella di controllo e utilizzare le frecce per modificare l'ordine delle annotazioni predefinite, se necessario.
  7. Toccare o fare clic su SALVA.

Quali autorizzazioni e privilegi occorrono per aggiungere annotazioni?

La tabella seguente riassume le autorizzazioni e i privilegi necessari per aggiungere le varie annotazioni:
Tabella 2. Autorizzazioni e privilegi richiesti per l'aggiunta di annotazioni

Tipo di annotazione

Autorizzazioni o privilegi richiesti

Aggiunta di annotazioni a un allarme

Autorizzazione Gestione eventi

Aggiunta di annotazioni a una modifica del sistema

Privilegio di accesso al sistema Amministra storico Audit

Aggiunta di annotazioni a un comando nel widget Attività apparati (modifica dell'utente)

Privilegio di accesso al sistema Amministra storico Audit

Aggiunta di annotazioni nella finestra Comando di un punto

Autorizzazioni appropriate per comandare il punto

e

Privilegio di accesso al sistema Amministra storico Audit

Aggiunta di annotazioni a un audit in Attività di sistema

Privilegi di accesso al sistema Visualizzazione Stato Metasys e Amministra storico Audit