Denominazione LED | Colore LED | Stato normale del LED | Descrizione dello stato del LED |
---|---|---|---|
POWER |
Verde |
Acceso fisso |
Spento = Nessuna alimentazione o apertura del fusibile polyswitch/resettabile del controllore. Controllare che il cablaggio di uscita non presenti cortocircuiti, quindi spegnere e riaccendere il controllore. Acceso fisso = Alimentazione inserita |
FAULT |
Rosso |
Spento |
Spento = Nessun guasto Acceso fisso = Guasto del dispositivo; nessuna applicazione caricata; richiesto il download del codice principale se il controllore è in modalità Boot, oppure se il firmware non corrisponde tra l’unità FAC e ZFR1811. Lampeggiante - 2 Hz = Download o avvio in corso, non pronto per il funzionamento normale Lampeggio rapido = Problema di comunicazione sul bus SA |
SA BUS |
Verde |
Lampeggio - 2 Hz |
Lampeggio - 2 Hz = Trasmissione dati (comunicazione normale) Spento = Nessuna trasmissione dati (N/D - rilevamento automatico baud non supportato) Acceso fisso = Comunicazione persa, in attesa di unire l’anello di comunicazione |