Porta bus SA - Metasys - MS-FAC4911-0 - Field Device - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller

FAC4911 Controllore di apparati da campo per applicazioni avanzate - Guida all’installazione

Product
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
D
Version
Revision date
2021-07-02
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-1086

La porta bus Sensor (bus SA) posta nella parte inferiore del controllore è un jack modulare RJ-12 a 6 posizioni che fornisce una connessione per lo strumento di bilanciamento VAV, specifici sensori di rete o altri dispositivi bus SA con connettori RJ-12. Quando il controllore è configurato per la comunicazione di rete N2, è necessario usare la porta bus SA per scaricare e mettere in servizio il controllore.

La porta bus SA può anche essere utilizzata per collegare un display controllore locale DIS1710 .

La porta Sensor è collegata internamente alla morsettiera del bus SA.