Verifica dei parametri di rete - Metasys - LIT-12013269 - System Integration - Zettler MX Speak Integration - 12.0

Commissioning dei controllori di rete per integrazioni Zettler MX Speak 6.0 dei fornitori

Product
Document number
LIT-12013269
Version
12.0
Revision date
2023-01-04

Informazioni su questa attività

Usare il software di programmazione MZX Consys per eseguire la procedura sotto descritta e verificare che la centrale antincendio Zettler sia programmata con i parametri di rete corretti.

Procedura

  1. Nella finestra Generale - Panoramica della rete, procedere come segue:
    1. Nell'elenco Supervisore, selezionare un nodo da utilizzare come supervisore.
    2. Nell'elenco Cronometrista, selezionare un nodo da utilizzare per il controllo dei tempi.
    3. Per la connessione di un controllore di rete, scegliere Nodo MZX.
    4. Selezionare Stato del pannello di trasmissione.
    Nota: Non selezionare il nodo del controllore di rete come nodo Supervisore o Cronometrista. Per queste funzioni, selezionare nodi della centrale MZX.
    Figura 1. Impostazioni di configurazione della rete

  2. Annotare le impostazioni della finestra Generale - Scheda di rete. Quando si crea l'oggetto integrazione nel sistema Metasys, verificare che gli attributi dell'oggetto corrispondano a questi valori. Per ulteriori informazioni, vedere gli attributi da 14 a 22 nella Tabella 1.
    Figura 2. Esempio di configurazione della scheda TLI800

  3. Per il nodo del controllore di rete, nella finestra Impostazioni registro selezionare la casella di controllo è cliente.
    Figura 3. Impostazioni del registro dei client

  4. Per tutte le centrali impostate in modalità broadcast, accedere alla schermata Opzioni di rete e selezionare la casella di controllo Isolato.
    Figura 4. Finestra delle opzioni di rete della centrale