Definizione (elementi di stato) della centrale - Metasys - LIT-12013269 - System Integration - Zettler MX Speak Integration - 12.0

Commissioning dei controllori di rete per integrazioni Zettler MX Speak 6.0 dei fornitori

Product
Document number
LIT-12013269
Version
12.0
Revision date
2023-01-04

Gli elementi di stato di una centrale sono rappresentati da 32 oggetti Metasys:

Punti di stato

Ogni punto di stato rappresenta un elemento di allarme o di stato della centrale.

Tabella 1. Punti di stato
Attributo oggetto Metasys R=Lettura W=Scrittura Descrizione
ID oggetto -

Attributo ID oggetto della centrale

Max. 32 caratteri, nel formato: {ID centrale}XXX Stato

{Panel ID} rappresenta la stringa di identificazione dell'elemento del pannello, in genere P. XXX rappresenta l'indirizzo dell'elemento, nell'intervallo compreso tra 01 e 032.

Nome -

Nome descrittivo liberamente definibile dall'utente

Max. 400 caratteri

Descrizione -

Descrizione dell'elemento della centrale

Max. 40 caratteri

Vendor Configuration Data -

Usare le seguenti voci di configurazione:

  • [1]50: Tipo di oggetto della centrale
  • [2]PXXX: Indice di oggetto della centrale. XXX deve essere compreso tra 01 e 032.
Valore attuale R Indica se l'elemento è in stato di allarme antincendio. Un valore 0 indica uno stato normale. Un valore 1 indica uno stato di allarme antincendio.
Inaffidabile R Non utilizzato
Tabella 2. Mappatura degli stati della centrale
ID oggetto Nome Descrizione (testi predefiniti) Riferimento fornitore VCD1 VCD2 Testo stati
P001 P001 P001 - Centrale in allarme P001 50 P001 Normale; Allarme
P002 P002 P002 - Centrale guasta P002 50 P002 Ok; Guasto
P003 P003 P003 - Centrale isolata P003 50 P003 No; Sì
P004 P004 P004 - Centrale in prova P004 50 P004 No Sì
P005 P005 P005 - Suonerie silenziate P005 50 P005 No; Sì
P006 P006 P006 - Suonerie spente P006 50 P006 No; Sì
P007 P007 P007 - Centrale in modalità giorno P007 50 P007 Notte; Giorno
P008 P008 P008 - Centrale in allarme locale P008 50 P008 Normale; Allarme
P009 P009 P009 - Centrale con guasto locale P009 50 P009 Ok; Guasto
P010 P010 P010 - Centrale in isolamento locale P010 50 P010 No; Sì
P011 P011 P011 - Suonerie attive P011 50 P011 Inattivo; Attivo
P012 P012 P012 - Suonerie isolate P012 50 P012 No; Sì
P013 P013 P013 - Allarme locale sig_active P013 50 P013 Inattivo; Attivo
P014 P014 P014 - Allarme locale sig_faulty P014 50 P014 Ok; Guasto
P015 P015 P015 - Allarme locale sig_isolated P015 50 P015 No; Sì
P016 P016 P016 - Guasto locale sig_active P016 50 P016 Inattivo; Attivo
Tabella 3. Mappatura degli eventi della centrale
ID oggetto Evento Descrizione Riferimento fornitore VCD1 VCD2 Testo stati
P017 3 Avviso di allarme P017 50 P017 Normale; Allarme
P018 4 Preallarme P018 50 P018 Normale; Allarme
P019 23 Allerta antincendio P019 50 P019 Normale; Allarme
P020 24 Evacuazione antincendio P020 50 P020 Normale; Allarme
P021 26 Allarme antincendio P021 50 P021 Normale; Allarme
P022 167 Allarme controllo porta P022 50 P022 Normale; Allarme
P023 27 Allerta pulsante di allarme manuale P023 50 P023 Normale; Allarme
P024 28 Pulsante di allarme evacuazione P024 50 P024 Normale; Allarme
P025 160 Allarme generale P025 50 P025 Normale; Allarme
P026 6 Ingresso allarmi attivo P026 50 P026 Normale; Allarme
P027 25 Rilascio gas P027 50 P027 Normale; Allarme
P028 29 Allarme generale marittimo P028 50 P028 Normale; Allarme
P029 132 Ingresso On P029 50 P029 Off; On
P030 212 Attivazione TUD P030 50 P030 Normale; Allarme
P031 225 Uscita On P031 50 P031 Off; On
P032 170 Allarme casa P032 50 P032 Normale; Allarme