Gli elementi di stato di una centrale sono rappresentati da 32 oggetti Metasys:
Punti di stato
Ogni punto di stato rappresenta un elemento di allarme o di stato della centrale.
Attributo oggetto Metasys | R=Lettura W=Scrittura | Descrizione |
---|---|---|
ID oggetto | - |
Attributo ID oggetto della centrale Max. 32 caratteri, nel formato: {ID centrale}XXX Stato {Panel ID} rappresenta la stringa di identificazione dell'elemento del pannello, in genere P. XXX rappresenta l'indirizzo dell'elemento, nell'intervallo compreso tra 01 e 032. |
Nome | - |
Nome descrittivo liberamente definibile dall'utente Max. 400 caratteri |
Descrizione | - |
Descrizione dell'elemento della centrale Max. 40 caratteri |
Vendor Configuration Data | - |
Usare le seguenti voci di configurazione:
|
Valore attuale | R | Indica se l'elemento è in stato di allarme antincendio. Un valore 0 indica uno stato normale. Un valore 1 indica uno stato di allarme antincendio. |
Inaffidabile | R | Non utilizzato |
ID oggetto | Nome | Descrizione (testi predefiniti) | Riferimento fornitore | VCD1 | VCD2 | Testo stati |
---|---|---|---|---|---|---|
P001 | P001 | P001 - Centrale in allarme | P001 | 50 | P001 | Normale; Allarme |
P002 | P002 | P002 - Centrale guasta | P002 | 50 | P002 | Ok; Guasto |
P003 | P003 | P003 - Centrale isolata | P003 | 50 | P003 | No; Sì |
P004 | P004 | P004 - Centrale in prova | P004 | 50 | P004 | No Sì |
P005 | P005 | P005 - Suonerie silenziate | P005 | 50 | P005 | No; Sì |
P006 | P006 | P006 - Suonerie spente | P006 | 50 | P006 | No; Sì |
P007 | P007 | P007 - Centrale in modalità giorno | P007 | 50 | P007 | Notte; Giorno |
P008 | P008 | P008 - Centrale in allarme locale | P008 | 50 | P008 | Normale; Allarme |
P009 | P009 | P009 - Centrale con guasto locale | P009 | 50 | P009 | Ok; Guasto |
P010 | P010 | P010 - Centrale in isolamento locale | P010 | 50 | P010 | No; Sì |
P011 | P011 | P011 - Suonerie attive | P011 | 50 | P011 | Inattivo; Attivo |
P012 | P012 | P012 - Suonerie isolate | P012 | 50 | P012 | No; Sì |
P013 | P013 | P013 - Allarme locale sig_active | P013 | 50 | P013 | Inattivo; Attivo |
P014 | P014 | P014 - Allarme locale sig_faulty | P014 | 50 | P014 | Ok; Guasto |
P015 | P015 | P015 - Allarme locale sig_isolated | P015 | 50 | P015 | No; Sì |
P016 | P016 | P016 - Guasto locale sig_active | P016 | 50 | P016 | Inattivo; Attivo |
ID oggetto | Evento | Descrizione | Riferimento fornitore | VCD1 | VCD2 | Testo stati |
---|---|---|---|---|---|---|
P017 | 3 | Avviso di allarme | P017 | 50 | P017 | Normale; Allarme |
P018 | 4 | Preallarme | P018 | 50 | P018 | Normale; Allarme |
P019 | 23 | Allerta antincendio | P019 | 50 | P019 | Normale; Allarme |
P020 | 24 | Evacuazione antincendio | P020 | 50 | P020 | Normale; Allarme |
P021 | 26 | Allarme antincendio | P021 | 50 | P021 | Normale; Allarme |
P022 | 167 | Allarme controllo porta | P022 | 50 | P022 | Normale; Allarme |
P023 | 27 | Allerta pulsante di allarme manuale | P023 | 50 | P023 | Normale; Allarme |
P024 | 28 | Pulsante di allarme evacuazione | P024 | 50 | P024 | Normale; Allarme |
P025 | 160 | Allarme generale | P025 | 50 | P025 | Normale; Allarme |
P026 | 6 | Ingresso allarmi attivo | P026 | 50 | P026 | Normale; Allarme |
P027 | 25 | Rilascio gas | P027 | 50 | P027 | Normale; Allarme |
P028 | 29 | Allarme generale marittimo | P028 | 50 | P028 | Normale; Allarme |
P029 | 132 | Ingresso On | P029 | 50 | P029 | Off; On |
P030 | 212 | Attivazione TUD | P030 | 50 | P030 | Normale; Allarme |
P031 | 225 | Uscita On | P031 | 50 | P031 | Off; On |
P032 | 170 | Allarme casa | P032 | 50 | P032 | Normale; Allarme |