Definizione degli elementi - Metasys - LIT-12013269 - System Integration - Zettler MX Speak Integration - 12.0

Commissioning dei controllori di rete per integrazioni Zettler MX Speak 6.0 dei fornitori

Product
Document number
LIT-12013269
Version
12.0
Revision date
2023-01-04

Ogni elemento del loop è rappresentato dai due oggetti Metasys seguenti:

  • Oggetto BI per gli stati
  • Oggetto BI o BO per i comandi di isolamento o de-isolamento
Nota: Se l'oggetto isolato non è definito, lo stato di isolamento viene monitorato con l'attributo Inaffidabile dell'oggetto di stato dell'elemento del loop. Per ulteriori informazioni, consultare il documento Mappatura di zone ed elementi dei loop.

Punto di stato dei sensori

Un punto di stato di un sensore rappresenta lo stato generale di quel sensore (stato di allarme e di guasto).

Tabella 1. Punto di stato dei sensori
Attributo oggetto Metasys R=Lettura W=Scrittura Descrizione
ID oggetto -

Attributo ID oggetto dell'elemento del loop

Max. 32 caratteri, nel formato: LXXXDYYY.

XXX rappresenta il loop in cui si trova l'elemento. YYY rappresenta la posizione dell'elemento nel loop, con valore compreso tra 001 e 250.

Nome -

Nome descrittivo liberamente definibile dall'utente

Max. 400 caratteri. Per impostazione predefinita, MCT genera un nome nello stesso formato dell'ID oggetto.

Descrizione -

Descrizione dell'elemento

Max. 40 caratteri. Ad esempio, Sensore 2 associato al Gruppo 1.

Vendor Configuration Data -

Usare le seguenti voci di configurazione:

  • [1]20: tipo di oggetto dell'elemento
  • [2]LXXXDYYY: indirizzo dell'oggetto dell'elemento. XXX rappresenta il loop in cui si trova l'elemento. YYY rappresenta la posizione dell'elemento nel loop, con valore compreso tra 001 e 250.
Valore attuale R Indica se l'elemento è in stato di allarme antincendio. Un valore 0 indica uno stato normale. Un valore 1 indica uno stato di allarme antincendio.
Inaffidabile R Rappresenta lo stato guasto, non configurato e isolato dell'elemento. Questo stato viene ricavato dal valore SHORTED specifico dell'attributo Inaffidabile.

Punto di comando dei sensori

Un punto di comando di un sensore rappresenta l'oggetto del comando (isolamento o de-isolamento).

Tabella 2. Punto di comando dei sensori
Attributo oggetto Metasys R=Lettura W=Scrittura Descrizione
ID oggetto -

Attributo ID oggetto dell'elemento del loop

Max. 32 caratteri, nel formato LXXXDYYYe.

XXX rappresenta il loop in cui si trova l'elemento. YYY rappresenta la posizione dell'elemento nel loop, con valore compreso tra 001 e 250.

Nome (max 400 caratteri) -

Nome descrittivo liberamente definibile dall'utente

Max. 400 caratteri. Per impostazione predefinita, MCT genera un nome nello stesso formato dell'ID oggetto.

Descrizione (max 40 caratteri) -

Descrizione dell'elemento

Ad esempio, Sensore 2 associato al Gruppo 1.

Vendor Configuration Data -

Usare le seguenti voci di configurazione:

  • [1]22: tipo di oggetto del sensore
  • [2]LXXXDYYY: indirizzo dell'oggetto dell'elemento. XXX rappresenta il loop in cui si trova l'elemento. YYY rappresenta la posizione dell'elemento nel loop, con valore compreso tra 01 e 250.
Valore attuale R/W

Indica se l'elemento è isolato. Un valore 0 (attivato) indica che l'elemento non è isolato. Un valore 1 (disattivato) indica che l'elemento è isolato.

Inaffidabile R Impostare su Vero se il sensore è de-configurato.