Modifica dei parametri di integrazione - Metasys - LIT-12013269 - System Integration - Zettler MX Speak Integration - 12.0

Commissioning dei controllori di rete per integrazioni Zettler MX Speak 6.0 dei fornitori

Product
Document number
LIT-12013269
Version
12.0
Revision date
2023-01-04

Procedura

  1. Trascinare l'oggetto integrazione VND dalla struttura Tutti gli oggetti al riquadro di visualizzazione.
  2. Fare clic sulla scheda Hardware, quindi fare clic su Modifica.
  3. Nell'elenco Vendor Configuration Data, fare clic sul pulsante puntini di sospensione.
  4. Modificare i parametri dell'integrazione come richiesto. Per ulteriori informazioni sui parametri, vedere la Tabella 1
    Nota: Per i parametri da 14 a 22, inserire lo stesso valore definito nel tool MZX Consys. Vedere Figura 1.
  5. Fare clic su OK per chiudere la finestra Modifica elenco, quindi fare clic su Salva.

Esempio

Tabella 1. Parametri dell'integrazione
Parametro Descrizione
[1] Identificatore della porta seriale. Vedere la colonna corrispondente nella Tabella 2.
[2] Baud rate di 9600, 19200, 38400, 57600 o 115200. Il baud rate predefinito è 57600.
[3] Numero di bit di dati. Impostare su 8
[4] Parità. Impostare su N (nessuna parità)
[5] Numero di bit di stop. Impostare su 1
[6] Non utilizzato
[7]

Immettere Y per catturare le tracce degli scambi di pacchetti MX Speak verso una porta seriale o Ethernet. L'acquisizione di un file di registro non è supportata sulle unità SNE o SNC. Immettere N per disattivare la registrazione.

Vedere la colonna corrispondente nella Tabella 2.

[8]

Immettere l'identificatore della porta di comunicazione su cui il driver MX Speak registra il traffico con MX Speak. Questa funzione viene attivata specificando Y al parametro 7.

Vedere la colonna corrispondente nella Tabella 2.

Inserire il formato: <Indirizzo IP>: <numero porta> dove il protocollo UDP viene utilizzato per inviare tracce diagnostiche.

[9] La registrazione su USB è disattivata per questa integrazione. Questo parametro non è utilizzato
[10] Tempo di timeout in millisecondi. Valore raccomandato: 550
[11] Ritardo di polling (PACING) in millisecondi. Valore raccomandato: 50
[12] Numero di tentativi. Valore raccomandato: 50
[13] Indirizzo del nodo su cui è collegato il controllore di rete (TLI ADDR). Se è presente una connessione diretta, usare l'indirizzo del client definito nella centrale antincendio. L'intervallo di valori possibile è compreso tra 1 e 99.
[14] LIMITE PARI TLI: inserire il valore del parametro Limite pari definito nel software di programmazione MZX Consys. Il valore predefinito è 98. L'intervallo di valori possibile è compreso tra 2 e 99.
[15] RITARDO SQUILLO TLI: inserire il valore del parametro Ritardo squillo definito nel software di programmazione MZX Consys. Il valore predefinito è 12. L'intervallo di valori possibile è compreso tra 3 e 12.
[16] TEMPO DI INATTIVITÀ TLI: inserire il valore del parametro Inattivo definito nel software di programmazione MZX Consys. Il valore predefinito è 6
[17] TEMPO SLOT TLI: inserire il valore del parametro Slot definito nel software di programmazione MZX Consys. Il valore predefinito è 33. L'intervallo di valori possibile è compreso tra 16 e 33.
[18] TIMEOUT RISPOSTA TLI: inserire il valore del parametro Timeout risposta definito nel software di programmazione MZX Consys. Il valore predefinito è 25. L'intervallo di valori possibile è compreso tra 10 e 50.
[19] RIPROVA RISPOSTA TLI: inserire il valore del parametro Riprova Risposta definito nel software di programmazione MZX Consys. Il valore predefinito è 3. L'intervallo di valori possibile è compreso tra 1 e 10.
[20] RIPETIZIONE DELLA TRASMISSIONE: inserire il valore del parametro Ripetizione della trasmissione definito nel software di programmazione MZX Consys. Il valore predefinito è 3. L'intervallo di valori possibile è compreso tra 1 e 10.
[21] TIMEOUT NESSUN GETTONE: inserire il valore del parametro Nessun gettone definito nel software di programmazione MZX Consys. Il valore predefinito è 500. L'intervallo di valori possibile è compreso tra 500 e 3000.
[22] TIMEOUT DEL TOKEN: inserire il valore del parametro Timeout del token definito nel software di programmazione MZX Consys. Il valore predefinito è 52. L'intervallo di valori possibile è compreso tra 10 e 255.
[23] Versione Protocollo: l'unico valore supportato in questa versione è 6.
[24] Gruppo Attivo P061: il valore predefinito è 4, per il gruppo "Pulsante tacitazione cicalino"
[25] Gruppo Attivo P062: il valore predefinito è 7, per il gruppo "Pulsante Tacitazione/Riattivazione"
[26] Gruppo Attivo P063: il valore predefinito è 391, per il gruppo "Controllo dello stato delle sirene"
[27] Gruppo Attivo P064: il valore predefinito è 443, per il gruppo "Modalità giorno"
[28] Gruppo Attivo P065: il valore predefinito è 442, per il gruppo "Modalità notturna"
[29] Gruppo Attivo P066: il valore predefinito è 106, per il gruppo "Silenzio sirene"
[30] Gruppo Attivo P067: il valore predefinito è 107, per il gruppo "Risuonano sirene"
[31] Gruppo Attivo P068: il valore predefinito è 102, per il gruppo "Pulsante Reset"
[32] Gruppo Attivo P069: il valore predefinito è 3, per il gruppo "Evacuare"
[33] Gruppo Attivo P070: il valore predefinito è 198, per il gruppo "Riserva"
[34] Gruppo Attivo P071: il valore predefinito è 1251, per il gruppo "Pulsante di riserva prova fire "
[35] Gruppo Attivo P072: il valore predefinito è 1554, per il gruppo "Riserva"
Tabella 2. Riferimenti alle porte del controllore di rete per la comunicazione seriale
Identificatore Disponibile per Connessione Tipo di porta Note
0 Tutti i modelli - - Disattiva temporaneamente la comunicazione seriale
1 NAE55 RS-232C (A) RS-232 Il sistema operativo Linux utilizza questa porta per scopi di debugging. Si consiglia di usare RS-232C (B).
SNE o SNC USB-1 o USB-2. Richiede un adattatore da USB a RS-232 RS-232

Quando si usano due adattatori da USB a RS-232, posizionare l'adattatore nella porta USB-1.

L'adattatore USB deve essere collegato al controllore, quando il controllore è spento e la porta USB 1 è stata precedentemente abilitata.

Entrambe le porte USB sono disattivate per impostazione predefinita.

Per ulteriori informazioni sull'assegnazione degli identificatori, fare riferimento guide al commissioning dei controllori SNE/SNC.

2 NAE55 RS-232C (B) RS-232 -
SNE o SNC USB-2 RS-232

Utilizzare questo ID solo se al controllore sono collegate due USB- RS232. L'adattatore USB deve essere collegato al controllore, quando il controllore è spento ed entrambe le porte USB sono state precedentemente abilitate.

Entrambe le porte USB sono disattivate per impostazione predefinita.

Figura 1. Parametri dell'integrazione elencati nell'interfaccia SMP (a sinistra) e nelle impostazioni Network Card in MZX Consys (a destra)