Inserimento di un'integrazione VND in SMP - Metasys - LIT-12013269 - System Integration - Zettler MX Speak Integration - 12.0

Commissioning dei controllori di rete per integrazioni Zettler MX Speak 6.0 dei fornitori

Product
Document number
LIT-12013269
Version
12.0
Revision date
2023-01-04

Procedura

  1. Nella struttura ad albero Tutti gli oggetti dell'interfaccia SMP, selezionare l'oggetto controllore di rete.
  2. Nel menu Inserisci, fare clic su Integrazione.
  3. Nella pagina Selezionare tipo di oggetto, selezionare Integrazione VND e fare clic su Avanti.
  4. Nella pagina Destinazione, fare clic su Avanti.
  5. Nella pagina Identificatore, immettere un identificatore univoco per l'integrazione, ad esempio Rivelazione Incendio. Fare clic su Avanti.
  6. Nella pagina Configurazione, fare clic sulla scheda Hardware.
  7. Nel campo Vendor DLL, sostituire Vendor.so con libMXSpeakDriver.so (tutti i controllori NAE55 o SNx precedenti alla Release 11.0.2) o libMXSpeakDriver.so.signed per i dispositivi SNx dalla Release 11.0.2 o versioni successive. Questo campo distingue tra maiuscole e minuscole.
    Nota: Cambiare il nome del file del driver da *.so a *.so.signed quando si aggiorna un dispositivo SNx alla Release 11.0.2 e successive.
    Figura 1. Pagina di configurazione della Procedura guidata inserimento integrazione

  8. Fare clic su Avanti.
  9. Nella pagina Riepilogo, fare clic su Fine.
  10. Nella finestra Procedura guidata estensione, fare clic su Fatto.

Operazioni successive

Il driver Zettler MX Speak 6.0 assegna valori predefiniti ai parametri dell'integrazione. Vedere Modifica dei parametri di integrazione e configurare i parametri dell'integrazione per la propria installazione.